查看:
2764
|
回复:
6
|
请问一个NE555通电后发烫并具没有输出的问题,谢谢
|
|||
AA00
7
主题
16
回复 |
发表于2021-10-30 10:44:03
|
只看该作者
1#
电梯直达
电路是通过不同位置的两个光敏电阻和一个检查门开关的干簧管控制灯开关。当两个光敏电阻都在黑暗区域,并且开门时,灯亮。任何一个条件不满足,灯就不亮。但是通电后NE555非常非常的烫手,而且3脚没有输出。请问高手这是怎么回事,谢谢。用的是5V电源。
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2021-10-30 12:00:51
|
只看该作者
2#
看看是不是库画错引脚了
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
AA00
7
主题
16
回复 |
发表于2021-10-30 20:57:02
|
只看该作者
3#
检查了一下,没接错。我把NE555取下来放面包板上同样的接线,就没有问题
|
|||
德叔99
0
主题
5
回复 |
发表于2021-11-10 10:28:38
|
只看该作者
4#
Q1作为后面的供电开关管,一般是用NPN管推PNP管,而不是你这样直接用PNP 管射极输出。
|
|||
AA00
7
主题
16
回复 |
发表于2021-12-04 09:27:19
|
只看该作者
5#
嗯,是有问题。后来我改成这样了。在门关着的时候还能省一些电
|
|||
老愚童63
2
主题
9
回复 |
发表于2022-01-17 14:35:49
|
只看该作者
6#
你这个电路Q1,Q3都可以省略!,甚至Q2也可以省略!直接由555控制140ma的电流,干簧管改接到555的4脚与GND之间,灯板改接到555的3脚,555驱动200ma负载没问题 |
|||
AA00
7
主题
16
回复 |
发表于2022-01-19 16:55:42
|
只看该作者
7#
嗯嗯,学习了。谢谢!
|
|