查看: 2306  |  回复: 4
【求助】TJA1051T不工作
好吃懒做的胖蜜蜂
1
主题
2
回复
发表于2021-11-10 23:09:08 | 只看该作者
1# 电梯直达

如题,TJA1051T在使用自己的24V转5V电压转换电路时候无法正常发出CAN消息

但是在独立电源或者充电宝供电的情况下可以正常工作

实测24V转5V电路输出电压5.1-5.25V区间

以为电压不稳

在中间接了个AMS1117-5.0 LDO稳压实测输出4.9V

芯片电路依旧无法发出消息

请问各位大大这是什么原因呢

以下附上TJA1051T电路

 

以下是24V转5V电路

 

科学小生
9
主题
96
回复
发表于2021-11-11 09:21:11   |  只看该作者
2#
你的电源部分L4是不是有点小了?换成几十微亨的试过没有?芯片无法正常收发信息你是通过什么测试手段测试的?
物联网技术专家
wu
12
主题
170
回复
发表于2021-11-11 10:58:30   |  只看该作者
3#
这种CAN芯片要求电流并不高,按60欧姆负载,5V瞬间波形驱动,瞬间最大电流不足100
好吃懒做的胖蜜蜂
1
主题
2
回复
发表于2021-11-13 20:37:19   |  只看该作者
4#
科学小生 发表于2021-11-11 09:21:11  2# 你的电源部分L4是不是有点小了?换成几十微亨的试过没有?芯片无法正常收发信息你是通过什么测试手段测试的?
感谢回复,电源部分L4影响会很大吗?没有考虑过这个的问题,我接下来考虑换一下看看,芯片无法正常收发是使用CAN调试器进行抓包测试得出的结论,不断重启芯片偶尔能够发出1-2条通讯消息
好吃懒做的胖蜜蜂
1
主题
2
回复
发表于2021-11-13 21:22:06   |  只看该作者
5#
wu 发表于2021-11-11 10:58:30  3# 这种CAN芯片要求电流并不高,按60欧姆负载,5V瞬间波形驱动,瞬间最大电流不足100
感谢回复,请问要怎么解决这个问题?