查看:
43116
回复: 139 |
【公告】立创EDA专业版账号与标准版账号合并的通知
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-14 13:38:01
|
只看该作者
1#
电梯直达
立创EDA专业版发布已经一年,在此期间我们不断发展,目前也越来越多的用户转到专业版,并且希望可以把专业版的项目分享到立创硬件开源平台,和希望可以使用标准版创建的团队和教育版工作区,因为之前的专业版和标准版的账号和数据是隔离的,所以不能直接分享工程和使用标准版的团队。 经过两个多月的开发,我们已经完成两个版本间账号体系合并的开发,预定 2022.01.16 (星期天)晚上 18:30 点上线。届时会停服升级,将不能注册登录立创EDA,创建保存文档等,预计升级花费 4 小时。请各位用户安排好访问时间。
如果你是在编辑器编辑过程中,你可以先把文件导出到本地保存,或者不要关闭编辑器,等待我们完成升级。 标准版:顶部菜单 - 文件 - 导出 - 立创EDA 专业版:顶部菜单 - 文件 - 另存为本地 合并完成后,将可以: 1、使用同一个账号的信息,比如用户名,昵称,团队等。 2、后续专业版编辑器可以使用所创建的文件夹。 3、使用同一个工作区管理标准版和专业版的工程。 4、可以分享专业版工程到立创开源平台OSHWHUB。
合并逻辑: 1、账号合并。 根据账号的客编合并为统一个账号,专业版的团队和标准版的团队会合并在一起。 如果之前先注册了专业版后注册标准版,但是不同用户名的, 会以标准版的用户名为准。 如果专业版的团队用户名和标准版的团队用户名出现重复的,将调整专业版的团队用户名(用户名加一个数字 1 ) 确保不重复。 2、工作区合并。 标准版和专业版将使用同一个工作区地址,可以同时查看标准版和专业版的工程,和账号下的团队。 暂时不提供的功能: 1、新工作区的文件夹管理,库和模块管理暂时不提供,后续陆续开放。 2、标准版编辑器的文件夹相关功能会提示报错,请暂时不要使用文件夹功能。 3、diy.szclcsc.com 和 maker.lceda.cn 平台暂时关闭,后续陆续开放。 如果合并后有遇到任何问题,请联系我们客服QQ:800821856 电话:153 6159 2675 合并不会影响客户端半离线和离线模式的使用。立创EDA专业版客户端已正式发布 立创EDA 2022.01.14 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
芮道电子
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 13:54:28
|
只看该作者
2#
哦,一直使用标准版。
|
|||
垃圾制造者
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 14:00:51
|
只看该作者
3#
火钳刘明
|
|||
ByAlan
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 14:04:54
|
只看该作者
4#
专业版标准版都在用
|
|||
yichen
0
主题
10
回复 |
发表于2022-01-14 14:12:55
|
只看该作者
5#
建议专业版的快捷键跟标准版保持一直,并且提供一致得快捷键编辑功能。另外希望专业版尽快提供文件夹管理功能。专业版除了图形不卡之外,其他功能还是标准版更完善。
|
|||
Sinnoer
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 14:14:49
|
只看该作者
6#
真不错,开始用专业版了
|
|||
对长666
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 14:16:06
|
只看该作者
7#
技小新 网站什么时候开放哦,上面的资料相当完善。
|
|||
EDA小萌新
0
主题
40
回复 |
发表于2022-01-14 14:21:19
|
只看该作者
8#
|
|||
踏雪TianXing
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 14:26:33
|
只看该作者
9#
现在尽可能转到专业版了,但是说实话专业版的好多功能还不如普通版全面以及好用。专业版有些基本的功能也不是很好用。 加油吧!!! |
|||
老纳不明白
36
主题
56
回复 |
发表于2022-01-14 14:32:31
|
只看该作者
10#
一直使用的标准版,感觉很顺手的。
|
|||
Acui
0
主题
2
回复 |
发表于2022-01-14 14:34:54
|
只看该作者
11#
同意。专业版虽然专业功能更强大,但是使用起来很鸡肋,比如工程同时打开都无法完成。希望能更好。
|
|||
zhuw86
25
主题
27
回复 |
发表于2022-01-14 14:40:28
|
只看该作者
12#
专业版除了快,操作没有标准版好用。
|
|||
乐亦优电子
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 14:42:05
|
只看该作者
13#
标准的用惯了,不影响使用就行
|
|||
熵1024
2
主题
2
回复 |
发表于2022-01-14 14:44:27
|
只看该作者
14#
标准版太好用,就不用专业版的屑
|
|||
BoatLin
12
主题
44
回复 |
发表于2022-01-14 15:03:12
|
只看该作者
15#
在专业版推出客户端之前,我不会转向专业版使用!还是标准版好用!
|
|||
老贺少校
1
主题
2
回复 |
发表于2022-01-14 15:12:28
|
只看该作者
16#
标准版最大的好处就是有独立的安装包,而且很适合新手和中国人的习惯。专业版,用过几次,感觉依附于浏览器,这好比一条“鱼”生活在海里,如果有一天海即使微弱的变化,鱼都会存在生存问题。还是要独立的安装包,不依附于其他框架才是王道。标准版,明显感觉更新的速度变慢了,估计大部分精力投入到专业版了,最后弄的标准版不那么标准,专业版也不那么专业。
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4940
回复 |
发表于2022-01-14 15:18:18
|
只看该作者
17#
专业版和标准版的快捷键基本一致的呀,除了专业版比标准版多的功能新增了一些快捷键。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4940
回复 |
发表于2022-01-14 15:18:41
|
只看该作者
18#
16日就会推出了,记得使用。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
ACTG
3
主题
19
回复 |
发表于2022-01-14 16:10:20
|
只看该作者
19#
专业版目前一堆bug,作为软件开发人员,很容易就发现各种外行看似莫名其妙的地方,明显就是bug
|
|||
初学EDA
2
主题
5
回复 |
发表于2022-01-14 16:16:38
|
只看该作者
20#
一直使用的标准版,对专业版不熟悉。不知合并后影响【标准版】么?
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2022-01-14 16:32:43
|
只看该作者
21#
能够告知哪些是BUG,哪些是设计特性能呢。加我微信 dingqiuhe ,我专门为你服务。 谢谢 |
|||
老衲不是和尚
1
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 16:36:44
|
只看该作者
22#
那专业版是不是也能用立创的元件库了?
|
|||
踏雪流云
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 16:52:30
|
只看该作者
23#
专业版的操作有点太繁琐,网络标签无法直接连接器件管脚,要先拉出来一根线。还有自动布线无法使用,期待改善
|
|||
jklib
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 17:00:20
|
只看该作者
24#
nice
|
|||
嘿嘿嘿嘿
1
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 18:02:32
|
只看该作者
25#
专业版能否推出客户端版本?能否做的像AD一样分开原理图库和PCB库并可以封装成集成库?如果可以我就可以卸载AD了
|
|||
hijackhi
0
主题
2
回复 |
发表于2022-01-14 19:15:02
|
只看该作者
26#
专业版里面工程没法删除吗?只能退出后删除本地文件
|
|||
LZXLZ
2
主题
14
回复 |
发表于2022-01-14 19:17:26
|
只看该作者
27#
专业版的覆铜显不显示选择及覆铜添加过孔功能好像没有? 还有一个专业版没有布线冲突忽略选择。。。。 如果有可能最好能加上 |
|||
cnwans
1
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 19:27:44
|
只看该作者
28#
只把专业版的图形引擎合并到标准版即可,别的UI可以都用标准版。
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-14 20:47:46
|
只看该作者
29#
都有啊。铺铜的隐藏在右侧过滤tab,批量过孔在放置菜单缝合孔,布线冲突在布线菜单 - 布线模式。都有
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-14 21:01:26
|
只看该作者
30#
工作量和重写为专业版没有区别,标准版后面会逐渐进入修bug状态,最终都会以专业版为准
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-14 21:02:08
|
只看该作者
31#
不能,否则无法进入回收站,自己在资源管理器删除
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-14 21:03:28
|
只看该作者
32#
1.5会支持放在引脚自动生成导线。设计上已经和标准版不一样,没有独立的网络标签图元了。自动布线无法使用是怎么样的?文件可以发我们看看,QQ在签名
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
LZXLZ
2
主题
14
回复 |
发表于2022-01-14 21:04:43
|
只看该作者
33#
嗯嗯。按您说的都找到了,谢谢
|
|||
lemon
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 22:19:51
|
只看该作者
34#
我只是个小白,在标准版做点自己用的小东西
|
|||
给你快乐
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 22:36:31
|
只看该作者
35#
前两天还一直在想这个问题,明明专业版的很棒,为什么还要搞一个标准版的而且很多地方不如专业版,但是专业版又不能使用开源商城上的项目,就很难受,转来转去就很麻烦,没想到今天就有了那么棒的消息,支持!!!!
|
|||
so2235
1
主题
10
回复 |
发表于2022-01-14 23:13:03
|
只看该作者
36#
越来越好
|
|||
so2235
1
主题
10
回复 |
发表于2022-01-14 23:13:04
|
只看该作者
37#
越来越好
|
|||
VinGoo
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-14 23:52:52
|
只看该作者
38#
感谢各位,前几天还发愁怎么把工程放到专业版里,封装手动对不过来,之前一直用标准版,后来才发现专业版,这下完美了。深夜收到推送版本互通,真是激动啊,多谢多谢。
|
|||
poolo
2
主题
4
回复 |
发表于2022-01-15 02:18:46
|
只看该作者
39#
小白先学的标准版,1个小时基本就上手,基础的阻容排针标准版都自带,直接拉就行。专业版学了半天,用起来挺别扭的,好像没找到自带的通用阻容这些,然后就是很多元件搜索不好用,标准版有专业版却没有。。。就用着不好用,还不如把标准版的引擎更新,然后把差分,扇出,分组啥的这些常用的标准版好好完善下。。
|
|||
点石成金
1
主题
5
回复 |
发表于2022-01-15 06:30:19
|
只看该作者
40#
昨天装上专业版,不是一般的专业,就是个慢!慢!慢!打开一个标准版的工程PCB卡死了。 看来这专业版也就是高大上方面见文章了。 |
|||
xiaoquana
1
主题
4
回复 |
发表于2022-01-15 08:36:20
|
只看该作者
41#
这不得来一波福利庆祝一下吗
|
|||
jiaoke
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-15 08:48:47
|
只看该作者
42#
可以导入,导出AD吗? |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-15 09:16:53
|
只看该作者
43#
可以
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-15 09:22:36
|
只看该作者
44#
基础库下版会有。标准版过于年老,改造已经不符合未来的发展需要。就比如Protel现在还很多人不愿意升级,但是AD已经不更新protel一样。需要更好得发展总需要开始更好的东西。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
sckjpcb
2
主题
4
回复 |
发表于2022-01-15 09:33:55
|
只看该作者
45#
为什么pro版在搜寻元件时不能翻页,也不能下拉列表,太不方便了
|
|||
鹿熙儿18
0
主题
3
回复 |
发表于2022-01-15 09:40:39
|
只看该作者
46#
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-15 09:56:17
|
只看该作者
47#
可以啊,你联系我们技术支持看看什么情况,QQ在签名
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
开心的幺蛾子
0
主题
7
回复 |
发表于2022-01-15 10:30:38
|
只看该作者
48#
哇哦,感谢嘉立创,终于合并了,整理器件,整理封装,都快整理疯了,抓狂啊,终于可以合并了!!!
|
|||
PEIGUOQING
3
主题
6
回复 |
发表于2022-01-15 11:57:56
|
只看该作者
49#
请问:可以在 “顶部菜单 - 设置 - PCB设置” 开启自动添加泪滴选项。 这个我怎么找不到呢? |
|||
我中了魔咒
0
主题
2
回复 |
发表于2022-01-15 13:08:29
|
只看该作者
50#
只想EDA能够改进一个地方,就是敷铜后再改变布局或者焊盘后,敷铜不会自动改变,很容易导致焊盘和敷铜重叠短路,如果移动焊盘的同时敷铜能够自动跟着变动就完美了。
|
|||
我中了魔咒
0
主题
2
回复 |
发表于2022-01-15 13:09:50
|
只看该作者
51#
目前只能更改完后重新敷铜,有时候会忘记更改敷铜就会导致上述问题。
|
|