查看:
214
|
回复:
0
|
应用于风扇水泵等低噪声电机驱动MS4932参数
|
鑫邦旺电子科技
52
主题
3
回复 |
发表于2022-06-16 20:50:49
|
只看该作者
1#
电梯直达
描述 MS4932 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。 有两种 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。该芯片具有过流保护,短路保护,过压保护以及过温保护,用来保护芯片及马达不会受到损坏,特别是在应力大和要求很高的应用环境中。 主要特点 支持空间向量调制(SVM) 支持正弦波和方波解决方案 内置时钟发生器 内置误差放大器,用于扭力闭环控制 占空比直接控制 方波 120°正弦波 180°导通 PLL 角度检测(霍尔传感器) 电流领先相位更正 两个可选死区时间 同步整流 过压和欠压保护 三级过流保护(OCP) 可调 OC 定时器 过温保护(OTP) 应用 BLDC 电机或 PMSM 控制 低噪音电机应用 风扇、泵、工具等 封装图内部框图电气参数管脚图功能描述 电源管理和调整 MS4932 能够操作在一个很宽的电源电压范围 10V-15V。VOUT 引脚是内部电压调整器的输出引脚。典型的电压输出范围是 5V-5.2V。为了稳定 VOUT 电路,需要在 VOUT 引脚和地之间外加一个电容。如果 VPP 低于 8V 门槛电压,MS4932 将会停止工作,内部寄存器会进入休眠状态。 时钟发生器 MS4932 拥有一个可编程的晶振。由 R_CLK 外加电阻决定,系统时钟能够由程序控制在 960kHZ 到1920kHz。PWM 波的开关频率等于系统时钟的 1/64。因此,当系统时钟为 960kHz 时,PWM 等于960kHz/64=15kHz。相似的,如果要得到 20kHz 的 PWM,则系统时钟应该被设置成为 1.28MHz。 PWM 整流 MS4932 同时支持方波 PWM 和正弦波 PWM 对无刷直流电机控制。控制器检测霍尔传感器的发出转子的位置信号。对于方波 PWM 整流方式如下表:其中:P=PWM,Pb=PWM 反向,X 为无关位。 霍尔信号输入 为了防止霍尔信号失灵,MS4932 提供了 3-6us 的抖动时间。当霍尔信号变化缓慢,抖动和逻辑错误可能产生。通过建立一个霍尔信号校准电路,MS4932 可以最小化抖动和相关错误。 PWM 占空比循环和操作 PWM 占空比与在 OPO 和 DUTY 引脚上的电压等级成比例。FREE/nST 引脚被用作 PWM 信号使能。当FREE/nST 引脚设置成逻辑高时,PWM 状态设置成关断模式,所有 PWM 输出(六个输出引脚)都为低。当 FREE/nST 引脚设置成逻辑低时,MS4932 开始启动 PWM。 正弦波形发生器 MS4932 包含了一个正弦波 PWM 空间向量调整(SVM)。角度检测电路通过电机霍尔信号推算电机转子位置。将 60°分为 32 份,通过 PWM 工作后,马达的每一相的电流为正弦波。各相位之间的角度为 120°。 电流反馈和保护 电流反馈电路提供了两个功能:(1)为电机控制提供电流反馈信号(2)过流保护。I_IN 引脚输出一个 50uA 的电流,从而产生一个直流基准用来防止负电压。公式⑴为 I_FB 和 I_IN 的关系,建议在 I_IN 上提供 0.5V 直流电压偏置。I_IN 最大电压是 1V。由这些参数可以公式(1)推算(Rbias=10KΩ),最大 I_FB 信号波动在 0.5V-4.5V 之间。MS4932 提供了三种不同等级的过流保护。第一种是 1.4V 通常用于有过流定时器延时过载电流保护。如果 I_IN 高于 1.4V,过流定时器延时会被触发。过流保护的门槛激活,使定时器超过截止时间限制。第二种是 1.5V 用于对回路电流的限制。在 I_IN>1.5V 是 PWM 信号会被立即关断。第三种是 2.5V,这个等级设计来对短路电流保护。如果 I_IN>2.5V 超过了 3 个 PWM 脉冲,所有的PWM 输出端(六路)会被全部关断。典型应用图 |
|