结果:找到"125K",相关内容9条
- 125K国产SI3933替代AS3933开发资料
- 关于125K3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全兼容AS3933,主要特性如下所示:SI393是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。SI393具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125K低频唤醒 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-03-27 11:09:00
- SI3933低成本方案替代AS3933软件硬件资料
- Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125K 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-08 14:53:00
- SI3933如何兼容AS3933PAN3501的开发资料
- Si3933v1.0.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 125K 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-03-12 15:54:00
- 有源标签方案SI24R2H单发射2.4G内置单片机+125KHz低频唤醒芯片分享
- 据以上抬头所述,相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来更新情况:1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装Si24R2HSI原装2.4G内置MCU单发芯片低频唤醒ht...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2 有源标签 2.4G 125K 低频 唤醒 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-12 15:51:00
- SI3933超低功耗125K低频唤醒无线接收器芯片替代AS3933
- Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI3933 替代AS3933 125K低频唤醒芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-11-27 10:13:00
- 超低功耗125K低频唤醒芯片SI3933兼容AS3933
- SI3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。SI3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。芯片主要特性:三通道ASK唤醒接收机载波频率范围15kHz-150kHz低功耗监听模式下最低功耗2.3uA唤醒灵敏度80uVrms可编程的灵敏度调节可编程的16位或32位曼彻斯特编码的唤醒支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量错误唤醒寄存器支持周期性的人工唤醒1s-2h供电电压范围2.4V-3.6V工作温度范围-40℃~85℃应用范围:可应用于有源RFID标签校园门禁卡P...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗 125K低频 兼容AS3933 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-21 09:17:00
- 125K触发接收芯片Si3933-完美替代AS3933
- Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 三通道 125K 触发接收芯片 AS3933 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-20 10:09:00
- PAN3501与AS3933、GC3933的兼容资料,
- PAN3501比起AS3933、GC3933的优势在于完全PIN对PIN软硬件兼容,性能方面更好的提高了,另外比AS3933/GC3933增加了寄存器功能概述PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。PAN3501具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。PAN3501可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125K 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-05 13:59:00
- 低频唤醒接收器新一代王者:PAN3501
- 现在不少校园门禁卡都是采用奥地利的AS3933,市场需求是供不应求,当然价格上还是不断上升趋势。成本上压力也是越来越大,不少厂家在寻找能替代软硬件兼容AS3933的芯片方案。今天我就为大家介绍一款能否替代兼容并且还软硬件兼容的PAN3501,只要在软件修改这么一丢丢就OK了!另外还比AS3933增加了寄存器更好的给开发者施展的空间!概述PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。PAN3501具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN35...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: 125K 发帖人:动能世纪周先生 发帖时间:2019-07-26 11:09:00
返回