结果:找到"125K低频唤醒",相关内容584条
  • 125K国产SI3933替代AS3933开发资料
  • 关于125K3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全兼容AS3933,主要特性如下所示:SI393是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。SI393具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 125K 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-03-27 11:09:00
  • Si3933完美pin对pin兼容AS3933及GC3933硬件开发资料
  • 关于125K3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全兼容AS3933,主要特性如下所示:SI393是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。SI393具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ, 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-16 14:14:00
  • 有源标签方案SI24R2H单发射2.4G内置单片机+125KHz低频唤醒芯片分享
  • 据以上抬头所述,相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来更新情况:1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装Si24R2HSI原装2.4G内置MCU单发芯片低频唤醒ht...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2 有源标签 2.4G 125K 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-12 15:51:00
  • SI393315k-125kHZ低频唤醒开发技术资料
  • SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-10 11:11:00
  • SI3933超低功耗125K低频唤醒无线接收器芯片替代AS3933
  • Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI3933 替代AS3933 125K芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-11-27 10:13:00
  • 超低功耗125K低频唤醒芯片SI3933兼容AS3933
  • SI3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。SI3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。芯片主要特性:三通道ASK唤醒接收机载波频率范围15kHz-150kHz低功耗监听模式下最低功耗2.3uA唤醒灵敏度80uVrms可编程的灵敏度调节可编程的16位或32位曼彻斯特编码的唤醒支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量错误唤醒寄存器支持周期性的人工唤醒1s-2h供电电压范围2.4V-3.6V工作温度范围-40℃~85℃应用范围:可应用于有源RFID标签校园门禁卡P...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 功耗 125K 兼容AS3933 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-21 09:17:00
  • PAN3501与AS3933、GC3933的兼容资料,
  • PAN3501比起AS3933、GC3933的优势在于完全PIN对PIN软硬件兼容,性能方面更好的提高了,另外比AS3933/GC3933增加了寄存器功能概述PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。PAN3501具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。PAN3501可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 125K 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-05 13:59:00
  • 低频唤醒接收器新一代王者:PAN3501
  • 现在不少校园门禁卡都是采用奥地利的AS3933,市场需求是供不应求,当然价格上还是不断上升趋势。成本上压力也是越来越大,不少厂家在寻找能替代软硬件兼容AS3933的芯片方案。今天我就为大家介绍一款能否替代兼容并且还软硬件兼容的PAN3501,只要在软件修改这么一丢丢就OK了!另外还比AS3933增加了寄存器更好的给开发者施展的空间!概述PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。PAN3501具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN35...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: 125K 发帖人:动能世纪周先生 发帖时间:2019-07-26 11:09:00
  • AS3933:3通道低频唤醒接收器
  • AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80μVrms敏感度,可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。AS3933的接收频率范围广泛,为15至150kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。AS3933...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: AS3933 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-02-02 13:50:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: