结果:找到"13.56MHz,RFID,射频芯片,智能门锁,电动仪表",相关内容1000条
- 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
- 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能门锁 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
- SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 PIN对PIN相差多少?
- 13.56MHz非接触式读写器芯片Si522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM5222.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。1、产品介绍Si522可替代RC522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/MIFARE无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56MHz,RFID,射频芯片,智能门锁,电动仪表 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-20 15:14:00
- 智能家居-智能门锁芯片方案
- 智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.0V。休眠模式下功耗电流为3.5μA@3.3V。主要特性·PIN对PIN替代TMS12,软硬件兼容·自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器·可选择的输出模式·支持外部控制出门检测暂停·8种灵敏度独立可调·通过外部电阻可调节内部频率·支持I2C串行接口·嵌入式高频率噪声消除电路·可用于多芯片的同步...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁芯片方案 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:24:00
- NV040C指静脉识别锁语音芯片,智能锁音频ic
- 指静脉识别技术作为第二代生物识别技术,是真正的活体识别,它利用近红外线穿透手指后所得的静脉纹路影像来进行个人识别,是具有高精度、高速度的世界上的生物识别技术。静脉识别是通过指静脉识别仪取得个人手指静脉分布图,将特征值存储。比对时,实时采取静脉图,提取特征值进行匹配,从而对个人进行身份鉴定。该技术克服了传统指纹识别速度慢,手指有污渍或手指皮肤脱落时无法识别等缺点,提高了识别效率,因此被应用于家居安防门锁行业中。一般的指静脉智能锁都有智能系统,当电池电压过低时会自动报警提醒更换电池;无论出门还是回家,在未关门时都有语音提醒。特别是在安全技术防范领域,指静脉锁必须具有防盗报警功能,才能真正符合智能...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能锁语音芯片 音频ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-01 10:56:00
- SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
- UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 智能家居 智能门锁 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
- CI522与CI523的13.56MHZ区别开发资料
- CI523是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的多层应用,,体积做到业界最小封装2·概述Ci522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持1SO/IEC14443A/MIFARE。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56MHZ. 智能锁,电动车仪表 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-08-20 15:42:00
- CI523智能门锁低成本读写芯片
- Ci523是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A/B/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Ci523支持MIFARE产品,支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd。Ci523提供spi(串行外设接口)主机接口。主要参数和特性...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能门锁 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-12-04 13:44:00
- 13.56MHz射频芯片:WS1850(兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522)
- 最近又发现一种射频芯片WS1850和WS1830,价格还行很优惠,不知稳定性如何,有没人用过的,大家分析一下兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522,只是做样器测试过可以用,稳定性暂不知晓
- 所属专栏: 器件替换 标签: 13.56MHz 射频芯片 发帖人:乄木风必胜 发帖时间:2020-04-06 10:46:00
- 关于SI522(13.56MHZ)非接触式读卡器介绍资料
- 目前由于智能市场的不断发展为我们生活中提供了许多的方便之处,非接触式读卡器市场需求竞争极大,中小型厂家月销量更是在慢慢增长。刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然13.56Mhz芯片现在讲究的就是超低功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于此领域。此芯片不单单比现在的国产芯片还要更低功耗而且优势更是杠杠滴!并且还PIN对PIN完全兼容MFRC522和FM17522,软硬件支持,功耗更是比RC522低10毫安。为广大的客户节省了可观的成本,关于质量上我就不多说了就一个字“好”!以下为大家讲解下此芯片的参数以及封装。Si...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁 13.56Mhz MFRC522 FM17522 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-03-29 13:50:00
- NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
- NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 射频收发芯片,2.4G,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
返回