结果:找到"2.4G:玩具车",相关内容374条
  • 急寻儿童数码相机方案!
  • 急寻玩具相机方案,合作方式供芯片或PCBA,或者仅提供设计也可以,具体详谈.2.4英寸IPS屏+两路30W摄像头+600mA锂电池+32G内存卡.QQ55232954,或留言、私信.
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 相机 发帖人:ENG01 发帖时间:2024-04-23 15:55:00
  • CI2451国内低成本2.4G无线玩具汽车航模开发资料
  • 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz)◼四种工作模式——正常模式(Normalmode)、慢速模式(Slowmode)、待机模式(Standbymode)、睡眠模式(Haltmode)。◼6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。◼在待机模式(Standbymode)下可由6种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。◼在睡眠...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G: 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-11-03 10:36:00
  • CI2451是一款2.4Gsoc芯片集成了无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU
  • CI2451是一款2.4G的SOC无线收发芯片/集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU无线收发器特性:1.工作在2.4GHzISM频段。2.调制方式:GFSK/FSK。3.数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps。4.兼容BLE4.2PHY&MAC。5.接收灵敏度:-80dBm@2MHz。6.最高发射功率:11dBm。7.最高10MHz三线SPI接口。8.内部集成智能ARQ基带协议引擎。9.支持1bitRSSI输出。MCU特性:1.内建11阶低电压侦测电路(LVD)。2.1Kx14bitsEPROM。3.48bytesSRAM。4.4个GPIO。5.GPIO输入时可...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: CI2451 2.4G 灯控 数据透传 8位RISC 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-09-16 17:24:00
  • CI2454无线收发2.4Gsoc芯片集成8位RISC(精简指令集)MCU灯控玩具透传
  • CI2454是一颗集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片主要特性1.宽电源电压范围2.1V-3.6V。2.超低睡眠功耗5uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。3.SOP-16封装。4.极少外围器件,降低系统应用成本。应用领域1.早教产品2.智能灯控3.遥控4.工业控制5.数据透传无线收发器特性:1.工作在2.4GHzISM频段。2.调制方式:GFSK/FSK。3.数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps。4.兼容BLE4.2PHY&MAC。5.接收灵敏度:-80dBm@2MHz。6.最高发射功率:11dBm。7.最高10MHz三...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 2.4G 2.4Gsoc芯片 超低成本 集成8位RISC 灯控早教产品数据透传 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-09-16 17:11:00
  • SL6115SOT89-5封装替代华润矽威PT4115
  • 特点最大输出电流:1.5A高效率:97%优异的负载调整率和线性调整率高端电流检测最大辉度控制频率:20KHz滞环控制,无需环路补偿最高工作频率:1MHz电流精度:±3%宽输入电压:5.5V~60V智能过温保护低压差无过冲应用领域低压LED射灯代替卤素灯车载LED灯LED备用灯LED信号灯应用电路图
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LED照明 灯 灯 驱动IC 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-05-11 10:18:00
  • NV080C语音芯片在儿童益智玩具上的应用
  • 家长越来越多地关注儿童的身心发育,家长通过选择益智玩具,更早开始学前教育,帮助宝宝在玩的过程中进行大动作、精细动作、逻辑力的锻炼和发展。益智玩具可以鼓励孩子用感官去接触世界,比如刺ji他们的视觉、听觉和触觉,帮助他们配合各种感官反应去接触和识别外界所有新奇的事物。不同的益智玩具可以帮助孩子认识世界。为了形象更逼真,很多益智玩具都加入了相对应的音效,帮助宝宝们培养孩子对音乐的兴趣,提高他们的节奏感和手眼协调能力。NV080C语音芯片因为其成本低廉,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点,而被广泛应用到各种益智玩具当中。它有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰,具有多种按...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 益智语音芯片 语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-22 13:26:00
  • 离线语音控制方案定制开发
  • 离线语音方案开发定制,蓝牙,手机端APP,手机小程序,红外遥控器芯片等。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 智能家居 智能灯 智能 语音 物联网 智能酒店 发帖人:离线语音控制开发 发帖时间:2022-02-25 17:55:00
  • SI24R1功能开发技术资料
  • Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗3.1.1Shutdown工作模式在Shutdown工作模式下,Si24R1所有收发功能模块关闭,芯片停止工作,消耗电流最小,但所有内部寄存器值和FIFO值保持不变,仍可通过SPI实现对...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 有源卡电动防盗 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-09 11:51:00
  • 丝印8233小夜灯玩具专用低成本触摸方案
  • 芯派科技优势供应8223,8223LC,8233系列触摸IC,蓝牙耳机,智能手环,指纹锁,小夜灯专用。产品概述:8233是一款电容式单键触摸感应开关,替代传统的机械型开关。该IC采用CMOS工艺制造,结构简单,性能稳定,成本低。IC通过引脚可配置成多种模式(同步模式/保持模式,高电平输出/低电平输出),可广泛应用于灯光控制、玩具等产品。产品特性:1、工作电压:2.0V~5.5V2、低待机功耗:1.5uA(在3V且无负载)3、极限按键开启时间为10S或75S可选4、触摸相应时间:20mS(快速模式),160mS(低功耗模式)5、外部配置引脚设置为多种模式6、始终进行自校准,当没有检测到触摸时,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 丝印8233 小夜灯触摸方案 触摸方案 发帖人:power86 发帖时间:2018-11-06 14:16:00
  • 【工具】KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件
  • KiCAD生产文件生成器使用方法:1复制mf_tool.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令importmf_toolasmfmf.GenMFDoc()3BOM文件和位置文件会以CSV格式存放在电路板相同目录下注意:GenMFDoc()会改变电路板的钻孔原点。建议先用GenMFDoc()生成BOM文件和位置文件,再生成Gerber文件。生成的BOM文件和坐标文件可以直接在sz-jlc.com进行贴装工具下载地址https://github.com/xtoolbox/kicad_t...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 工 KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-05-04 15:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: