结果:找到"2.4GHz,低功耗RFID,畜牧业",相关内容1000条
  • 畜牧业有源卡标签芯片-SI24R2F+
  • 畜牧保险标的身份识别系统是基于有源RFID技术通过耳标对牛羊等畜牧养殖进行全生命周期管理,有源RFID动物芯片提供牛羊唯一身份标识,配合RFID手持终端对牛羊的身份进行识别,不仅可以实现牛羊养殖过程的跟踪溯源管理,而且当发生养殖保险理赔时保险公司可快速核实参保标的身份,精准识别标的,防范重复理赔、非标的理赔等道德风险;SI24R2F+内部集成NTC温度采集功能;只要外部增加NTC检测电路就可以测试温度,测试的精度与NTC电阻有关,可以做到精度为0.1度;将测试到数据通过2.4G无线部分传输到后台处理。SI24R2F+内部具有边沿计数功能;通外部滚珠传感器将计数的次数通过2.4G无线传输到后台...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G有源卡,标签 发帖人:DN170320 发帖时间:2023-05-25 11:52:00
  • 畜牧业:猪耳标方案使用SI24R2F+开发技术
  • 打开温度使能后,当环境温度超过或低于所设阈值时,会发射替换值34、43(替换值可自行填写);若没有超出,则发射正常数据。温度阈值需要点击温度发射后才可设置,设置好温度阈值后再把温度发射勾掉。打开温度发射后,会发射当前环境温度对应的内容,勾选此选项时不会发射温度报警,仅仅采集温度。芯片内部温度传感器计算公式y=0.2213x-65.165(x为ADC采样值,y为对应温度(℃))。外部NTC计算公式y=2157.9x-1027.1(y为采集的ADC值,x为对应NTC电阻上的电压),当前此计算公式存在一定误差。Si24R2F+数据手册_V0.2.pdf
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: :猪耳标 RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-12-29 17:20:00
  • 2.4GHz畜牧业养殖方案
  • 传统畜牧业目前还是粗放型管理,牧民养殖缺乏科学依据,管理者也无法进行系统性分析和监管,容易出现牲畜被盗或丢失、患病无法及时医治等问题。为了更高效的服务畜牧业,实现养殖智能化,打造全新的养殖管理理念,以动物耳标为导向,嵌入2.4G的RFID低功耗小型标签,可同时解决个体数量统计+范围定位+体温监测+计步统计+低功耗RFID等需求。方案介绍SI24R2F+低功耗RFID动物耳标方案,可以实现远距离的稳定的数据传输与统计,简介如下:1、个体数量统计:每头动物佩戴RFID标签,每个标签设置唯一的ID号,ID号可定时上传到2.4G阅读器设备或者2.4G基站设备,设备联网可以实时上传数据至后台系统。即可...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 2.4GHzRFID 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-10-05 16:20:00
  • SI24R2F+集成NVM的低功耗.可外接NTC和震动传感器技术开发资料
  • SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。SI24R2F+vsSI24R2F优化升级:·优化射频性能·增加NTC测温·增加自动唤醒间隔·优化蓝牙性能Si24R2F+是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 冷链管理,测温产品,标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-03-09 15:59:00
  • SI24R1无线源代码开发资料共享
  • Si24R1无线通信芯片可以实现多个发射端对一个接收端通信方式,接收方需要同时开启多个pipe来接收来自不同发射端的数据,每个pipe设置不同的地址,最多可以设置六个pipe,然后配置工作方式,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、动态负载、动态负载长度使能。发射端工作方式需要与接收方一致,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、是否为动态负载、动态负载长度使能等,都需要与接收方保持一致。接收方同时开启六个pipe。地址长度为5字节,分别为:Pipe0[39:0]:0x65,0x54,0x43,0x32,0xA0Pipe1[39:0]:0xE9,0xD8,0xC7,0xB6,0xA1Pipe2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHZ ,RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-03-03 15:05:00
  • 超低功耗MCU如何降低功耗
  • 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 超MCU,MCU,单片机,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
  • 电子智能锁低功耗方案,SI522A低功耗读卡芯片方案性价比太高了吧!
  • 广州建博会刚刚结束,在门锁展厅中,各大门锁品牌大放异彩,而其中的主流,低功耗!这一特点已经成为行业的亮点,并持续创新着。作为低功耗读卡的智能门锁读卡方案,SI522A和SI523凭着目前业内最低的功耗,晋升成为葵花奖金牌得主的核心供应商,功耗仅为4.5μA,低功耗模式下,读卡距离可达5cm。作为市场新贵,SI522A和SI523在老版本SI522的基础上,针对市场低功耗模式下极其不稳定的痛点,凭借着稳定的低功耗模式,和当前最低的功耗(4.5μA),同时软硬件直接兼容MFRC522FM17550/FM17522/NZ3801等芯片,迅速占领了市场。Si522A/SI523内部集成低功耗自动寻卡...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁 读卡 FM17522替换 电子锁 RC522 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-07-17 18:06:00
  • 专用RF的单芯片解决方案
  • 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB128KB内存NordicSemiconductornRF51822是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:256kB片上闪存和16kBRAM;数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上+/-250ppm32kHZRC振荡器,在蓝牙低功耗应用,不需外部3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:39:00
  • TI德州低功耗CC2541芯片简介
  • CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4-GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出**能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6-mmx6-mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: cc2541 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-27 10:14:00
  • SI24R2B单发Tx发射芯片低功耗
  • 超低功耗高性能2.4GHzGFSK无线发射芯片标准包装:4000/卷带封装/外壳:QFN一、SI24R2的由来:SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: SI24R2B 单发 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-27 10:35:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: