结果:找到"2.4G单发芯片:RFID",相关内容1000条
  • 智能电子学生卡2.4GHz考勤方案芯片
  • 智能电子学生卡简介今年年初教育部发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中提出,学生手机有限带入校园,原则上不得将个人手机带入校园,禁止带入课堂;应设立校内公共电话、建立班主任沟通热线、探索使用具备通话功能的电子学生证或提供其他家长便捷联系学生的途径等措施,解决学生与家长通话需求;加强课堂和作业管理等。 智能电子学生卡能有效解决学生无感考勤,安全定位、亲情通话,校内小额消费等问题,功能简洁高效,因此也深受家长青睐智能电子学生卡2.4G考勤应用学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台数据交...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-02-01 17:04:00
  • SI24R12.4G收发一体研发经验分享
  • Si24R1是一颗由深圳市动能世纪专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-14 09:28:00
  • SI24R22.4GHz单发芯片
  • 一、SI24R2的由来:SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHz 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:42:00
  • 2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片SI24R2H
  • Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps/1Mbps/250Kbps三种发射数据速率。Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2H SI24R2F SI24R2E 2.4G 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-06-23 18:04:00
  • SI24R2B单发Tx发射2.4G芯片功耗低技术资料
  • SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX。可与NRF24l01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-06-23 15:32:00
  • 2.4GHz单发大功率有源RFID应用芯片SI24R2F电动车智能充电安全管理方案首选
  • 目前全国有很多电动车因电池在充电时温度过高,导致爆炸引起火灾的情况。作为国内RFID行业的推动者,动能世纪联合中科微向IOT应用领域推出新款大功率2.4G射频芯片,并针对电动车防盗、电动车充电桩市场推出SI24R2F,为电动车标签在防盗的基础上增加温度检测、安全报警功能,能有效防止电动车被盗及因电池而引起的火灾发生。SI24R2F可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: si24r2f si24r2e 电动车充电 2.4G IOT RFID 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-03-30 11:08:00
  • SI24R2B是一款单发2.4G的射频芯片技术资料
  • SI24R2PS1.1.pdfSI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-252...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GRFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 16:22:00
  • SI24R2E一款只要上位机编程的2.4G技术问题
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 15:39:00
  • NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
  • NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 射频收2.4GRFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: