结果:找到"2.4G无线射频芯片",相关内容1000条
  • 2.4G合封芯片XL2422,集成M0核MCU
  • XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。芯片内含32位ARM®Cortex®-M0+内核MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入24Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路12C、USAR...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-11-27 15:16:00
  • Ci24R1超低成本高性能2.4GHzGFSK无线收发芯片
  • 1、产品概述Ci24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。Ci24R1操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线SPI接口对芯片少数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4g,低成本 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-28 15:29:00
  • 无线芯片Ci24R1在抢答器上的应用
  • 无线抢答器,一款知名度较高却并不常见的一款产品,无线抢答器是由笔记本电脑、无线数据采集器、和多组抢答器组成。在竞赛、文体娱乐活动(抢答活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的机器。无线抢答器主要是通过无线遥控控制抢答按钮,通过触发按钮的先后顺序获得优先权。无线遥控如何控制按钮,这理主要是通过无线芯片使遥控跟按钮产生联系,遥控器跟按钮都需要一个发射芯片跟一个接收芯片,动能的Ci24R1是接收一体的芯片,遥控器更按钮都只需要安装一个Ci24R1芯片就可以产生联系,Ci24R1是工作在2.4GHz频段的芯片,适合低成本解决方案。CI24R1是SI24R1/NRF24L01P的简易替代版本,SI...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 低功耗低成本2.4G线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-07 00:05:00
  • 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
  • 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
  • 兼容WPCQiv1.2.4协议的5W/7.5W/10W/15W高集成,高效率SoC无线功率发射器
  • 1.特性兼容WPCQiv1.2.4标准,支持BPP/EPP认证兼容苹果/三星/华为/小米等多种主流快充协议支持5~15W多种应用-单独5W应用-USB快充适配器输入5~15W应用-5V~15VDC输入5~15W应用-支持定频调压控制方式-支持双线圈应用系统功率传输效率高达83%输入耐压高达20V集成全桥功率MOSFET集成内部电压解调支持FOD异物检测功能集成5V/200mAbuck转换器和3.3V/100mALDO,可用于给系统供电集成MCU内嵌Flash存储区支持成品固件在线升级支持UART串行接口支持QC/PD快充电压请求支持LED驱动输出,提供丰富的系统状态指示功能支持NTC过温保护...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线充 发 发帖人:展嵘电子陀梁宽 发帖时间:2022-04-13 09:17:00
  • Si24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK无线发射芯片
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。  当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。  Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R2E 低功耗 2.4G 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:43:00
  • SI24R2E无线自动发射芯片/集成NVM/超低功耗2.4G
  • 主要特性:设计简单无需用户编程工作在2.4GHZISM频段内置126次可编程NVM存储器3.3V编程电压超低功耗自动发射功能内置硬件Wtchdog内置3KHzRC0SC内置低电压自动防拆报警功能调整方式:GFSK/FSK数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps超低关断功耗:700nASI24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化。在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于700nA。在待机模式下,时钟保持工作,电流未税15uA。并且可以再最长130uS时间内开始数据收发。当打开自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 2.4g 线 自动发 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-19 13:58:00
  • NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
  • NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 收发2.4G,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
  • 2.4G无线射频方案--SI24R1研发经验分享
  • Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R1 2.4g线 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-08 10:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: