结果:找到"2.4G有源标签,校园考勤",相关内容1000条
  • 畜牧业有源卡标签芯片-SI24R2F+
  • 畜牧保险标的身份识别系统是基于有源RFID技术通过耳标对牛羊等畜牧养殖进行全生命周期管理,有源RFID动物芯片提供牛羊唯一身份标识,配合RFID手持终端对牛羊的身份进行识别,不仅可以实现牛羊养殖过程的跟踪溯源管理,而且当发生养殖保险理赔时保险公司可快速核实参保标的身份,精准识别标的,防范重复理赔、非标的理赔等道德风险;SI24R2F+内部集成NTC温度采集功能;只要外部增加NTC检测电路就可以测试温度,测试的精度与NTC电阻有关,可以做到精度为0.1度;将测试到数据通过2.4G无线部分传输到后台处理。SI24R2F+内部具有边沿计数功能;通外部滚珠传感器将计数的次数通过2.4G无线传输到后台...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G卡,畜牧业 发帖人:DN170320 发帖时间:2023-05-25 11:52:00
  • 智能电子学生卡2.4GHz考勤方案芯片
  • 智能电子学生卡简介今年年初教育部发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中提出,学生手机有限带入校园,原则上不得将个人手机带入校园,禁止带入课堂;应设立校内公共电话、建立班主任沟通热线、探索使用具备通话功能的电子学生证或提供其他家长便捷联系学生的途径等措施,解决学生与家长通话需求;加强课堂和作业管理等。 智能电子学生卡能有效解决学生无感考勤,安全定位、亲情通话,校内小额消费等问题,功能简洁高效,因此也深受家长青睐智能电子学生卡2.4G考勤应用学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台数据交...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-02-01 17:04:00
  • 新款SI24R2F+集成NVM可测温+计数的DEMO板研发资料
  • SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升Si24R2F+针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为15uA。  Si24R2F+开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC时钟工作,内部Timer计时器开始计时,芯片工...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 15:27:00
  • 有源标签方案SI24R2H单发射2.4G内置单片机+125KHz低频唤醒芯片分享
  • 据以上抬头所述,相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来更新情况:1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装Si24R2HSI原装2.4G内置MCU单发芯片低频唤醒ht...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2 2.4G 125K 低频 唤醒 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-12 15:51:00
  • SI24R2H一款SOC2.4G内置增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能
  • 1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装。Si24R2H,目前还处在内测阶段,
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-03 13:55:00
  • 智慧校训通标签考勤方案-SI24R2E
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图:SI24R2EPCB原理图当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-06-18 17:36:00
  • 智慧标签方案-SI24R2E2.4G技术资料
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。  当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。  Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-05-25 14:14:00
  • SI24R2F温度与按键的详细操作说明
  • 如何在使用SI24R2F进行与笙科进项通信,请看下图:在烧录的时候采用CRC的一个兼容模式:就可与笙科终端进行通信:按键操作说明:按键发射与替换发射功能说明:不按键不发送数据,按键后发送n包数据,之后不再发射数据,直到下一次。可以通过引脚MOSI和SCK引脚来控制,两个引脚内部已经经过大电阻上拉到电源电压,当按下按键使得MOSI或SCK接地时,标签芯片开始发射数据,按MOSI或按SCK可以发射两种不同的数据包。按键发射是边沿触发,根据实际需要可以选择下降沿或是上升沿。使能按键发射:不按键不发射;按MOSI键,使得MOSI引脚接地,发射的正常负载数据,不发生替换操作;按SCK键,使得SCK引脚...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 防拆,传感 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-27 14:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: