结果:找到"2.4G,RFID,校园卡,电动车防盗",相关内容1000条
  • SI24R2F新2.4G超低功耗电动车防盗有源RFID标签芯片方案配合充电桩管理
  • 目前全国有很多电动车因充电时电池温度过高,而导致爆炸引起火灾的情况。作为国内RFID行业的推动者,动能世纪联合中科微向IOT应用领域推出新款大功率2.4G射频芯片,并针对电动车防盗、电动车充电桩市场推出SI24R2F,为电动车标签在防盗的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止电动车被盗及因电池而引起的火灾发生。SI24R2F可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。Si24r2FSI原装2.4G单发芯片电动车防盗标签https://detail.1688.com/offer/598266593321.html?spm=a26286.8251493.description.2.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2F 2.4G 低功耗 RFID 标签 充 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-05 10:11:00
  • 成熟电动车防盗器
  • 成熟电动车防盗器方案及IC技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒现有成熟方案电动车防盗器,包括通用锁电机型,带静音功能锁电机,一体机,三合一喇叭和防盗器一体机等。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 成熟 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-11 10:07:00
  • 智慧校训通标签考勤方案-SI24R2E
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图:SI24R2EPCB原理图当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G有源标签,考勤 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-06-18 17:36:00
  • SI24R1功能开发技术资料
  • Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗3.1.1Shutdown工作模式在Shutdown工作模式下,Si24R1所有收发功能模块关闭,芯片停止工作,消耗电流最小,但所有内部寄存器值和FIFO值保持不变,仍可通过SPI实现对...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 有源 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-09 11:51:00
  • 2.4GHz单发大功率有源RFID应用芯片SI24R2F电动车智能充电安全管理方案首选
  • 目前全国有很多电动车因电池在充电时温度过高,导致爆炸引起火灾的情况。作为国内RFID行业的推动者,动能世纪联合中科微向IOT应用领域推出新款大功率2.4G射频芯片,并针对电动车防盗、电动车充电桩市场推出SI24R2F,为电动车标签在防盗的基础上增加温度检测、安全报警功能,能有效防止电动车被盗及因电池而引起的火灾发生。SI24R2F可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: si24r2f si24r2e 2.4G单发 IOT RFID 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-03-30 11:08:00
  • 电瓶车安全系统:SI24R2F
  • ①需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超车年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产受损和威胁人身安全,并且无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态是否安全,在2019年就发生多起电瓶车充电时爆炸或起火事件。②系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片,RF芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2.4G网关用于检测车主...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安全管理 SI24R2E SI24R2F 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 11:24:00
  • 那些在学校赚到第一桶金的人都在干嘛?
  • 上高中的时候,一直是父母和老师那句“到大学就轻松了”支撑我们度过三年炼狱生活。然而,到了大学才发现,如果你每天翘课、刷剧、打游戏,彻底letitgo……就会成为别人十万加文章里“被抛弃的同龄人”!看看这群“抛弃”你的同龄人,他们是如何一边在学校里呼风唤雨,一边在职场中飞速成长,还顺便挣到了生活费?没错,他们正是立创商城校园大使!立创杯科技英才培育计划就在今年6月份,由立创商城赞助的“立创杯科技英才培育计划”在西安电子科技大学如火如荼进行,机电科协的同学们交出了优异的作品,给他们一个小小的舞台,梦想就能插上翅膀!中国芯崛起,从每一个小小的创新开始。此外,我们还与活动部、科普部、科委部、外联部等...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-10-26 09:59:00
  • 如何一毕业就有两年工作经验?立创商城校园大使了解一下~
  • 有人说,校园里的那些风云人物只能活在校园里,出了校园也就成了普通人;而有些普通人,出了校园就成了风云人物。有这样一群人,他们是大学校园里的小透明,但他们目标明确、规划清晰,他们在象牙塔里提前体验职场,在当下积攒经验,一步步实现理想。——他们就是校园大使。求职的路上总是有着各种坎坷,但是现在有一条捷径送给你:——立创商城校园大使正在招募中,加入我们吧!还不了解我们?首先,来看个官方解释~我们是谁?立创商城(WWW.SZLCSC.COM),一站式电子元器件采购自营商城,成立于2011年,目前拥有国内外注册客户数超70万,平均每天近3000个元器件订单,2017年成交额近5亿元!此外,立创商城产业...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-19 11:57:00
  • SI24R1兼容NRF24L01
  • 芯片简介编辑Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA.应用领域编辑●无线数据传输系统●无线键盘、无线鼠标●遥控开锁,遥控玩具●超低功耗无线收发器●无线传感...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GRFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:02:00
  • 电动车防盗方案-Si24R2E
  • 经调查,中国现在电动自行车保有量3亿,在中东部地区,平均每3人就有一辆电瓶自行车,在沿海城市,外来人口较大,电动自行车使用率极高,超过60%以上,一个500万人口的城市,电动自行车的数量就高大250万辆以上。低碳环保,符合国家环保要求,轻便灵活,让人出行方便,性价比高三个方面使电动自行车增加迅速。方案简述:随着电动自行车的急速增加,相对应的社会治安问题也急剧攀升。一些地区的电动自行车丢失报案率占总治安报警率的60%以上,严重影响社会治安。电动自行车智能防盗备案,是利用物联网技术,通过在电动自行车上安装有源RFID防盗芯片,在城市治安探头位置安装RFID基站,实现对电动自行车的定位、监控、报警...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 标签 Si24R2E 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-14 13:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: