结果:找到"2.4G,测温IC",相关内容963条
  • Si24R2F+畜牧耳标测体温开发资料
  • Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控、自动唤醒间隔功能;发射功率由7dBm增加到12dBm,距离更远;关断电流由700nA降到500nA,功耗更低。可兼容Si24R2E,性能更加强悍。Si24R2F+数据手册_V0.2.pdf
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 无线 发帖人:动能SJ 发帖时间:2023-09-05 14:49:00
  • Si24R2NTC测温使用说明
  • 每个NTC电阻都有RT表,标签发送NTC电阻采样的温度值,阅读器收到ADC值,根据ADC-T的表查找温度,ADC-T表的计算如下公式:[RT表]*(𝑅𝑇𝑅𝑇+𝑅∗1024)=[ADC-T表](1.1)如果测量体温,25摄氏度时𝑅𝑇𝑅约等于1.65。且在对精度要求高的场合,R采用0.1%精度,𝑅𝑇采用0.1%或者0.5%精度的电阻。SI24R2F_NTC测温使用说明.pdf
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G. 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-10-28 15:08:00
  • SI24R2F+与SI24R2F资料开发对比
  • SI24R2F+vsSI24R2F优化升级:·优化射频性能·增加NTC测温·增加自动唤醒间隔·优化蓝牙性能Si24R2F+是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。  Si24R2F+采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。  Si24R2F+针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: .2.4G.标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-02 13:55:00
  • 基于esp8266的红外测温定位功能求助
  • 如题,本人非物联网或相关电子专业,所以描述问题可能会不太准确。我想用esp8266mlx96014还有小一点的gps来做一个记录体温和轨迹变化的功能。其中还有个功能,我目前想不到任何思路,就是当两个设备互相检测到信号并且距离小于1米时就会报警,蓝牙和gps误差太大了,问了很多人都说实现不了,不知道社区的朋友们有没有什么骚操作呢。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 红外 定位 gps 发帖人:ybspro 发帖时间:2021-09-17 10:10:00
  • SI24R2F2.4GSOC技术开发资料
  • Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证-3.6V宽电源范围内稳定工作。应用原理图:Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SOC 2.4G 内置 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-01-15 09:11:00
  • SI24R2H引脚图集成NVM的低功耗2.4GHz125KHZ测温GFSK开发资料
  • Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GH...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHz 125KHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-10 12:05:00
  • ​Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收开发资料
  • Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GH...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G SOC 125KHZ 度检 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-20 15:20:00
  • BM43THA是一款高灵敏红外传感测温枪的主控芯片
  • BM43THA产品这是一款整合在TO‐46封装中的高灵敏红外温度计,TO-46常用于耳式温度计产品。此款性价比极高的超小型非接触式温度计TO-46封装中内置了热电堆感应器和信号调节芯片,使其能够准确的以数字形式显示测得温度。BM43THA产品的感应元件是一款带有可感受目标红外辐射的微机械振膜芯片。BestowMascot的这种技术经过医疗和汽车温度测量领域中的应用,已经得到了充分的证实。温度计中定制的信号调节芯片能够放大并数字化感应振膜上的热电偶产生的微小电压,同时芯片内置存储器中储存了工厂设定的刻度参数,能够用来准确的计算目标体的温度。数字形式显示的温度是完全线性的,并且会对环境温度进行补...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 枪红外传感 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 10:41:00
  • SI24R2F一款冷链产品专用传感2.4G
  • 主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡的SI24R2E单发内置MCU,出了一款针对冷链产品SI24R2F,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。SI24R2F与R2E是完全...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GIC 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-01-10 13:47:00
  • 测试反馈-温湿度检测
  • 开发版简介应用Cortex-M23内核32-bit处理器,主频高达72MHz,64KB的flash,8kb的SRAM,多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉宽调制PWM输出和霍尔采集接口的16位高级矢量控制定时器、1个16位基本定时器和1个多通道DMA控制器。通用接口则包括2个USART、2个SPI、2个I2C、1个I2S,功耗小,工业级温度适用范围-40到85摄氏度。系统的组成及方案设计本设计主要由,温湿度传感器电路,GD32E231C,数码管显示模块二极管指示器组成,结构如下各部分简介及功能1,DHT11数字温湿度传感器,采集温度湿度数据,并与单片机通信2,发光二极管,当检测的温度过高...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 试反馈-湿度检 发帖人:欢乐送啊 发帖时间:2019-05-17 16:35:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: