结果:找到"2.4g,射频芯片,低成本",相关内容1000条
- 2.4G合封芯片XL2422,集成M0核MCU
- XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。芯片内含32位ARM®Cortex®-M0+内核MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入24Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路12C、USAR...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 射频芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-11-27 15:16:00
- Ci24R1超低成本高性能2.4GHzGFSK无线收发芯片
- 1、产品概述Ci24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。Ci24R1操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线SPI接口对芯片少数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4g,射频芯片,低成本 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-28 15:29:00
- 无线芯片Ci24R1在抢答器上的应用
- 无线抢答器,一款知名度较高却并不常见的一款产品,无线抢答器是由笔记本电脑、无线数据采集器、和多组抢答器组成。在竞赛、文体娱乐活动(抢答活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的机器。无线抢答器主要是通过无线遥控控制抢答按钮,通过触发按钮的先后顺序获得优先权。无线遥控如何控制按钮,这理主要是通过无线芯片使遥控跟按钮产生联系,遥控器跟按钮都需要一个发射芯片跟一个接收芯片,动能的Ci24R1是接收一体的芯片,遥控器更按钮都只需要安装一个Ci24R1芯片就可以产生联系,Ci24R1是工作在2.4GHz频段的芯片,适合低成本解决方案。CI24R1是SI24R1/NRF24L01P的简易替代版本,SI...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 低功耗低成本2.4G无线射频芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-07 00:05:00
- 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
- 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G无线射频芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
- Si24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK无线发射芯片
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R2E 低功耗 2.4G 无线 发射 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:43:00
- 低成本AT2401C无线功放芯片资料
- 近期中科微推出一款功放芯片AT2401C完全兼容RFX2401C超强性能PIN对PIN完全兼容。堪比一头美洲豹强势打入市场并受到广大生产商欢迎。由于无线蓝牙产品在市场的竞争非常大,导致生产商不得已考虑成本方面的问题。由于中科微自身也是研发生产2.4G无线芯片考虑的对客户的配套服务,专门研发了AT2401C功放芯片并以RFX2401C功放芯片为进攻目标,为客户打造超值性价比的配套芯片。价格方面、性能也不亚于也低于RFX2401C。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AT2401C 低成本 无线 功放 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-11 10:32:00
- LED灯带灯条控制器专用低成本蓝牙芯片MS1656
- 规格书下载:DS-MS1656_v1.0.pdfMS1656是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙规范。MS1656使用高性能的ARM®Cortex®-M0+为内核的32位微控制器,最高工作频率可达24MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MS1656产品系列工作电压为2.4V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。MS1656产品提供QFN20封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:Beacon电机驱动和应用控制充电器、温控器、记录仪...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低成本蓝牙芯片 蓝牙芯片 MS1656 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-27 09:35:00
- 13.56MHz射频芯片:WS1850(兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522)
- 最近又发现一种射频芯片WS1850和WS1830,价格还行很优惠,不知稳定性如何,有没人用过的,大家分析一下兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522,只是做样器测试过可以用,稳定性暂不知晓
- 所属专栏: 器件替换 标签: 13.56MHz 射频芯片 发帖人:乄木风必胜 发帖时间:2020-04-06 10:46:00
- 终于找到SX1278替换,SX1262替换方案!ASR6501/6502及6505也太好用了吧!
- 对于远距离无线电技术,Semtech公司是创始者,旗下的SX1278、SX1262等产品垄断了整个LORA的频段,随着技术应用的成熟,使用者也越来越多,但是其价格缺一直居高不下,因此,马云爸爸出手了!国产LORA芯片应运而生!阿里云IoT联合ASR(上海翱捷)发布这款LoRa芯片系统解决方案,并获Semtech公司IP授权。目前ASR旗下发布的LORA芯片有四款:ASR6501、ASR6502、ASR6505及ASR6500S。给大家整理了一下这几款芯片的要点:1.ASR6501/6502是M0+SX1262(150-960MHZ),主打性能,外设和Flash资源丰富,支持LoRaWAN和L...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SX1278 SX1262 LORA芯片 低成本 替换 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-11 14:50:00
- NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
- NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 射频收发芯片,2.4G,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
返回