结果:找到"24位192K采样,USB麦克风,USB耳机",相关内容1000条
  • USB的配件有哪些?具体怎么用的?
  • USB除了连接器和散装线材外,作为一种线缆,它有许多的配件。本文将围绕USB的不同配件及其应用进行解析,方便在选择时,找到合适的组件带来更好的使用体验。USBA型连接器镀金触点镀层可通过重复的配合循环提供可靠的连接,UL94V-0额定连接器绝缘体和防护罩材料满足可燃性要求。USBA型连接器后壳,黑,低烟无卤UL94V-0阻燃级连接器绝缘材料和后壳材料满足阻燃要求,有白色和B型可选。USB现场端接连接器,A型母头现场终端连接器为USB应用提供了一种简单、方便的方法来进行现场端接。连接器的所有4个针脚和接地端均配有独立的连接点。带安装螺钉的接线端子设计无需使用专用工具即可提供可靠的电气连接。清晰...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: USB配件 USB 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2024-02-09 10:48:00
  • 智能音频语音处理芯片
  • AMP1821是一款拥有CPU和DSP双核的智能音频/语音处理芯片。芯片内置有32位ARMCortex-M4F和32位DSP,配合丰富的外围控制接口,非常适合各种智能音频、语音处理系统。芯片内置ARMCortex-M4F32BitsCPU,拥有良好的开发环境;内置32Bits音效处理DSP,支持浮点数运算、支持FFT,方便进行各种算法编写;提供多种音频处理算法库,方便用户产品开发。芯片内置24Bits的AudioCodec,具有较高的SNR、THD.支持外置SPIFlash,内置128KBytesSRAM,256KBytesFlash;内置32位OTPKey,支持用户程序加密。外围接口包括高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 话务 游戏 唱歌音箱 发帖人:语音处理芯片 发帖时间:2023-02-28 10:10:00
  • 国产USB转串口/UART芯片GP232RL对比进口USB转串口FT232RL分享更换
  • 最近有很多朋友在反应开发的时候USB转串口的FT232RL这款芯片烧坏了,而且芯片又很贵什么的。重新买一个USB转串口又那么贵,而且这东西还是开发中最常用的东西。坏了不买又很不方便。接下来我就来分享一款国产的,价格非常便宜,而且就算你之前是用进口的也可以拿这个国产的GP232RL去替换。下面是这颗GP232RL的资料:GP232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化它增加了两...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: USB 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2023-01-10 17:31:00
  • CH340是USB总线的转接芯片实现USB转串口、USB转IrDA红外或USB转打印口
  • 简介:CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外或者USB转打印口。在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。在红外方式下,CH340外加红外收发器即可构成USB红外线适配器,实现SIR红外线通讯。特点:全速USB设备接口,兼容USBV2.0,外围元器件只需要晶体和电容。仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。支持常用的...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: USB 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2023-01-04 15:09:00
  • USB3.0HUB
  • 把一个USB3.0拆分成一个USB3.0和一个USB2.0,这样设计可以么?结果识别不到USB3.0,只有USB2.0,这是为什么,那么要怎么拆分才行?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: USB 发帖人:清风明月 发帖时间:2022-08-17 16:54:00
  • USB音频芯片AP3500芯片
  • 芯片不缺货,有大量芯片联系人:刘faabc8
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 24192KUSBUSB 发帖人:USB音频专家 发帖时间:2021-03-20 13:45:00
  • ES7210四路音频麦克风ES7243两路音频麦克风6麦克风阵列方案
  • 六麦克风阵列ADCES7210是一颗4路音频ADC采集芯片,搭配ES7243可以做4路采集2路回采功能。4路音频ADC芯片,两路音频ADC芯片,6麦克风阵列方案。音频输出通道切换手机音频的输出分有外放(Speaker)、听筒(telephoneReceiver)、有线耳机(WiredHeadset)、蓝牙耳机(BluetoothA2DP)等输出。电话免提、插拔耳机、连接断开蓝牙设备等操作系统都会自动切换Audio音频到相应的输出设备上。例如,电话免提就是从听筒切换到外放扬声器,插入耳机就是从外放切换到耳机。ES7210四通ADC芯ES7243驱动声道识别代码7210高性能ADC-4通道ADC...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: ES7210 ES7243 发帖人:vxmshaoJun 发帖时间:2020-04-01 15:43:00
  • USB小票热敏打印机数据采集硬件解决方案
  • USB小票热敏打印机数据采集方案一:方案简介1、此文档是提供一种硬件方式采集USB小票热敏打印机的方案。该方案的特点是不需要在收银机上安装软件,直接用硬件串联在收银机和小票打印机中间,不影响原打印机正常打印,不需要人工干预,即插即用。2、该方案的硬件可以支持USB/并口/串口/网口的小票打印机。具有16G本地存储功能,断网续传;支持WIFI/有线网络/4G网络上传数据。二:方案使用场景1、对于许多商超,购物中心来说如果获取门店的准确营业额是一个痛点:例如,很多商超购物中心是保底提成的模式,而商家不愿意使用物业提供的收银机和系统,所以物业面对众多不同品牌的收银系统无法精准获取商家的营业额,造成...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 小票集 打印数据集 商超集 热敏打印集 打印USBUSB小票打印截取 发帖人:广州数贝通 发帖时间:2020-01-10 11:51:00
  • 有偿外包做个小玩意,最好有24位AD经验
  • ·4路24位AD输入。芯片用AD7193;其它主要芯片选型参考(也可以用别的):参考电压:REF195;LDO:TPS7A4901DGNR·另加一路AD使用单片机自带的ADC·OLED显示。使用QG-2864KMBEG01。·4个按键:SKHHAJA010·主控使用stm32F103有兴趣的朋友请联系q996507687。请说明相关经验,毕竟高精度AD还是有点门槛
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 24AD 发帖人:风过琴弦 发帖时间:2019-02-25 11:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: