结果:找到"3D数模",相关内容963条
- 导出step数据的时候元器件3d数据不一致
- 导出3d数据的时候发现文件里有一个元器件的3d模型和在pcb上设定的模型数据不一致型数据不一致
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D数据 发帖人:烧煮一会 发帖时间:2023-11-27 17:07:00
- 立创商城导入元件的3D模型显示黑白块
- 立创商城下载的元器件封装,保存后导入到离线版的嘉立创EDA,模型显示为黑白块,怎么解决
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 发帖人:HWnb 发帖时间:2023-02-08 17:46:00
- 立创专业版EDA,3D模型显示问题
- 立创专业版EDA版本是V2.0.5,导入SOLIDWORKS另存的STEP(AP214)文件有下面的问题在3D模型管理器显示正常,调整X,Y,Z位置后也正常但是PCB的3D显示不正常,变成黑白方块如果不调整X,Y,Z角度和偏移,3D模型可以显示,一旦调整任何一个就显示黑白方块
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:ChenJ 发帖时间:2023-02-01 14:14:00
- 3D模型引脚方向如何调整
- 63V6800UF的大电容官网没有找到3D模型,从网上下载了一个3D文件,做了一个库,发现引脚方向不对,是需要在3D文件里编辑,还是EDA编辑器里能解决啊?小白一个,请求支援。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:数码哥666 发帖时间:2022-11-17 20:42:00
- C-400俄式防空导弹车3D数模图纸
- 【武器模型】C-400俄式防空导弹车3D数模图纸【战争经济学】打一场仗到底要花多少钱?打一场仗要花多少钱?1999年的科索沃战争,美国持续78天的空袭行动耗费了70多亿美元;2001年持续两个月的阿富汗战争,美国单军费就花了100多亿美元。始于2003年的伊拉克战争,不到两个月的进攻时间里,美国的成本支出在280亿美元到300亿美元之间。我们不妨以美国为例,来梳理一下美国在过去历次主要战争中付出的开支:这些白花花的银子花在了哪里?军火和人员是主要支出。比如第一次世界大战期间,美国在1918年的战争总成本接近当年度GDP的36%,为了准备这场战争,美国还将30%的汽车生产能力转向了坦克生产。再...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 3D数模 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-02-25 09:15:00
- 导出的3D模型尺寸不对
- 导出的都是公制单位,但是实际长度是英制单位的数,整个模型大了3.9倍
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:半发酵茶 发帖时间:2022-01-05 23:02:00
- EDA导出3D模型的stp格式只有PCB板,没有3D封装
- 部分器件的3D模型无法导出。如:C26936343D模型预览如下:导出3D模型为STP格式:用solidworks打开后只有电路板,没有器件的3D模型:发现只有部分元件时这样,有的是可以的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 发帖人:hyshallow 发帖时间:2021-08-31 00:40:00
- 立创EDA可以导出3D模型了吗?
- 各位立创EDA的程序员大大,十一月份到啦啥时候模型导出功能上线呀~
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 3D模型 发帖人:lnsane 发帖时间:2020-11-03 08:34:00
- [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
- LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D模型 模型 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
返回