结果:找到"4.0蓝牙",相关内容176条
  • PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
  • 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,低功耗5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
  • NORDIC蓝牙4.0芯片NRF51822-QFAC简单分析
  • 制造商零件编号:NRF51822-QFAC描述:(HST)ICRFTXRX+MCUBLUETOOTH48VFQFN对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):2(1年)NRF51822-QFAChttps://detail.1688.com/offer/560506329857.html?spm=a26286.8251493.description.2.14f025b2YR4IlV详细描述:ICRFTxRx+MCUBluetooth,GeneralISM>1GHzBluetoothv4.02...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NORDIC 4.0 4.0 NRF51822 射频 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-26 09:53:00
  • NRF51822多协议低功耗蓝牙/2.4G系统级芯片对比NRF51802差异
  • nRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位armCortexM0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSeMIConductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPIO映射方案可使I/O(例如串行接口、PWM和正弦解调器)根据PCB需求指示映射到任何...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 4.0 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-09-03 17:05:00
  • NRF51822-QFAC蓝牙4.0芯片
  • 制造商零件编号:NRF51822-QFAC描述:(HST)ICRFTXRX+MCUBLUETOOTH48VFQFN对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):2(1年)详细描述:ICRFTxRx+MCUBluetooth,GeneralISM>1GHzBluetoothv4.02.4GHz48-VFQFNExposedPad类别:射频/IF和RFIDRF收发器IC制造商:NordicSemiconductorASA系列:-包装:带卷(TR)零件状态:在售类型:TxRx+MCU射频系列/标准:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4.0芯片 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:12:00
  • 低功耗国产蓝牙BLE:PHY6202与NRF51802的区别优势
  • 现在在智能穿戴领域市场不断的追求低功耗、低成本的蓝牙芯片。蓝牙芯片目前除了Dialog公司研制蓝牙芯片是最求超低功耗的但是对于其它性能上还比较满足不了其它领域的功能,另外NORDIC、TI的蓝牙芯片虽然功耗和性能上都是不错的,但是价格实在是高,智能穿戴产品市场价格在不断的透明化促使许多厂商不得不尝试考虑换上咱们国产的蓝牙芯片来降低成本。想必大家都听说过什么汉天下、泰凌微等等这些国产蓝牙芯片吧?虽然价格低的确实NORDIC、TI、Dialog几条街,但是射频性能和MCU性能不是很稳定,应用产品领域也不是很广,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。那么现在我就为大家简单的介绍下能替...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 4.0 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-06 11:32:00
  • PHY6202PCB原理图技术参考资料
  • 智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM®Corte...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:22:00
  • PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
  • 这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM®Cortex™-M0CPU,配备138KSRAM/RetentionSRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势支持SIG-MESH多种特性Friend节点LowPower节点Proxy节点Relay节点两款芯片的应用领域除了今天聊的智能手表以外,更多可参考:蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)PHY6212_BLE_SoC_Dat...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:05:00
  • IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片
  • IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256KROM,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.该芯片内部增加数字加速引擎...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 16:47:00
  • NRF51802与NRF51822兼容问题
  • nRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位armCortexM0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSeMIConductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPIO映射方案可使I/O(例如串行接口、PWM和正弦解调器)根据PCB需求指示映射到任何...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4.0 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-17 14:41:00
  • 超低功耗无线应用方案
  • nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: