结果:找到"51单片机学习",相关内容1000条
  • 萌新求助
  • 电阻电容为什么啊呜呜呜
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:小白想吃饭饭 发帖时间:2023-04-10 18:02:00
  • N9301语音芯片在儿童学习机上的应用
  • 家长们为了不让孩子输在学习的起跑线上,给孩子们购买很多的学习用品,像广告当中出现的复读机、学习机等已是孩子们学习中必备的物品。学习机是一款电子产品,它是关于教学方面的产品,对于孩子们的学习能起到重要的作用。它分为很多种,有英语的学习机,日语的学习机以及汉语的学习机等,可以供孩子们学习不同的语言。学习机结合多元智能教育理论,根据孩子的生活经验和心理特点选取主题场景,将英语、汉语、数学逻辑、成语、儿歌、唐诗、故事等整合到各个主题中,知识全面,分类清晰;趣味学习,对幼儿注意力、思维能力等方面提升有很大帮助,既能开启孩子内在潜能,又能教孩子挖掘自身爱好。那么为什么学习机可以发出声音呢?学习机流行采用...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯 语音芯 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-11 15:59:00
  • STC15单片机学习笔记(2)PCB整板制作流程(电源板)
  • 视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KPhttps://www.bilibili.com/video/BV1i54y1U7C3https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5画板软件----立创EDA----软件地址:https://lceda.cn/editor/画板步骤:1、新建工程作者:羽过天晴啦啦啦2、画原理图(1)点击元件库(2)选择立创商城(在立创商城选择原件可以保证有货,而且原件库都是标准的可以简化画板步骤)(3)搜索元件(1、输入AMS1117,2、搜索元件)(4)放置元件(点击放置...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: PCB 日记 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-28 11:33:00
  • 暑期训练营进阶班参加心得
  • 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 51 WiFi 物联网 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
  • STC15单片机学习日记
  • 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 51 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
  • 带你轻松掌握51内核单片机
  • STC15单片机实战项目,基于51内核,教学视频专辑免费下载,轻松掌握51内核单片机。STC15单片机实战项目-视频分享下载链接.zip
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 51 STC15 教程 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 13:04:00
  • 单片机编程入门视频教程书籍推荐,零基础手把手教你学好单片机。
  • 随着电子技术的发展,单片机技术已成为电子工程师的必修课。新手刚开始的时候接触时确实很迷茫,学习单片机需要点什么,要怎样学习,能不能学会,总是一知半解,不知怎样才能学会。现在要学习单片机,应该说是条件非常方便,有电脑,有网络,有软件,只要自己努力就没有问题。作为过来人推荐大家看一个,我当年自学单片机用的是王云51单片机教材,一本原理和实践相给合的书籍,每一个案例都有完整的例程,并结合实际电路(配套开发板)分析演示讲解,且配有同步教学视频,特别适合新手入门,有需要的同学可以下载来看看。51单片机入门书籍(带视频+例程+PPT课件+课后作业).rar
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 编程 入门 教材 书籍 教程 发帖人:fsrse 发帖时间:2019-05-15 09:23:00
  • 发现一本很好的51单片机编程入门教材书籍,推荐一下给初学者适合新手自学
  • 这几天看到很多学友,不知怎么进行51单片机的学习。当前单片机原理方面的书籍有很多,但也不是每一本都适合新手入门。现在给大家推荐一本原理和实践相给合的书籍,每一个案例都有完整的例程,并结合实际电路(配套开发板)分析演示讲解,且配有同步教学视频,特别适合新手入门。再找块开发板练习,接下来只要你肯努力,肯定是有收获的。单片机编程入门视频教程书籍,手把手教你从零开始学好单片机(王云).rar
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 编程 入门 教材 书籍 教程 发帖人:fsrse 发帖时间:2019-05-14 13:34:00
  • 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 开发板 51 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
  • 基于51单片机的微型电压表
  • 很多新手包括我也是,学会用proteus后,很新奇但不知道仿真什么。今天我仿真了一个微型单片机,有兴趣的是新手可以仿真一下这个是我在proteus中的仿真,新手可以照猫画虎的试一下。制作一个电压表#include<reg51.h>#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharcodeled[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};uintvolt;sbitCLK=P3^3;sbitSTART=P3^0;sbitEOC=P3^1;sbitOE=P3^2;v...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 51 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-16 15:54:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: