结果:找到"6VLED灯控制电路",相关内容1000条
  • DC1709蜂鸣器控制电路
  • 概述:DC1709集成电路内部集成2.4k、2.7k、2.8k、3.1k四种频率,频率稳定,受供电电压和环境温度影响较小,配合对应频率蜂鸣片,实现发声的目的。特点:工作电压:1.8-5.5V工作电流:<5mA温度范围:-40-80℃耐ESD冲击:>2KV封装形式:SOT23-3
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蜂鸣器 发帖人:四维电子 发帖时间:2022-08-25 18:18:00
  • 怎样使用CB3L免开发模块设计一款灯带的控制器
  • 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。如何使用CB3L免开发模块设计一款灯带控制器:一、在亚特联IOT平台上找到“创建产品”,然后点击“照明”、“灯带”二、选择“WIFI+蓝牙”、“灯带五路”、真写好名称、型号,点击“创建产品”三、选择自己需要的功能点四、选择面板(手机APP(智能生活)上显示的界面)五、选择CB...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: CB3L 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-25 14:19:00
  • 升压型三节锂电池充电控制集成电路
  • 三节锂电池升压充电ICPFM升压型三节锂电池充电控制集成电路概述:AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,AP6308进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 升压型三节锂池充集成 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2021-12-27 14:51:00
  • 家电电动控制MCU
  • 关于电机控制方案,DSP、MCU和FPGA各有其优特点。DSP因为数据处理能力强、运算速度快,适用于高端复杂的电机系统控制,但它依赖于软件算法的成熟度和稳定性,对开发者的要求比较高。FPGA通过集成逻辑电路及专用电机驱动电路,能够很好地适用于客户化的电机驱动,但在电机控制的通用性方面略有不足。MCU通常侧重于I/O接口的数量和可编程存储器的大小,非常适用于有大量的I/O操作的场合,所以广泛应用在低成本,低功耗和对精度要求不高的系统中。但由于本身处理能力有限,应用的场合受到了比较大的限制。电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-04 14:15:00
  • 音频闪灯方案及IC
  • 音频闪灯方案及IC技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒现有声音闪灯方案:5排led灯,每排5个灯,当有音频信号输入时,这5排灯按输入音频信号的变化而变化,显示相应的音频输入信号的频谱.
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-31 11:17:00
  • 有偿寻在家休息有空的设计师傅
  • 18650电池供电。(20000MA)要求;5VUSB2安接口温控5V风扇60度起用LED亮度分3段控制和显示。(单按键控制)输出6V3安。恒流恒压3路输出,共负极。(外加3.3V2.8安恒流恒压3路,共负极输出,电路选择)联系方式;电话18982218581,微信同号。非诚勿扰联系说明来自立创
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 6VLED 发帖人:彪外菜鸟 发帖时间:2020-02-17 19:31:00
  • WIFI灯具控制模块
  • 功能及说明一、基本功能1、WIFI功能,支持802.11b/g/n。2、2路PWM调光接口。3、DC12V供电。4、1个用户指示灯(用户程序控制)。二、各部分电路说明1、供电接口:本模块采用DC12V供电,供电电流根据模块接的LED灯带功率选择,接口为5.08脚距的螺丝固定端子。2、单片机调试口:GD32F330F4单片机采用的SWD调试口,开发环境MIAR,开发工具为ST-LINKV2,资料中的程序为IAR开发环境。3、WIFI电路通过WIFI模块(ESP-12S或ESP-12F)实现的无线网络功能,支持802.11b/g/n,通过串口(115200,8,n,1)AT命令对WIFI模块进行...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: wifi模块 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2018-10-18 09:55:00
  • 求:编写LED灯变幻造型的教程
  • 曾经在环球中心有个小朋友的编程教学培训中心看到过一个玩具,可以不听变幻灯光和造型。。想知道怎么做的
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:终于看开爱回不来 发帖时间:2018-07-08 23:07:00
  • 18年新款C2000PiccoloMCU推荐——TMS320F280049
  • 芯片简介TMS320F280049是TI最新C2000Piccolo系列(该系列的最高级型号为TMS320F280049C,具有可配置逻辑块CLB,而不带C标的则没有CLB)。该系列芯片带有能与TMS320F2837x级Delfino系列芯片相媲美的超强外设+复杂数学处理能力,但价格定位在2807x和2806x之间。笔者认为,新产品若采用此型号芯片,能以接近2806x的价格,获得更低的功耗和足以与2807x媲美的性能和外设,因此十分值得开发数字电源、电机驱动器的工程师和学生朋友们使用!笔者自己已经在最新的项目中采用了该型号的芯片,这款芯片功能确实十分强大,相比之前流行的28335来说,各方面...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: C2000 TI DSP MCU 发帖人:njyq2008 发帖时间:2018-06-11 20:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: