结果:找到"ACM32F070,MCU,智能断路器,物联网,工业控制",相关内容1000条
- 实现智能水控|基于ACM32MCU的分体式水控方案
- 分体式水控是一种常见的水控系统,它的工作原理是通过水的流动来控制水的供应和排放,该系统一般由两部分组成:控制器和水阀。控制器负责监测水的流量和压力,根据设定的参数来控制水阀的开和关,从而实现水流的控制。基于ACM32F403的物联网分体水控是一款以M1卡或CPU卡作为电子钱包,以实时扣费的方式实时扣取卡中金额,通过对出水管道电磁阀(或电动阀)的开关控制,实现插卡出水、拔卡断水、精确计费。分体式水控功能特点•支持各种类型的非接触式射频卡M1、CPU卡•无需通信布线,全网通方式与运营商基站通信•支持在线自动升级终端程序•支持脱机工作和联机工作,脱机自动变联机,下载参数和上传记录•防水等级IPx6...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 物联网 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-05-25 14:33:00
- 实现能效升级|基于ACM32MCU的冰箱压缩机变频方案
- 概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。一般来说,压缩机由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备(启动器和热保护器)及冷却系统组成。与普通冰箱相比,变频冰箱最显著的优点是提高制冷效率、节约电力、节约能源。另外,在能快速冷却的同时,还能保持温度波动范围较小,从而达到较好的冷藏保湿效果。压缩机转速的精准控制,压缩机无需频繁启停,噪音更小更安静。本文讨论了基于上海航芯ACM32G103的冰箱压缩机变频方案。ACM32G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 电机控制 冰箱压缩机 物联网 智能家居 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-05-19 16:25:00
- 专为智能设备安全打造|基于ACM32MCU的智能断路器方案
- 随着我国电网建设的快速发展,数字化变电站成为建设和研究的热点,数字化变电站的核心在于一次设备的智能化与二次设备的网络化,对于断路器这种极其重要的电力一次设备而言,其智能化的实现有十分重要的意义,断路器智能化在于运行状态实时监测、通断精确、智能控制和信息传递网络化等。随着电力电子技术和自动控制理论的广泛应用,计算机与网络通信技术的飞速发展,以及对传感器技术和人工智能的深入研究和综合应用,智能断路器的功能得到了极大的扩展和完善。本文将介绍基于ACM32F070的智能断路器方案,有效实现电路的智能化控制,让用电更安全更智能。智能断路器概述智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ACM32F070,MCU,智能断路器,物联网,工业控制 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-14 15:05:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:47:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:44:00
- 7寸串口屏在油烟机上的应用
- 根据2021年的家电调查报告,90后群体占比最大。以油烟机为例,年轻消费者对油烟机的功能需求,不再局限于抽油烟,自动清洁、自动巡航、智能联控、查看菜谱等功能,而是更加关注产品的新颖度与实用性。下图某品牌的油烟机,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。简约大气,不仅能边做菜,还能随时查看菜普,再不行,手机来个投屏,做饭之余再追个剧。接下来小明为大家介绍一下用SigmaStarSSD202D方案做的7寸串口屏。7寸串口屏方案是基于SigmaStarSSD202D(ARMCortexA7内核)主频高达1.2GHz,分辨率为1024x600的7寸IPS电容触摸屏幕,开机速度非常快,两秒显示logo,7秒进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-22 14:35:00
- 启明云端分享│WT8266-S5的正确打开方式
- 1.概述ESP-12F(WT8266-S5)WiFi模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。该模块核心处理器ESP8266在较小尺寸封装中集成了业界领先的TensilicaL106超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频⽀持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成Wi-FiMAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。2.主要特性•采...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-09-02 17:43:00
- 启明云端分享│IDO-CTB2D43-V1硬件使用手册
- 一、概述IDO-CTB2D43主板,配备SigmaStar双核Cortex-A7处理器,主频高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KBL2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。图1.IDO-CTB2D43产品示意图IDO-CTB2D43主板支持TTL/mipi屏显示驱动接口、以太网MAC、USB2.0和WIFI,主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。二、技术参数2.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 智能硬件 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-08-31 16:22:00
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP(IOS),APK(android)全套...
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP,APK全套,也可分开购买定制单件,例可只要IOS软件APP,或安卓软件APK,或单片机IC,微信号:yymlyc,图片中的联系方式也可以,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!此款12路控制器多种模式可自由组合!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 智能 LED控制器 APP APK IOS Android 安卓 物联网 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-15 11:20:00
- 承接stm32f4+ucosiii+fatfs+emwin+lwip+硬件开发
- 图片
- 所属专栏: 项目外包 标签: pcb 单片机 ARM 嵌入式 工业控制 WiFi 物联网 智能硬件 USB MCU 发帖人:智能软硬件开发 发帖时间:2018-09-20 21:42:00
返回