结果:找到"ADC分辨率和分辨率",相关内容529条
- LNK306DN电流输出
- LNK306DN设计的24V输出,现在测出来电流只有20mA怎么才能加大输出电流
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电流功率 发帖人:inist 发帖时间:2023-09-25 17:28:00
- ADC分辨率和分辨率
- ADC分辨率和分辨率1.怎么理解ADC的有效分辨率和PGA的增益误差?2.60000d的分辨率是什么意思?3.ADC的精度、分辨率、是不是一个概念、
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ADC分辨率和分辨率 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-05-27 14:16:00
- ADC分辨率和分辨率
- ADC分辨率和分辨率1.怎么理解ADC的有效分辨率和PGA的增益误差?2.60000d的分辨率是什么意思?3.ADC的精度、分辨率、是不是一个概念、
- 所属专栏: 技术交流 标签: ADC分辨率和分辨率 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-04-09 09:00:00
- NRP-Z28罗德与施瓦茨功率分析仪
- NRP-Z28罗德与施瓦茨功率分析仪USB接口电缆:NRP-ZKU,ZK6,ZK8探头延长线:jiangNRP-Z2在某些情况下,信号源距基本单元较远。因此,提供四种不同的探头延长线,总长度可达3米、5米或10米。USB适配器(有源):NRP-Z3针对要求外部触发功率探头的应用而设计。该适配器还提供单du电源。USB适配器(无源):NRP-Z4提供所有基本功能,可通过USB总线传输设置和测量shu据,以及为探头供应电源。可用电缆长度:可用电缆长度:2.0m、0.5m和0.15m;板装可用电缆长度:1m。适用于所有NRP-Z探头。USB功率传感器:NRP-Z11频率范围:10MHz-8GHz功...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NRP-Z28罗德与施瓦茨功率分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-19 22:11:00
- 晶振频率和时钟频率,区别在哪里?
- 作为数字电路中的重要元器件—晶振,它是一种控制频率元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,给电路提供一定频率的稳定的震荡(脉冲)信号,比如石英钟,就是通过对脉冲记数来走时的。而时钟频率就像发动机转速,以一定频率在转,频率越高,对信号质量要求越高,能耗越大。 我们都都知道CPU的运行频率,单位为Mhz,数字愈大代表CPU执行指令的速度愈快,1978年问市的IBMPC采用5MHz的intel8086CPU,1998年intel发表了400MHz的PentiumII-400CPU。因此,一个时钟周期等于两个振荡周期,所以晶振频率等于2倍时钟频率。一、晶振频率和时钟频率本质上有何区别呢?1、信号源不同...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振频率 时钟频率 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 15:55:00
- LOTO示波器软件功能8位~13位垂直分辨率讲解
- 本文讲解LOTO示波器的上位机垂直分辨率(ADC)可以从到8位一直可以到13位,但是它硬件上是八位ADC的,那是怎么做到垂直分辨率能达到13位呢?这中间是一个变化的过程,它并不是8位和13位两个挡位,而是中间有9,9.1,......到13这样的变化,是通过牺牲采样率,然后来弥补垂直分辨率。图1.界面展示如图1所示,现在时间挡位是1毫秒挡位,可以在示波器右上栏看到此时的垂直分辨率是8bit,它现在采用率是781Khz,右侧下部分是模式选择,现在是峰峰值模式(Peak-detectMode),Normal是常规模式或者叫实时模式,Hight-Res是高分辨率模式。在常规模式下,它的零电压的噪声...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 垂直分辨率 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-08 08:29:00
- 立创EDA现在支持分屏了吗
- 现在立创EDA支持分屏了吗,刚刚操作了一下,还没有找到如何分屏显示。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 分屏 发帖人:Sheeran 发帖时间:2020-01-06 21:47:00
- ms523如何设置高速率通信
- 求帮指点。ms523如何设置更高速率的通信,比如212kbps,424kbps,除了发PPS设置CPU卡片,芯片方面只需设置发送寄存器和接收寄存器吗?有没哪位大佬涉及过呀?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 多速率 ms523 发帖人:WORLD 发帖时间:2019-03-26 15:14:00
- 立创正式上线啦,京东E卡、优惠券免费兑!
- 尊敬的立创商城客户:为感谢大家一直以来对立创商城的支持,我们的积分商城于2018年8月9日19:28:06正式上线啦!京东卡、优惠券随心兑,不用花钱也能买买买~迫不及待想去逛商城啦?传送门↓↓↓>>去积分商城<<关于积分,你想知道的都在这。什么是积分?积分是立创商城为了答谢客户而推出的增值奖励服务,是客户账户的虚拟资产。如何获取积分?客户通过在商城购买元器件可获得积分,积分获取基准系数1,不同的会员等级积分系数不同,积分值=订单金额*积分系数;以订单金额100元为例:会员等级积分系数积分(订单金额100元)注册会员1100铜牌会员1.1110银牌会员1.2120金牌会...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 积分 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-14 09:23:00
- 请问嘉立创小批量板子的合格率是多少
- 一直在嘉立创做板。包括样板和小批量。就是喜欢他的时间。不是说时间有多快。就是说好哪天发货,基本上最迟就迟个一两天。不会像别的厂家那样迟个10天都有。需要自己去催。可是最近做了一批板子。1000片。然后发现大量的线路拉丝。就是本来不连一起的两根线中间拉死连通了。1000块还没测完就发现7、8片。这个问题以前在别的厂家也发现过。也就没引起重视。直接工人处理完就流到下一道工序了。然后有一块板子过孔不通才发现问题比较严重。投诉到嘉立创售后。结果告诉我,嘉立创的合格率是98%。吓到我了。也就是说我1000块板子可以有20块不良的。是吗?这嘉立创对自己的要求是不是太低了。(投诉完后,生产陆续发现还有不良...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 合格率 发帖人:rain8470 发帖时间:2017-12-19 11:36:00
返回