结果:找到"ALLEGRO转PADS",相关内容228条
  • 原理图转PADS网表.asc格式问题
  • 技术人员好,我发现一个新问题,也不知道算不算是问题,请大家帮忙看看。我用立创EDA绘制了一张原理图,就简单的两个元件U1,U2。原理图中,器件="S-8261DAI-M6T1U",封装="SOT-23-6".我转换为PADS格式的.asc网表,PADS里面的封装为“SOT-23-6”,当我导入过去的时候,PDAS提示:Can'tfindpartTypeitem<S-8261DAI-M6T1U>。我就奇怪了,我的封装不是SOT-23-6吗,为什么会提示找不到S-8261DAI-M6T1U。于是,我改封装库,器件=“SOT-23-6”,封装="SOT-23-6".导入到PADS,就不...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: asc文件换 网表PADS网表 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-10 09:23:00
  • 请教一些关于PADS和Allegro转换导入问题
  • PADS的PCB,转换成ASC文件,确实可以导入。立创EDAPADS的原理图SCH,转换成ASC文件,导入不了原理图。Allegro的PCB设计文件BRD,也导入不了立创EDA。看下能否解决一下
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PADSAllegro 发帖人:樂PADS 发帖时间:2022-12-28 14:36:00
  • 文档层求助
  • 请问上面的这个文档层在allegro中绘制封装是什么层啊?是Assembly_Top层吗?
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创EDA Allegro 发帖人:yydcc 发帖时间:2022-10-03 21:10:00
  • PCBlayout设计
  • 您好首先很高兴能认识你,希望我们今后能合作!我们目前在四川省成都市青羊区,从2014年至今,成立四川沃珑电子科技有限公司已有3年多时间了,我们目前有8个资深LAYOUT工程师,都是从大公司出来的。其中有5个就从上海广达、英业达出来的。至目前工作经验已超过10年。最低工作经验都在3年以上。我们承接PCB设计的产品范围有:计算机主板、IPC、服务器、手机主板(高通、MTK、RDA、PX2、展讯)、通信、工控、FPGA\DSP、网络视频、电子医疗、汽车电子、航天航海、穿带设备、功率电源等。基本不限产品种类。具有EMC/ESD,SI/PI等丰富设计经验,HDI\背钻等有丰富经验。我们使用软件有:Ca...
  • 所属专栏: Layout布线 标签: allegro,pads 发帖人:PCBlayout 发帖时间:2022-04-07 12:30:00
  • 一份写得不错的PADS教程
  • 晶片中心PCB制作pads软体使用者手册CICPCBFabricationPADSUserManual国研院晶片中心,李莉娥PADS/PCB问题客户咨询系统www.cic.org.twPADS_DM.pdf原文件链接
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PADS 发帖人:Atommann 发帖时间:2021-08-20 18:29:00
  • 承接PCBLAYOUT业务,多年外包公司经验。
  • 多年设计外包公司经验,消费类,医疗类电子相当熟悉,海思,瑞芯微,赛灵思等市面上有的芯片都有设计过,有需求可以加QQ详聊610856390
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCBLAYOUT ALLEGRO AD 发帖人:渣子是猪 发帖时间:2021-04-02 10:40:00
  • ALLEGRO转PADS,一键搞定
  • ALLEGRO转PADS,一键搞定。如有需要请联系我,深圳核兴电子科技有限公司部门:硬件部姓名:邹艳群邮箱:mike@allegropads.com手机:13713880023(微信同号)地址:深圳市宝安区新安五路82号麒景龙基大厦5楼502A效果图:
  • 所属专栏: Layout布线 标签: ALLEGROPADS 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-08-25 16:46:00
  • PADS软件,文本在禁止布线层和丝印层都有
  • 我用的PADS9.5,然后在PCB上放置了文本,文本属性如下图:然后,在下单助手里面,在禁止布线层会有我放置的文本,但是文本属性里层我只放在了丝印层啊???请问有知道是什么原因吗???,PADS里面好像没有禁止布线层。
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PADS 发帖人:Y346500452 发帖时间:2020-05-29 11:35:00
  • 【吐槽】【寻求解决办法】Allegro输出Gerber一般会漏槽
  • 本主题是想吐槽一下,但更想寻求一个解决办法。Allegro一般会输出一个钻孔文件,这个文件包含了所有的钻孔。但我们遇到的所有钻孔文件好像都不会有槽孔的现像,都是把槽孔画在分孔图层中让人工自已去挑。今天遇到的资料案例是CadenceAllegro16.6-P004输出的Gerber文件。下图是分孔图,算上槽孔应该有8把刀具实际的钻孔文件中只有6把刀如下:;LEADER:12;HEADER:;CODE:ASCII;FILE:faceBoard-1-2.drlfor...layersTOPandBOTTOM;Holesize1.=16.000000Tolerance=+0.000000/-0.00...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: Allegro 发帖人:GUO 发帖时间:2019-01-14 17:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: