结果:找到"BUG反馈",相关内容234条
- 立创专业版最新版导出3dsetp模型打开出错
- 2024-02-19版本导出3d.setp文件(含有元器件)放入UG10sw2020软件中实体显示错乱!望相关同学早日修复问题!!!!软件关于页信息:软件内3D预览:生成.setp文件导入UG10中效果:(实体错乱)生成.setp文件导入SW2020中效果:(实体错乱)
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: bug反馈 3d模型 发帖人:一颗杨树 发帖时间:2024-02-25 11:32:00
- 专业版导出3Dstep文件,圆形板变成方形板
- 首先十分感谢嘉立创EDA的发展,希望国产EDA越来越好!以下反馈下导出3D文件的bug使用EDA网页专业版v2.1.30预览3D文件时板型是正确的圆形但导出3Dstep文件后使用Fusion360打开板形由原来的圆形变成方形了,直径是对的,外形变了最后尝试使用专业版客户端V2.1.20再次导出才得到正确的3D模型。
- 所属专栏: PCB设计 标签: Bug反馈,3D 发帖人:JustiN 发帖时间:2023-08-31 14:28:00
- 板框的2D预览有问题
- 版本V1.9.16.ec2439,之前预览正常的板框在这个版本都出现了问题:不能正确识别板框,一定会渲染成矩形。测试很简单,什么都不用画,直接新建一个PCB,只画一个非矩形板框,2D预览都会这样,3D没问题
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG反馈 发帖人:nIODX 发帖时间:2022-11-21 20:41:00
- 封装管理器中器件变更封装后,不能实时更新实际的封装标识符。
- 专业版,在封装管理器中,一个器件更改了封装后,封装标识这栏中不能实时更新显示当前实际的封装标识,也没有刷新命令,需要关闭管理器再打开才正确显示。不知道还是我操作的问题。标准版没这个问题。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA,BUG反馈 发帖人:BoatLin 发帖时间:2022-11-15 23:08:00
- LCEDA专业版客户端切换模式
- 环境WIN11LCEDA专业版截止到今天的最新客户端,安装时选择半离线模式,想自己新建私有库,从LCSC里面拉出来一个器件,改了改参数名字点击保存的时候提示没登陆,无法保存,然后我就去找登陆入口,到处找不到。没有办法就想切换成全在线模式试一下能不能保存,结果切换成全在线模式以后重启软件以后全部白屏软件卡死什么都看不到了,看来只能重新安装,登陆网页也没有原理图的备份,白忙活了。先把最基础的稳定性给解决了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端BUG反馈 发帖人:tianlanshu 发帖时间:2022-08-02 16:05:00
- BUG反馈,图层叠放顺序
- 在绘制顶层电路图时,底层的焊盘覆盖在顶层之上,非常难看,希望技术人员解决。
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG反馈 发帖人:ujjzxc 发帖时间:2022-03-10 15:21:00
- 关于EDA专业版的几点建议
- 1.原理图使用,还没有标准版方便,特别是导线连接,很别扭;2.查找按下CTRL+F,焦点没有到查找内容上,要重新定位;3.查找:没记忆上次查找的选项和内容;4.差分线添加类似标准版的"线长调整",现在的线长调整点了没用;5.查找到目标后,缩放过大,整个屏幕就看一个符号,没必要;
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 反馈 发帖人:iOTA 发帖时间:2021-11-10 14:46:00
- 元器件重叠时不便
- 元器件重叠时,刚开始不知道用g可以选择重叠元件,一直选不到器件,但是发现有g键也没用,因为选到了被覆盖的器件之后,鼠标拖动器件时,又会选到别的器件,而且那个盖住电容的晶振,实际的选择范围比它自身大了不少,导致两个器件其实有不少距离,但就是没法选择,也不知道咋办,只能把器件挪开了,而且拖动器件时,所连接的线虽然会动,但不够智能啊,有时知道自动缩短,有时又不知道了,拖动后又得手动改线,不好改了又要删除重新画线还有之前不知道咋回事动了哪,有不少线都一下断了还移了位置,留下一堆残线,像是bug一样。撤销也不管用
- 所属专栏: PCB设计 标签: 反馈 发帖人:861436340a 发帖时间:2021-09-01 20:34:00
- 绘图工具-添加管脚,无法预设管脚的原理图样式
- 给元件画原理图添加管脚无法预设管脚的样式比如说我只想显示编号,不想显示名称既不能预先设定,后期也不能在引脚管理器里批量修改。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 反馈 发帖人:janewayRyu 发帖时间:2020-02-03 11:30:00
- [BUG?]苹果手机登录论坛后……
- 当我用我的se苹果手机自带浏览器登陆论坛,或者第三方Alook登陆论坛,论坛会切换到手机模式,但任何贴子都点开不了,只能切成电脑模式才行!望修复!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: BUG反馈 发帖人:NoThing 发帖时间:2018-06-24 04:24:00
返回