结果:找到"C8051数据采集与通讯",相关内容731条
- arduino328p芯片开发板串口通讯数据解析
- 项目需求1、只需软件代码部分2、使用ATmega328P芯片硬串口1接USB转TTL软串口1接GPS模块
- 所属专栏: 项目外包 标签: 串口通讯 数据解析 arduino 发帖人:TH6309 发帖时间:2023-01-22 13:35:00
- KEYSIGHTDAQ970A+DAQM901A数据采集系统
- KEYSIGHTDAQ970A+DAQM901A数据采集系统主要特性与技术指标·配有USB和LAN接口的3插槽主机JIANG·61/2位(22比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒*多可以扫描450个通道·8种开关和控制插入式模块可供选择·内置信号调理功能可以测量热电偶、RTD和热敏电阻、直流/交流电压和电流、电阻、频率和周期、二管测试和电容·非易失存储器可存储10万读数,并在断电时保留数据·每个通道都有上下限报警功能,以及4路Hi/LO报警输出·BenchVue软件许可证BV0006B现在包含在您的仪器中。BenchVue让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: KEYSIGHT DAQ970A+DAQM901A数据采集系统 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-11-09 16:35:00
- DAQ970A+DAQM901A是德数据采集系统
- DAQ970A+DAQM901A是德数据采集系统型 号:DAQ970A名 称:数据采集系统品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:通用电子测试>数据采集器和开关>数据采集器产品属性:主机简 述:DAQ970A数据采集系统是获得由3插槽主机和8个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过KeysightBenchVueDAQ软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个DAQ。KeysightDAQ970A数据采集系统主要特性与技术指标配有USB和LAN接口的3插槽主机61/2位(22比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DAQ970A+DAQM901A是德数据采集系统 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-07-16 19:22:00
- 是德DAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块
- KEYSIGHTDAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块型 号:JIANGDAQ970A名 称:数据采集系统品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:通用电子测试>数据采集器和开关>数据采集器产品属性:主机简 述:DAQ970A数据采集系统是获得由3插槽主机和8个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过KeysightBenchVueDAQ软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个DAQ。KeysightDAQ970A数据采集系统主要特性与技术指标配有USB和LAN接口的3插槽主机61/2位(22比特)内置数字万...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德DAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-14 21:56:00
- SI24R12.4G校讯通技术支持资料
- 校讯通考勤管理校园无障碍考勤系统是由2台阅读器、1台信息处理器、后台平台和学生卡(有源RFID卡)系统组成。为判断进出,安装两台阅读器,两者之间要求间隔距离在10米以上,同时阅读器调节一定的角度,使两者之间信号覆盖区不产生重叠,在阅读器的天线一侧会加装屏蔽物,使阅读器背后的信号覆盖区变小。学生进出校门时必须带卡,进入时,首先被校外读头识别到传送到信息处理器,然后在一个短的时间范围内,又被校内读头识别到,数据同样传送到信息处理器。信息处理器在收到数据后自动进行处理判别,判定该卡所属学生进校了。然后信息处理器通过TCP/IP方式发送给远端的平台,由平台控制的短信平台给该学生家长发送短信。离校的情...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 校讯通 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-23 14:20:00
- USB小票热敏打印机数据采集硬件解决方案
- USB小票热敏打印机数据采集方案一:方案简介1、此文档是提供一种硬件方式采集USB小票热敏打印机的方案。该方案的特点是不需要在收银机上安装软件,直接用硬件串联在收银机和小票打印机中间,不影响原打印机正常打印,不需要人工干预,即插即用。2、该方案的硬件可以支持USB/并口/串口/网口的小票打印机。具有16G本地存储功能,断网续传;支持WIFI/有线网络/4G网络上传数据。二:方案使用场景1、对于许多商超,购物中心来说如果获取门店的准确营业额是一个痛点:例如,很多商超购物中心是保底提成的模式,而商家不愿意使用物业提供的收银机和系统,所以物业面对众多不同品牌的收银系统无法精准获取商家的营业额,造成...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 小票采集 打印数据采集 商超采集 热敏打印机采集 打印采集 USB采集 USB小票打印机截取 发帖人:广州数贝通 发帖时间:2020-01-10 11:51:00
- 打印数据无感采集方案
- 方案概述打印机数据无感采集盒,以外置方式部署在POS机/电脑和微型/小票打印机之间,不影响原系统正常工作,无感采集线下打印口数据,并上传云端分析和管理销售数据,精准实现线下商业数据秒变互联网大数据。通过打印数据的无感采集、追加打印、实时分析、网络归集、云端管理等功能,为商超零售经营状况分析、租金结算、精准营销以及物流平台等应用场合提供原始大数据来源。支持USB/并口/串口/网口的微型打印机的原始数据采集,提供以太网、WIFI、2G/4G移动网络等数据上传接口,可快速连接至远程服务器。特点优势方案类型X:模块上传接口。E:以太网方式连接服务器W:WIFI方式连接服务器M:移动网络方式连接服务器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 打印数据采集 商超 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-11-30 16:09:00
- 承接工业物联网关,采集板卡项目承接,支持三菱、欧姆龙PLC,WIFI、LTE、NO-IOT、设备定...
- 本人承接工业物联网项目开发,工厂数字化改造数据采集器开发,支持各种工业PLC和工业协议,数据传输可使用WIFI、LTE、NB-IOT。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 工业数据采集、物联网、LTE、NBIOT、WIFI 发帖人:工程凌凌发 发帖时间:2018-07-06 15:38:00
- 个人单片机项目
- 本人想设计一电路板主要是采用C8051F或晶宏单片机,实现小信号的采集经处理后通过串口交换数据,同时也可以小信号放大后经0-5V模拟输出。主要接口:供电输入:DC24V需设计电路转换供整个板子及芯片工作的电压;小信号输入:硅光电池信号0-500mv需电路处理放大滤波防温飘等;(两路)=============================================信号输出:RS485(或RS232)主要将小信号处理后接一定的通讯协议输出,需单片机编程信号采集处理,运算,I/O控制,通信交互协议等;模拟输出:小信号放大处理后按0-5v输出(两路)供电输出:提供两路恒流源输出,驱动单波长...
- 所属专栏: 项目外包 标签: C8051数据采集与通讯 发帖人:解逅咖啡 发帖时间:2017-12-24 15:52:00
- STM32F103ZET6工业数据采集SD卡记录模块
- 板子资源:1、所有IO引出2、双串口3、SPI串口通讯总线(支持各种SPI接口IC)4、5V电源与3.3V电源5、SD卡6、USB接口(可USB供电)尺寸:50*100MM发货清单:应用电路板本开发板预装读卡器程序,收到板子后可以验收一下,一根USB线检测板子所有性能,当然也可以串口输出枚举过程,学习USB推荐《圈圈教你学习USB》,技术共享不容易多支持圈圈。
- 所属专栏: 代售推荐 标签: stm32 工业数据采集 SD卡记录器 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-09-03 11:41:00
返回