结果:找到"CB3L灯带控制器",相关内容1000条
  • 承接无刷电机控制器定制开发
  • 本团队全职承接无刷电机控制器开发,包括方波FOC,有感,无感,单驱双驱等。邮箱:zzwwpp@foxmail.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 无刷 发帖人:云和月儿 发帖时间:2023-08-24 18:01:00
  • 怎样使用CB3L免开发模块设计一款灯带的控制器
  • 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。如何使用CB3L免开发模块设计一款灯带控制器:一、在亚特联IOT平台上找到“创建产品”,然后点击“照明”、“灯带”二、选择“WIFI+蓝牙”、“灯带五路”、真写好名称、型号,点击“创建产品”三、选择自己需要的功能点四、选择面板(手机APP(智能生活)上显示的界面)五、选择CB...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: CB3L 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-25 14:19:00
  • 音频闪灯方案及IC
  • 音频闪灯方案及IC技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒现有声音闪灯方案:5排led灯,每排5个灯,当有音频信号输入时,这5排灯按输入音频信号的变化而变化,显示相应的音频输入信号的频谱.
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-31 11:17:00
  • LED灯带蓝牙芯片解决方案
  • LED灯带LED软灯带是线型照明灯具的一种,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可以剪切和延接。LED软灯带的使用寿命长,不易断裂,安全性高,LED灯带特别适用于暗槽照明、楼体轮廓照明、吧台、展示柜等多种场所环境的照明,也可以制作高亮度的艺术灯LED灯带主要是通过不同的功能按键实现对LED等待的操作,操作较为机械,或者集成无线远程模块的LED灯带驱动器,结构复杂稳定性不好高成本等等因素,随着科技的发展,以及蓝牙芯片的广泛应用,新的LED灯带蓝牙芯片解决方案实现更为便捷的控制操作。该方案实现了无极调光,智能渐变,场景模式,智能定时等功能,可以加速品牌商,快速落地灯带产品形态,快速量产,在安全性,便捷性和...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 蓝牙芯片 解决方案 条蓝牙芯片解决方案 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-21 15:22:00
  • 蓝牙手机APP+红外遥控器灯带控方案
  • 蓝牙手机APP+红外遥控器灯带控方案方案介绍蓝牙手机APP+红外遥控器灯带控方案支持两路、三路、四路以及五路灯带控制。本方案兼容低功耗蓝牙4.0(BLE)协议,可通过智能手机来随心控制LED灯条,此方案选用巨微MS1656芯片,支持语音控制开关,具有较高的接收灵敏度,实现实时运行的要求,保证智能灯带的控制范围和成功率。功能介绍1、手机APP支持安卓和IOS系统手机控制;2、本方案支持常规24键红外遥控器(用户码“00FF");3、本方案免费提供公版的手机APP使用;4、通过手机对LED灯带进行调光调色、开关、律动等操作;5、支持5--24V输入,每路最大3A;6、本方案可以采用国产MS165...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 方案 蓝牙芯片 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-20 10:15:00
  • USB控制器UPD720114GA-YEU-AT
  • UPD720114GA-YEU-AT厂家:RENESAS标准包装:1250/托盘供应商器件封装48-TQFP(7x7)简单介绍UPD720114GA-YEU-AT的相关知识:类别:集成电路(IC)产品族:接口-控制器协议:USB功能:集线器控制器接口:USB标准:USB2.0电压-电源3.14V~3.46V电流-电源-工作温度0°C~85°CUPD720114是符合USB2.0规格的集线器控制器,适用于“符合生态原则的解决方案”。这种小型封装的控制器集成了核心逻辑电路的2.5V内部电压调整器、终端电阻器,减少了所需要的外部组件的数量。它缩减了板结构设计的BOM(物料单)的内容。另外,在集线器...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: USB 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-07-10 11:29:00
  • 有偿寻在家休息有空的设计师傅
  • 18650电池供电。(20000MA)要求;5VUSB2安接口温控5V风扇60度起用LED亮度分3段控制和显示。(单按键控制)输出6V3安。恒流恒压3路输出,共负极。(外加3.3V2.8安恒流恒压3路,共负极输出,电路选择)联系方式;电话18982218581,微信同号。非诚勿扰联系说明来自立创
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 6VLED电路 发帖人:彪外菜鸟 发帖时间:2020-02-17 19:31:00
  • 费希尔DVC6200p数字式阀门控制器
  • 费希尔DVC6200p数字式阀门控制器作为一款PROFIBUSPA通信仪表,FIELDVUEDVC6200p数字式阀门控制器可将数字控制信号转换为气动输出以提供给执行机构。PROFIBUS通信便于用户快速地对回路进行远程调试。DVC6200p数字阀门控制器可以轻松访问对过程操作和过程控制至关重要的信息。使用兼容的PROFIBUSPA配置工具,您可以获得有关仪器,执行器和阀门健康状况的信息。您还可以获取有关执行器或阀门制造商,型号和序列号的资产信息,并设置输入和输出配置参数并校准仪器。费希尔DVC6200p数字式阀门控制器的特点通过ProfibusPA轻松集成到控制系统中。包括物理,传感器,A...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 阀门 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-11-09 16:38:00
  • WIFI灯具控制模块
  • 功能及说明一、基本功能1、WIFI功能,支持802.11b/g/n。2、2路PWM调光接口。3、DC12V供电。4、1个用户指示灯(用户程序控制)。二、各部分电路说明1、供电接口:本模块采用DC12V供电,供电电流根据模块接的LED灯带功率选择,接口为5.08脚距的螺丝固定端子。2、单片机调试口:GD32F330F4单片机采用的SWD调试口,开发环境MIAR,开发工具为ST-LINKV2,资料中的程序为IAR开发环境。3、WIFI电路通过WIFI模块(ESP-12S或ESP-12F)实现的无线网络功能,支持802.11b/g/n,通过串口(115200,8,n,1)AT命令对WIFI模块进行...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: wifi模块 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2018-10-18 09:55:00
  • 求:编写LED灯变幻造型的教程
  • 曾经在环球中心有个小朋友的编程教学培训中心看到过一个玩具,可以不听变幻灯光和造型。。想知道怎么做的
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:终于看开爱回不来 发帖时间:2018-07-08 23:07:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: