结果:找到"DIY ������������ ���������",相关内容14条
  • 科技杂谈2。逼人发疯的PID
  • 本次还是延续以往的DIY风格,来给大家科普一下PID的知识》》》》》》》首先申明一个关键点,PID调整是普遍应用在自动控制领域的一种调整方法,举个栗子,如果机器在自动控制过程当中偏离了设定的轨道(或其他规定好的部分)想要使它自动调整回原来的状态,就必须给相应动力机构一个调整量,关于这个调整量,有人可能认为只要调整变化的量就好了啊,变多少调整多少呗,但很遗憾这样是绝对不可能成功的。。。。。机器会疯狂的抽搐。。。。。。。。于是,在一般的调整(又称比例调整,既是P调整)之上,添加了I(积分)和D(微分)调整在产生一个变化量的同时,在变化量上取一个比例P调整,对所有的变化量求积分,得到变化总量,加入...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 科普 PID 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-08 13:15:00
  • 科技杂谈4.游戏党绕不开的话题——显卡和CPU的近期推荐
  • 好像在这里再谈这个都有点烂大街了。。。。。。但本人保证,一定写点在别处很难发现的东西,文末还有装机福利送出哦(>3<)1.显卡这一项主要针对于游戏用户,和特殊要求人群,毕竟一般办公影音和轻度游戏用CPU的核芯显卡就足矣,当核显性能不足时,就需要上独立显卡了。简单谈谈现阶段的显卡选购问题首先一定要不贪小便宜,现阶段市场上挖过比特币的矿卡比较多,性能是有,但普遍短命矿卡的重灾区主要在GTX1060,RX580,RX470,RX480,上比较泛滥。避开这几个重灾区,要是预算足够,推荐购入新出的显卡,像RX590,RTX2060,之类的均可或者在公司的官方店铺,购买有质保的常见矿卡型号的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 DIY 数码 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 15:25:00
  • 科技小知识2.电脑简单故障排查
  • 本帖对于一些电脑的常用问题进行总结,另外本帖改编自笔者当天的亲身经历。。。。。。废话不多说上正文。。。。。。1.黑屏1.线没插好2.显卡坏了3.内存没插好或干脆没插(主要原因)2.卡在开机页面1.硬盘坏了或没插硬盘线或没插硬盘电源线(见得太多了。。。)2.主板芯片组过热(少见,多发于老主板或二手货,笔者今天就比较倒霉。。。换了芯片组的硅脂。。。。)3.蓝屏换硅脂,检查散热,出现此问题一般都是CPU过热了(重点)4.电源不足会导致的问题这个问题就比较宽泛了,轻则根本开不开机,重则开机之后启动不正常,有让主板变砖的可能总之一切看起来不太正常的问题几乎全是电源问题,不要贪小便宜,会吃大亏的。好电源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 11:42:00
  • 科技小知识1.如何分辨各种机械硬盘
  • 在机械硬盘的选购中,我们常常遇见红盘,蓝盘,绿盘,紫盘,黑盘等等不同的盘种类,那么它们互相之间又有什么区别呢?今天就让我们了解一下各种盘的区别。我们按照一般的用户需求来讲解。1.蓝盘蓝盘的特点是性能较强,价格较低,性价比高,适合一般的家庭用户。带缓存,速度不至于太慢,家用首选。2.绿盘。  绿盘特点是功耗低,安全,环保,价格低廉容量大,缺点也显而易见,性能太低,只能适合做存储盘。家用购买不宜使用绿盘做主存储盘,推荐买两块组阵列做副存储盘用,存电影等资源。3.黑盘。黑盘的特点是高性能,大缓存,速度快,但是价格昂贵,主要用于企业级用户,比如企业的服务器和追求高性能的游戏玩家。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-22 11:13:00
  • 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板3.关于电调板。。。。
  • 不想写这个的。。。。。一想起来就肉痛。。。。。。。。为了本系列帖子的完整性,想想还是把这一篇写了吧。。。。避免有人又走了我的老路。。。先讲一下本人的交学费经验。。在一开始制作电动滑板时,笔者错误的选择了航模电调,于是电机就不工作了。。。航模电调不推荐使用,一来性价比不高,二来真不知道能不能用。。。。。。。。。。。。。。。二者的适用环境不同,航模的电机一般偏大电流,低电压,以达到减轻电池重量的目的,而电动滑板电机一般偏小电流,高电压,以达到减少元件损耗的目的,使电机和电调电路的使用寿命更长。言归正传,讲讲如何选择电调板如果不想费事,仅仅买现成的集成板即可,最大可支持到800W,双电机,36V电...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: 电子制作 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 16:59:00
  • 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——2.电机选择
  • 说到电机。。。。。。。就比较玄乎了。。。。。。这里仅列出一些个人经验,仅供参考,有失误之处更是劳烦多多指正正文开始1.滑板使用的电机一般滑板电机都在一个200w以上所以一般不使用用直流电机而使用三相交流电机(直流电机并不常见,放在文末讲)三相交流轮毂电机,尺寸较大,一般为越野滑板或双轮电动滑板车用滑板轮电机,最直接的方案还有一种大功率三相电机,但需要配套传动系统和大功率电调,放在文末讲。一般来讲使用这两种电机最为经济划算,可以使用电压偏高,电流偏低的通用电调直接驱动例如36v的电瓶车电调,本人亲测在29.4v下两个250W的滑板轮电机最高可以达到25km的时速可以通过加多轮子数目,加大电机功...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: diy 电子制作 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 10:38:00
  • 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——1.从电瓶开始
  • 废话不多说,让我们直接开讲1.电池选择推荐使用18650动力锂电池,寿命相较于聚合物电池较长,18650锂电池(非动力)锂聚合物电池对29.4伏特(7节串联),到37.8伏特(10节串联)之间的轮毂电机有较好的驱动效果因为这种电机对电流要求不大选择5C到10C的动力电池均可,太大利用不上笔者的电动滑板就是29.4伏特的电池组,7组每组5节5C18650锂电池2.焊接最好使用点焊机,低电压大电流点焊(500A以上,3-5伏特)18650的电池电极表面镀了一层镍金属,这也是困扰大多数新手的难点之一点焊时的连接物一定要镀镍,否则焊不上(推荐镀镍钢片)如果没有点焊机这样的设备该怎么办呢?也有办法那就...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 自制 电动滑板 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-20 22:48:00
  • 跳一跳物理外挂——转帖
  • 跳一跳.zip这是同学做的一个小DIY吧,在前些时候微信小游戏火的时候想着做的玩的,主要是好玩吧,里面用51单片机实现的功能,这个文章也描述的比较详细吧,程序也有,有兴趣的同学可以做的玩一下
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: 小DIY制作 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-20 21:14:00
  • 【转载】8x8x8光立方DIY
  • “光立方”是一种基于娱乐和学习为一体的科学制作,制作完成后你的程序多强大,你的“光立方”就有多炫酷。系统的工作原理图“光立方”原理图如下下面是光立方的制作过程,非常详细:光立方的单片机源程序:1.#include<reg51.h>//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义2.3.#defineDataPortP0//定义数据端口程序中遇到DataPort则用P0替换4.sbitline_LATCH=P1^0;//定义锁存使能端口行扫描的锁存端口5.sbitLATCH1=P2^0;//定义锁存使能端口第一灯板的字节锁存6.sbitLATCH2=P2^1;//...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 【转载】8x8x8光立方DIY 发帖人:汇创工作室 发帖时间:2018-12-19 12:27:00
  • 智能扫地小车
  • 电子和生活产品结合,可以实现避障、测距。做这个项目的经验,可分为四步。第1步:根据实际情况确定智能小车所需要实现的功能。例如:测距、避障检测边缘……;第2步:根据智能小车所需要实现的功能确定相应的硬件部分。如寻线是用红外还是用激光……、测距是用超声波还是激光……、避障是用红外还是超声波……寻找物体使用红外还是超声波还是雷达还是其他的等等。选取方案的时候既要考虑实际效果还要根据自身能力判断……不要到时候进退两难;第3步:编写程序。第4步:实验,并找出漏洞优化程序。当然在此之前,还有一件很重要的事要做就是选取什么单片机。下面是源程序:#include<REGX52.H>//包含51单...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 开源DIY资料 发帖人:汇创工作室 发帖时间:2018-11-28 12:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
图片验证码: 验证码
短信验证码: