结果:找到"EDA��������� ������",相关内容296条
  • 今天用立创EDA专业版做了一个小板。感觉挺方便的,期待之后的更新。
  • 一两年前就尝试过立创EDA标准版。当时复杂一点的PCB能明显感觉有点卡顿而专业版还不成熟,所以就没有深入尝试。最近想做一个很简单的小板,就决定学习尝试一下专业版。稍微总结一下。优点:1.很多交互逻辑和AD差不多,作为AD使用者上手很快。2.PCBlayout非常顺畅。3.导入AD,Kicad的设计大致都没什么问题。4.软件架构天生可以跨平台使用,对于主系统是Linux的人来说非常友好。国内在推Linux的情况下,跨平台就是一个很大的优点。5.大量已有的器件封装可以使用,节省了很多的时间。6.设计完成以后一键嘉立创做板,一键立创商城买元件。节省了大量的时间,减少了信息错漏出现的可能性。这次我没...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:wilsonshao 发帖时间:2021-12-04 00:06:00
  • 提几个不成熟的意见,供参考。
  • 1.焊盘左对齐右对齐时,为什么是以阻焊层为边界做对齐,应该用铜层对齐比较常用吧?2.复制覆铜时,覆铜名不会自动递增,导致调整覆铜顺序时会报错"有相同的覆铜名"3.在大覆铜上叠加一个小覆铜时,能否自动设置小覆铜优先级高于大覆铜。逻辑上来说用户在大覆铜上叠加小覆铜,必然是想用小覆铜覆盖大覆铜,大覆铜覆盖小覆铜是没有意义的。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: eda 发帖人:seafood 发帖时间:2021-11-04 13:47:00
  • 立创EDA输出gerber文件丢铜皮
  • 上个月设计了一块4层板,加工以后又拖了好长时间才测试,结果发现一个电源层不通,检查gerber文件后,发现有两个电源层缺失。再次用立创EDA生成gerber文件,发现又好了。。。请问这是怎么回事。。。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:npuant 发帖时间:2020-10-24 16:15:00
  • 铺铜以后没有铜?
  • 选择铺铜以后,却没有铜。如果选择保留孤岛则确实铺上了铜,但是所有网络的点都没连接上?什么问题?如何检查和避免?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDA 发帖人:MillerX 发帖时间:2020-10-19 16:18:00
  • 立创EDA功能需求
  • 立创EDA各方面都很好目前看来如果EAD原理图设计中双击<网络端口>可以直接跳到下一个就好了我记得ORCAD很方便的~
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:Asssmer 发帖时间:2020-04-19 02:34:00
  • 立创EDA离线版路线规划。
  • 经过IT攻坚,立创EDAV6.1,大量新功能已经完成了打包,正式进入测试环节。很多电子工程师觉得要用上离线版才踏实,为此我们决定满足这部分用户需求。立创EDA离线版本分2个版本。版本一,库在线,工程离线这个版本满足那些对工程保密要求高,但是又能联网,但是又想使用立创EDA的强大的库管理与协助能力,几乎不需要画库,团队间也可以方便共享库。用户设计工程会保存到本地硬盘,不再自动提供版本管理与灾难恢复,团队协助。这些操作需要用户手动操作,与AD操作一样,一个文件夹拷贝来拷贝去。版本二,完全离线这个版本满足用户进行高度机密的开发,可以完全脱离公网,到内网开发。甚至立创EDA软件本身都不会提供自动更新...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:EDA老贺 发帖时间:2019-03-04 14:26:00
  • 建议考虑加入右键菜单
  • 目前网页端与客户端都是选定对象后,靠右方编辑栏与菜单栏进行编辑操作。开发团队是否考虑一下能不能加入右键菜单,丰富对选定对象的编辑操作,比方说在PCB中选定每个线段,右键菜单选项可选中相同网络的对象,对这些对象进行加粗(由线宽3mm变为5mm)
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:来迎接2017 发帖时间:2017-09-23 14:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
图片验证码: 验证码
短信验证码: