结果:找到"EDA专业版安装后不能运行",相关内容1000条
  • 专业版存在打开大文件后白屏问题
  • EDA专业版从2.xx版本后就发现打开相同文件后速度变慢一直也没反馈最近要重新更改以前的旧板子尺寸较大160mmx403mm大小,元件560个,打开时内存占用超过2.4G必然白屏,观察到的最大占用是3.8G无论是客户端还是网页版亦或者是下单助手同样现象。使用均为最新版本的EDA专业版今天还测试了2.1.40版本结果一样反馈只是为了更好的使用这个软件期待修复
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:独来独往 发帖时间:2023-11-25 15:54:00
  • 怎么批量修改无件的值?比如电阻K在后面加上%1精度,电容105后面加电压V
  • 用立创eda做BOM资料非常的累都是导出手工分类,器件管理只能替代不能编辑。还有器件标准化用着也累效率低一个个换不摸鱼都不行,想着用全局搜索来编辑,但发现无用的显一堆ID,图页,加入BOM,有用的信息比如位号值不显示,这个状态头部在哪设置,或者有什么方法实现我要的功能?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:赛成科技 发帖时间:2023-06-14 10:31:00
  • 专业版EDA,怎么样才能正确保存符号分类
  • 专业版,版本号1.9.28,自己做的库,符号是从系统库,修改名字另存的,但在符号这一栏中,始终没法保存,是有什么特别的操作技巧吗,还是需要特别的操作步骤?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: eda 发帖人:OPKK 发帖时间:2023-01-13 16:20:00
  • 原理图导线
  • eda专业版原理图的导线可以画成斜线吗
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDA 发帖人:HYFFF 发帖时间:2022-10-14 16:00:00
  • 立创专业版1.8.21无法在win10系统安装
  • 之前安装了专业版的1.7.3X,今天看到官网有1.8.21版本更新,随即打开原客户端,点击检查更新,结果显示已经是最新版,无奈只有手动下载官网最新版本。结果显示无法安装。(原版本已经卸载,同时在C盘ProgramFiles文件夹的文件也已经删除)使用管理员权限安装还是出现这种情况。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 无法 发帖人:路过羊圈的狼 发帖时间:2022-08-24 09:05:00
  • EDA专业版PCB更新不了如何处理?在线等
  • 在原理图中更换器件后,PCB载入更新崩溃了一次。后来关闭重新载入好了。第二次是将1.25的接口立式改成卧式,原理图中又更换了一次器件,结果PCB就更新不出来了,没有致命错误,就是刷不出来,卡在10%,现在一片黑屏,不行只能重新布了。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:fight281 发帖时间:2022-08-19 15:53:00
  • linux专业版无法安装/白屏
  • 下载的最新版forlinuxv1.6.31。系统:优麒麟22.04,基于ubuntu问题:无法安装,chmod时显示找不到文件。然后手动在终端按照install.sh脚本安装,在正确路径下chmod成功。然后开始菜单有快捷方式但不显示图标也打不开!编辑快捷方式里面的指向路径后可以了!但打开显示完立创界面后也是白屏!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: ubuntu 22.04 发帖人:Andy123 发帖时间:2022-06-15 11:49:00
  • EDA专业版安装后不能运行
  • 安装后,运行只有这个界面,没法导入激活文件,请教如何处理?(WIN11)
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 发帖人:Vagabond 发帖时间:2022-04-17 17:19:00
  • 专业版原理图自制图页自定义属性位置乱跳
  • 还是老问题,自制图页上的自定义属性位置随机的,不能固定。在符号库里面位置都是居中排列好了的,但是新建工程时位置就变了。而且变化了的位置也不是固定的,偶尔重新打开位置是正确的,但是大部分时间打开位置都是错乱的。如下图所示,在库里面编辑好了都是居中位置,但是到具体工程里面打开就这样了。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:cqtl84 发帖时间:2021-12-14 11:42:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: