结果:找到"EDA操作",相关内容685条
- 立创EDA专业版的原理图支持整体缩放吗?
- 如题,立创EDA专业版的原理图支持整体缩放吗?想把一些原理图整体放大到A1的图纸里,充满一点,可是原理图只有一点儿。。。。在线等~
- 所属专栏: 技术交流 标签: 立创EDA专业版 原理图 缩放 操作 发帖人:练习射击两年半 发帖时间:2023-06-04 19:38:00
- 求助下EDAPCB里的一些使用技巧。
- 新手上路,EDA也用了几个月了,很多技巧也慢慢发现了。有时候就是突然发现一个小功能,能大大提升效率。可能有很多的操作习惯是和其他EDA软件类似的,一般都熟悉。像我这种没玩过其他EDA类软件的就比较吃力。官方和网上视频都是一些操作,使用没问题。但自己实际画的时候就会发现,很多操作都是重复的,没快捷键啥的,真抓狂。求助下,新手想快速提升效率,有没有一些参考教程可以研究下。其他软件的,操作习惯一样的也可以。主要是提升效率。官方的说明比较简单。具体的类似:PCB布线的时候会加一些焊盘,有些有规律的我会先定位一个,然后用阵列出来,然后再修改每个的网络。实际就会一个一个去鼠标操作,用那个属性界面--网络...
- 所属专栏: PCB设计 标签: EDA软件操作 新手 发帖人:走遍天涯路 发帖时间:2023-01-19 12:19:00
- PCB界面下元件不能移动
- 奇怪了,也不知道为什么,PCB的元件不能拖动了
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDA操作 发帖人:会飞的鱼儿 发帖时间:2022-08-21 20:04:00
- EDA专业版撤销操作BUG
- 你们这个撤销操作真的是有点迷啊!!不明白你们撤销逻辑是怎么操作的,使用过的所有软件都是撤销我实时操作的上一步,你们就是随机撤销我以前做的任何一步。牛逼!!!还有就是会随机断开已经建立好的电气连接。无语了这么明显的BUG都发现不了吗??每一步操作都得小心翼翼,复制粘贴好的原理图只是点错对齐好了不知道跑那里去了!!!!!!撤销又是发神经的,只能删除错误重新画,,一个简单的原理图都搞半天这怎么用??。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 撤销操作问题 发帖人:孤独的橙子 发帖时间:2022-06-18 17:14:00
- PCB绘图时候的节点
- 靠的太远,想推进去结果考得太近这个节点还在。。。。想拉直都拉不了,操作繁琐,那用,希望以后可以借鉴一下AD的操作,改善一下还有在90度角,的时候没办法将它拉成45度,非要删掉从新画,严重影响效率
- 所属专栏: 技术交流 标签: 绘图节点操作繁琐 发帖人:电子95 发帖时间:2020-08-30 21:44:00
- SRAM电路工作原理
- 近年来,片上存储器发展迅速,根据国际半导体技术路线图(ITRS),随着超深亚微米制造工艺的成熟和纳米工艺的发展,晶体管特征尺寸进一步缩小,半导体存储器在片上存储器上所占的面积比例也越来越高。接下来宇芯电子介绍SRAM的工作原理以及工作过程。SRAM写操作。写操作就是把数据写入指定的SRAM存储单元中。首先片选信号CEBB置为低电平,读控制电路开始运作。10位写地址线AB0-AB9、16位数据输入DI0-DI15准备就绪,地址信号有效,系统开始译码、选择要写入的存储单元以及需要写入的数据。当时钟信号CKB高电平到来时,CKB信号控制译码电路完成最后的译码,行译码电路选中的那一行存储单元写字线W...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM电路,SRAM工作原理,SRAM读操作,SRAM写操作 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-29 15:51:00
- 为啥从立创EDA导出的AD原理图文件使用AD打开是空白的
- 为啥从立创EDA导出的AD原理图文件使用AD打开是空白的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA操作 发帖人:WILLIAMSON 发帖时间:2020-03-11 16:30:00
- 科技杂谈3.Ubuntu系统的使用(入门)
- 先来讲讲安装。。。。。去官网下载最新版18.04的镜像,为一个.ISO文件,之后用UltraISO软件向U盘内写入,做成装系统盘,Windows等系统的安装也可以用这个方法之后的步骤可以去百度Windows系统安装,过程相同,根据提示一步步走下来,就可以完成装系统。(提示真的已经够人性化了)之后开机,会出现漂亮的Ubuntu界面(实际比这个漂亮的多,风格也支持自己随意换)之后在桌面上单击右键,点打开终端。安装各种花式软件的过程就开始了。。。。。。。。。。。给各位一个CSDN链接,比较全面的讲述了如何安装大多数的必需软件https://blog.csdn.net/fancancan/artic...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 操作系统 Linux 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 15:08:00
返回