结果:找到"EDA求助",相关内容888条
- 关于立创EDA中pcb布局时过孔选中的问题
- 立创EDA无法选中单个过孔,点击过孔就会选中与该过孔处在相同网络下的所有过孔和与过孔连接的网络。然后删除就会删除全部相同网络的过孔和网络。请问这是设置的问题还是软化的BUG。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 求助帖 立创EDA 发帖人:山疯子669 发帖时间:2024-02-20 22:17:00
- 立创EDA找不到导出3D模型的选项
- 如图所示,这是网上教程导出3D模型教程当中的截图,但是无论在立创EDA专业版还是标准版都没有找到相应的选项,有些项目不得不导出,所以求助各路大神现在要是导出器件的模型怎么办?????
- 所属专栏: 模块答疑 标签: EDA求助 发帖人:9DHans 发帖时间:2023-10-09 15:02:00
- 求助,谁知道STM8S105C6T6和STM8S105C6T6TR有什么区别啊
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 求助 发帖人:张天师800 发帖时间:2019-11-19 17:12:00
- 设计管理器提示出错
- 各位大佬好我的电路和错误如下,电路搭好后设计管理器上总会显示出错,我之前以为是线没有连上,但重试了好几次依然如此,求解答
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 求助 发帖人:电路小白罗某人 发帖时间:2019-10-23 14:59:00
- 我下载到电脑的EDA无法登录也无法保存文件我晕了换了3台电脑都这样...
- NEW_PCB.rar这是EDA的文件源码
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 求助 发帖人:小黑不在家 发帖时间:2019-05-03 23:43:00
- 画PCB遇到的问题
- 看图,有的线根本连不到一起,看着像连着,根本连不上,我不知道为什么这样,实际上线悬空的,到底神么鬼,快崩溃了
- 所属专栏: PCB设计 标签: 求助 发帖人:流STPAX 发帖时间:2019-02-14 19:22:00
- 【求助】关于AD16软件使用的问题
- AD16导出gerber文件时,怎么把钻孔符号修改成英文字母?这么设置不行啊,求大神解答
- 所属专栏: 技术交流 标签: 求助 发帖人:青梅吃了竹马 发帖时间:2018-11-23 10:19:00
- 不能导入pcbdoc文件
- 导入里面没有pcbdoc的选项
- 所属专栏: PCB设计 标签: 求助 发帖人:Zhihao 发帖时间:2017-12-26 17:54:00
- 请问,如何将立创EDA转化为ALTIUM格式文件???
- 请问,如何将立创EDA转化为ALTIUM格式文件???目前只有ALTIUM转立创EDA,还没发现立创EDA转altium。原来使用altium设计,存在大量altium资料,需要altium与立创eda具备互转功能,双重保障,才能放心投入使用,即使最终无法导入立创eda也不至于工作成果白费。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 求助 发帖人:锦堂明皇 发帖时间:2017-08-29 09:04:00
- 求助!有没有能耐低温的无铅锡膏,能耐零下二三十度?
- 最近一款产品需要在室外使用,然后又有一些需要插拔的接口。但是无铅焊锡主要成分锡在零下33度就会粉末化,零下二十多度强度也大大降低。无法满足一些寒冷天气下的使用,不知道有没有耐低温的无铅锡膏?或者有其他办法增强低温下的元件焊接牢固程度??
- 所属专栏: 技术交流 标签: 求助 发帖人:ghjstc 发帖时间:2017-08-08 11:12:00
返回