结果:找到"EDA的bug问题",相关内容1000条
  • EDA导入DXF的问题
  • EDA导入DXF文件时导入后发现完全不对导入后变成这是怎么回事是不是不支持稍微复杂的?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: EDA导入DXF 发帖人:虾兵谢将 发帖时间:2024-06-02 14:40:00
  • 立创EDA的原理图网络更新到PCB不准确
  • 经常有遇到原理图网络更新到PCB的时候不对,回想下操作,有时候是布线的时候不小心两个引脚拉一起了,但是已经删除了拉线,这样子再导入变更到PCB,网络依然是两个引脚一样的,有时候是用重新拉线再删除再拉线才能反应过来,昨天甚至是直接自己在原理图里面找对应的引脚网络,去PCB里面手动添加,大伙遇到这种情况,有什么骚操作可以调整过来么,要不然感觉对PCB的连线是否准确都没有信心了。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDAbug 发帖人:啤酒泡泡 发帖时间:2022-08-19 09:59:00
  • 敷铜怎么只有边框了
  • 专业版为什么敷铜怎么只有边框了,新手
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版EDA 发帖人:煤炭的奇妙漂流 发帖时间:2022-03-20 16:45:00
  • 立创EDA中HTML元素错位
  • 问题描述:在EDA标准版中,设计原理图时,点击一个元件,侧边栏中元件属性和自定义属性中的(好家伙,论坛的水印也不怎么样。。。。)【修改符号】,【报告错误】和【添加新参数】,【查看规格书】的HTML元素级别不同,导致使用第三方主题时,会导致两个内容的底部颜色不同。问题分析:通过查看不加载主题插件的HTML代码自定义属性的【添加新参数,查看规格书】被放在与.c_paralineclear类元素的同级,导致.clear的css属性clear:both;无法生效,故产生颜色不同问题。大概率是程序猿复制粘贴的锅.....这个不能怪插件,只是因为开发的时候用的都是白色背景,无法看出元素错位问题。(而且,...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: BUG 反馈 HTML 样式 发帖人:laodi 发帖时间:2021-05-16 22:36:00
  • 立创EDA中HTML元素错位
  • 问题描述:在EDA标准版中,设计原理图时,点击一个元件,侧边栏中元件属性和自定义属性中的(论坛的也不怎么样。。。。)【修改符号】,【报告错误】和【添加新参数】,【查看规格书】的HTML元素级别不同,导致使用第三方主题时,会导致两个内容的底部颜色不同。问题分析:通过查看不加载主题插件的HTML代码自定义属性的【添加新参数,查看规格书】被放在与.c_paralineclear类元素的同级,导致.clear的css属性clear:both;无法生效,故产生颜色不同问题。(而且,基本属性的【修改符号】,【报告错误】和自定义属性的【添加新参数】,【查看规格书】前两个放在同一个center元素中,后两个...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: BUG 反馈 HTML 样式 发帖人:laodi 发帖时间:2021-05-16 22:32:00
  • 立创EDA标准版出现一个严重BUG问题,无法恢复文档操作。
  • 昨天晚上,本想打开PCB文档,当习惯性的点击保存之后,再重新打开,发现PCB文件里的内容为空,PCB丢失了。当时并没有自己删除文档。我怀疑文档再保存过程中,立创EDA丢失了,把原有的文档保存为空的PCB文件内容。当我采用文档恢复操作的时候,点击恢复,可以查看到之前的保存过的文档。然后就另存到原来工程里,发现保存后的文档再次打开还是为空。麻烦立创EDA技术人麻烦解释这为何会这样?EDA如果总出现这种致命问题,以后就没法用了。下面截图就是进行恢复文档操作,然后再保存到原来工程文件下,再次打开仍然是空文件。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA BUG 发帖人:ljfceo 发帖时间:2021-03-23 00:19:00
  • 立创EDA库问题
  • 1.本人长期使用AD,并积累了大量的封装库,且是经批量验证过的。2.使用立创EDA试做一些PCB,发现自己的AD库不知怎么调用,很不方便。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 发帖人:ANGEL91265 发帖时间:2020-03-16 09:09:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: