结果:找到"EDFA",相关内容5条
  • 一篇文章全面了解光纤放大器,EDFA,Hybrid混合器件
  • 作为光通信关键器件之一,掺铒光纤放大器(EDFA)在各种网络和应用的演进中被推动着不断往集成化、小型化、多功能、低成本方向发展。在EDFA行业高速发展背景下,很多厂商也推出了实现EDFA技术竞争优势的Hybrid集成器件。混合光无源器件是将EDFA中最重要的五大功能器件,光隔离器(Isolator)、波分复用器(WDM)、增益平坦滤波器(GFF)、耦合器(Coupler)、TAPPD(分光探测器),集成了两种或以上的多种组合功能于一个器件中,实现相同功能前提下大大的缩小了器件的尺寸以及降低了成本。本文将进一步探索EDFA以及Hybrid器件的工作原理和应用。了解光纤放大器(英文缩小OFA:O...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤放大器,掺铒光纤放大器,EDFA 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-10-25 18:31:00
  • 亿源通推出用于EDFA的超小型Hybrid器件产品线
  • 为满足EDFA(掺铒光纤放大器)客户的需求,亿源通近日推出了可用于小型化EDFA的核心器件,产品线包括980/1550nmIWDMHybrid(Isolator+WDM)、GFF(增益平坦滤波器)、IGFF(Isolator+GFF)等等,并可为EDFA的集成化、小型化、多功能器件提供定制化解决方案。基于公司研发团队的光学模拟仿真设计技术以及光纤模场扩束工艺,可以极大的降低980/1550nmHybrid等产品的IL并提高其性能稳定性,使其反射IL典型数值可以控制在0.15dB以下(-5~+75℃),透射IL典型参数控制在0.30dB(-5~+75℃);同时借助公司技术团队对基础封装工艺的研...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA 光纤放大器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-06-10 11:54:00
  • EDFA有多少种类?
  • 在上文《用于WDM系统的EDFA》我们已经初步了解了EDFA的工作原理、结构及其优缺点,本文我们来继续了解EDFA的种类。EDFA根据在系统中的位置及作用,可以分为后置放大器(功率放大器)BA、中继放大器(线路放大器)LA和前置放大器PA。EDFA结构图1:光传输线路示意图功率放大器功率放大器在链路的传输侧工作,置于发射器后面,用于对合波以后的多个波长信号进行功率提升,然后再进行传输。由于合波后的信号功率一般都比较大,因此,功率放大器的噪声指数、增益要求并不是很高,但要求放大后,有比较大的输出功率。中继放大器通常在DWDM链路中沿传输链路的中间点设置中继放大器,以克服光纤传输和其他分布损耗。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-12 10:26:00
  • 用于WDM系统的EDFA
  • EDFA是英文“ErbiumDopedFiberAmplifier”的缩写,即掺铒光纤放大器,是一种使用铒离子来作为增益介质的光纤放大器。光放大器能够直接放大光信号,而无需在放大之前将信号转换为电信号,这也是最突出的功能,是长距离光通信中重要的光学部件。EDFA在DWDM系统中已经得到广泛地使用,通常用于补偿长距离光通信中的链路损耗。最重要的特征是它可以同时放大多路光信号,并且可以与WDM技术轻松组合。EDFA的常用波段是C波段和L波段。EDFA工作原理EDFA的放大作用是通过1550nm波长的信号光在掺铒光纤中传输与铒离子相互作用产生的。Er3+(铒离子)有三个工作能级:E1,E2和E3,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA WDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-12 10:21:00
  • 起浪光纤针对相干光学模块推出系列小型化EDFA产品及一站式器件服务
  • [中国,深圳,2020年12月15日]高质量无源器件厂商起浪光纤宣布针对100Gbps和200GbpsCFP2-DCO(数字相干光学)光模块应用推出系列小型化EDFA(掺铒光纤放大器)产品及一站式器件服务。内置EDFA的数字相干光模块有助于帮助云和电信运营商降低运营成本和投资成本,延长传输距离,加快高速系统的部署进度。CFP2-DCO相干光模块结构图传统EDFA尺寸大、功耗高、成本高,已经无法满足各类小型化、低功耗、低成本的应用场景,在数据中心、相干传输等领域就必须推出满足应用要求的EDFA产品。EDFA小型化主要依赖高集成度的无源器件产品,起浪光纤依托十年的无源器件研发和封装工艺平台,推出...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-15 09:51:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: