结果:找到"ESD",相关内容20条
- 求助!usb2.0ESD选型
- 求各位大佬推荐usb2.0的esd管,在室内环境使用,经济点的。
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESD 发帖人:xmlmxm 发帖时间:2024-06-15 15:40:00
- 肖特基二极管能替换ESD吗
- ESD可以在无预警的情况下损坏敏感的电子组件,导致设备性能下降或完全失效。为了防止这种情况,设计师通常会在电路中加入专门的ESD保护元件,如TVS二极管、瞬态抑制二极管等。肖特基二极管的基本特性肖特基二极管是一种特殊类型的二极管,它利用金属与半导体之间的肖特基势垒来进行导电。这种二极管的主要优势在于其低正向压降和快速的开关速度,这使其在低压和高频应用中非常有用。然而,这些特性并不直接决定其在ESD保护中的效能。ESD保护的要求ESD保护的设计目标是在ESD事件发生时快速、有效地将高电压瞬间导流至地线,同时保护电路中的敏感组件不受损害。有效的ESD保护元件应具备以下特点:高耐压能力:能够承受多...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 肖特基,ESD,二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-30 10:07:00
- 静电二极管在电子雷管电路中的作用有哪些?
- MDD静电二极管在电子雷管中的作用很关键,静电二极管不仅限于稳定电流和防止反向电压,还涉及到安全性和可靠性等方面。1.静电二极管的基本原理静电二极管,也称为肖特基二极管,是一种特殊的二极管,其工作原理基于金属和半导体的接触。在电子雷管电路中,通常使用硅材料制成的静电二极管。硅材料的特性使得静电二极管能够在高温和恶劣环境下稳定工作。2.静电二极管的反向击穿特性在电子雷管电路中,经常会遇到高电压的情况。静电二极管具有较高的反向击穿电压,这意味着在达到一定电压之前,它将保持关闭状态。一旦电压超过反向击穿电压,静电二极管将迅速导通,确保电路中的电压不会继续升高,从而防止设备损坏或者发生危险情况。3....
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-12-06 09:54:00
- 双向ESD二极管,该如何选型?
- ESD静电二极管在电路应用中很常见,静电二极管的选用应该关注的参数有:工作电压、击穿电压、钳位电压、结电容、漏电流、峰值脉冲电流、峰值脉冲功率等等。关于ESD二极管选型,这是个经典永不过时的话题,ESD二极管选型技巧如下:1.ESD管工作电压要大于电路中最高工作电压;2.IPP和VC的选择是要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择IPP的型号,需要注意的是,此时的VC应小于被保护芯片所能耐受的最大峰值电压;3.用于信号传输电路保护时,要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低结电容系列ESD管;4.根据电路设计布局及被保护线路数选择合适的封装。ESD静电二极管封装...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,ESD,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-28 09:52:00
- ESD静电防护中TVS二极管的应用要求
- ESD静电防护电路中的TVS二极管作用是什么?TVS有哪些应用要求呢?ESD防静电保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有不可替代的意义。电子元器件存在几种技术,当选择电子元器件时,若设计师选择不当的保护器件将只能提供错误的安全概念。电子元器件的选择应根据所要保护的布线情况、可用的电路板空间以及被保护电路的电特性来决定。此外,了解保护电子元器件的特性知识也非常必要,需要考虑的重要因素之一是器件的箝位电压。所谓箝位电压是在esd器件里跨在瞬变电压消除器(TVS)上的电压,它是被保护IC的应变电压。因为利用先进工艺技术制造的IC电路里氧化层比较薄,栅极氧化层更易受到损害。这意味着较高...
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD TVS 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-18 10:46:00
- ESD静电二极管选型有哪些步骤?
- ESD静电二极管在电路应用中如何选型,ESD静电二极管选型一般有五个步骤。一、ESD器件计算接口信号幅值的范围来确定工作电压二、根据信号类型决定使用单向或双向ESD器件三、根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容四、根据电路系统的最大承受电压冲击,选择合适的钳位电压五、确保ESD器件可达到或超过IEC61000-4-2level4ESD规格书下载:ESD3324PDFN2510-10L220103_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-23 09:34:00
- ESD器件的选型与应用
- ESD保护器件的应用与选型.pdfESD器件的选型与应用。
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESD器件的选型与应用 发帖人:元基朱生 发帖时间:2022-03-11 15:15:00
- ESD保护器件的应用
- ESD保护器件的应用.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ESD保护器件的应用 发帖人:元基朱生 发帖时间:2022-02-16 18:19:00
返回