结果:找到"ESP32-S3",相关内容34条
  • 启明智显|低成本智能猫眼门铃方案
  • 在多元化智能产品的发展下,智慧家庭场景开始走入千家万户,众多各式各样的智能门铃产品纷至沓来,智能门铃产业逐渐发展壮大。然而智能猫眼门铃在获得广大消费者喜爱的同时,人们对产品的需求也在不断加强。根据2022年智能门铃销量数据统计,配有室内屏幕的智能门铃占比高达63.8%,这意味着有更多消费者希望通过屏幕来确保他们能够掌握门外访客的面貌、动作等身体信息,以辨认访客是否足够安全。传统猫眼门铃方案通常存在成本高、功耗高、需要花费较多时间设计产品等问题,启明智显猫眼门铃方案主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth,支持蓝牙5.0快速配网,搭载32bitLX...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能猫眼 ESP32-S3 乐鑫 串口屏 物联网 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-20 11:30:00
  • 启明智显分享|WIFI&蓝牙智能猫眼门铃应用方案
  • 随着生活与科技水平的提高,国民对智能产品的依赖程度愈加强烈。据中国智能家居行业研究报告统计,智能家庭安防需求量增长已超过90%。一方面,相较于日韩智能门铃门锁高达80%、60%的渗透率,国内智能门铃门锁渗透率相对较低,展现出了广阔的市场发展空间。另一方面,智能家居行业近几年在中国的大势发展,带动着智能安防在国内增量快速提升,智能门铃门锁行业正处于快速发展阶段。产品的迭代伴随着用户需求的升级而升级,相较于传统猫眼门铃而言,智能猫眼因其在用户的安全性、管理性方面更加智能化而受到了广泛青睐。为满足消费者日益增长的对产品智能化的更高需求,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3芯片的高性价比智能猫眼门...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能猫眼 智能家居 ESP32-S3 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-16 11:06:00
  • ESP32-S3模组的特殊引脚可以用吗
  • ESP32-S3模组的数据手册中说“在带有OSPIPSRAM(即内置芯片为ESP32-S3R8)的模组中,管脚IO35、IO36、IO37用于连接至模组内部集成的OSPIPSRAM,不可用于其他功能。”如果内置芯片不是ESP32-S3R8,那管脚IO35、IO36、IO37是不是就可以用。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: ESP32-S3 发帖人:LIXIAOKE 发帖时间:2022-11-16 16:14:00
  • ESP32-S3
  • ESP32-S3的模组还需要外接32.768的晶振吗?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32-S3 发帖人:LIXIAOKE 发帖时间:2022-11-16 16:09:00
  • 启明智显低成本4.3寸串口屏解决案~两轮电动力仪表DEMO
  • ZX430-S3RI14.3寸串口屏产品要点:ZX430-S3RI1串口屏是启明云端针对市场IOT应用需求,基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款高性价比串口屏方案。方案采用4.3寸分辨率为480*272的RGBIPS屏,支持WIFI、蓝牙,485、USB等,可实现设备联网、远程控制、数据可视化等功能。串口屏引出多个GPIO口,供用户灵活配置各类传感器。支持在8ms开发工具平台直接调用UISDK进行UI开发,同时应用程序可调用平台提供的SDK实现快速开发。极大缩短用户产品开发周期。方案常被应用于带屏电动车仪表、空气炸锅、热水器、洗衣机、烤箱等智能产品及...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 串口屏 乐鑫 智能屏 ESP32-S3 8ms开发平台 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-03-21 16:34:00
  • WT32-S3-WOVERD规格书来了
  • 一.描述WT32-S3-WROVER是通用型Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU模组,搭载ESP32-S3系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于AIoT领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。WT32-S3-WROVER采用IPEX板载天线,配置了4MBSPIflash和8MBSPIPSRAM。采用ESP32-S3芯片,搭载Xtensa®32位LX7双核处理器,工作频率高达240MHz。用户可以关闭CPU的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ES...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 物联网 ESP32-S3 发帖人:启明云端 发帖时间:2022-02-09 17:29:00
  • 启明云端带你了解WT32-S3-WOVER
  • 一.描述WT32-S3-WROVER是通用型Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU模组,搭载ESP32-S3系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于AIoT领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。WT32-S3-WROVER采用IPEX板载天线,配置了4MBSPIflash和8MBSPIPSRAM。采用ESP32-S3芯片,搭载Xtensa®32位LX7双核处理器,工作频率高达240MHz。用户可以关闭CPU的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ES...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 物联网 ESP32-S3 发帖人:启明云端 发帖时间:2022-02-08 10:27:00
  • 【求助】自己画的ESP32-WROOM-32板子不工作
  • 新手上路,设计了一块基于ESP32-WROOM-32模块的开发板。模块中已经有烧录好的程序(用烧录卡座测试过了,在卡座上正常工作),正常状态下上电后会和手机进行BLE通信,但是上电后模块没有正常工作(手机搜不到BLE信号)。电表测试模块的VCC、EN引脚均有3.3V电压,上电时BOOT引脚也正常拉高。不知道是不是模块的外围电路画错了?求大佬解答
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 ESP32-WROOM-32 发帖人:zening 发帖时间:2021-05-12 18:26:00
  • 【暑期训练营进阶班】esp32语音助手心得
  • 工程连接:https://oshwhub.com/YUGEE/esp32-dian-deng本来我都不知道有这个活动,我同学给我说有,他在基础班得了个优秀奖,非常优秀。我最近在接触乐鑫的产品,刚好这又是个物联网训练营,我想就拿刚学的esp32做一点东西,乐鑫的github有大量的参考例程,我看到esp_sr仓库有,离线语音识别,利用esp32跑语音识别神经网络,就是消耗Flash的空间比较大,4M的Flash勉强够用,但是想加入OTA升级估计有点困难,得裁剪不必要的代码。现在tensorflowLite版本出来了,下一步我想自己训练一些模型,跑在微型的嵌入式芯片里面。
  • 所属专栏: 活动专属 标签: esp32 发帖人:孤独的世界 发帖时间:2020-08-26 16:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: