结果:找到"FC红白机",相关内容765条
- “小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?
- 优化设计需要综合地考虑许多要求,一般有:最好工作性能、最低的制造成本、最小尺寸和重量、使用中最可靠性、最低消耗和最少环境污染。那么,如何成为一名优秀的机械设计师?应该储备哪些知识?“小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?一、如何成为一名优秀的机械设计师?1、熟练翻阅机械设计手册对于标准件以及常用件的一些技术特征要了熟于心。比如要清楚各类轴承,带传动,链传动,齿轮传动,丝杠传动,蜗轮蜗杆等的使用场合,使用方式,以及相关的技术特征。对于具体应用时的选型计算则可对照设计手册的图表和公式进行具体确定。2、知道N家常用件供应商并熟练翻阅其产品样本现在机械设计趋向于模块化,对于机械设备制...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械设计师 小白 机械加工 CNC 钣金 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 09:59:00
- 嘉立创专业版白屏死机然后闪退
- 嘉立创EDA专业版经常白屏卡死,每次打开PCB都很卡,创建阵列后直接死机,换电脑都不行,直接白屏闪退,各位大佬请问怎么解决?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 死机 白屏 闪退 发帖人:kero 发帖时间:2023-10-31 09:02:00
- 白屏现象
- 1)进入启动画面之前出现的短暂的白屏.2)打开第二个工程时出现的几秒钟的白屏.能不能消除这些白屏现象.廉价,不稳定的感觉.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 白屏 发帖人:necdea 发帖时间:2023-08-15 08:14:00
- 随机变白板有遇到过的吗
- 随机变白板有遇到过的吗
- 所属专栏: PCB设计 标签: 随机变白板有遇到过的吗 发帖人:wellunit 发帖时间:2023-06-07 18:10:00
- 建议立创商城和嘉立创一样出个空白盒选项
- 如题,每次打样我都把盒子留下来写字分类装东西用,嘉立创有空白盒的选项,商城能不能出一个?
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 空白盒 发帖人:休眠风铃 发帖时间:2023-04-06 18:19:00
- 嘉立创贴片年底总结;增加红油板贴片祝大家新的一年红红火火
- 20年,嘉立创贴片较为艰辛的一年,因疫情和公司计划问题,导致在可贴数量、交期进度上给大家带来很不好的体验,非常抱歉。第一季度的疫情,人员不到位,不能及时交货;第二季度的产能不足,降低可接贴片数量;第三季度的生产基地搬迁,SMT严重拖期;20年,贴片生产基地从深圳搬迁至珠海先进工厂,从以前的32台机扩展到72台贴片机;珠海先进目前有6000平米的贴片区域正在运行中,还有6000平米的器件仓储空间;20年,可贴器件由以前的3万余种增加到8万多种20年,增加了黑油、蓝油、红油可贴工艺20年,上架了6层板、BGA贴片20年,开放了手工焊接器件感谢大家对嘉立创贴片一如既往的支持,21年嘉立创贴片将以客...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 红 发帖人:熊大 发帖时间:2021-01-04 09:47:00
- 设计了一个FC红白机模拟器,可以玩小时候的游戏
- 花了两个星期,搞了一款游戏机,找找小时候的乐趣采用双层PCB设计,下层是电路板,上层是用PCB设计的盖板,没有线路。淘宝上买了2个手柄插着就能玩由于内置游戏1200多个,所以特别增加了收藏功能,玩家可以收藏自己喜欢的游戏试玩冒险岛以下是游戏列表:
- 所属专栏: 方案应用展 标签: FC红白机 发帖人:大牙 发帖时间:2020-12-28 21:05:00
- 【已开奖】立创商城四月大聚惠,回帖赢1000元现金红包
- >>>点击ID查看获奖者感言:Mars、小雅小姑娘、TonyWong、PCBV5、缘分五月、高大不上、小草朵朵、天郯、碧海蓝天、环亚电子、右走、will0002、凡高智能科技、红尘滚滚、尧隶0269、蓝冻、mcdull、Junius>>>点击链接查看中奖信息:http://club.szlcsc.com/article/details_11994_10_452.html#floor_452既要买买买,也要赚赚赚?现在,机会来了—立创商城四月大聚惠,回帖赢1000元现金红包;更有你下单,我返现!最高单笔返400元无门槛现金优惠券活动等你参与。回帖赢1000元现金红包↓↓↓1.活动时间:4.2日...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 千元 红包 发帖人:立创小星 发帖时间:2018-04-02 15:08:00
- 请教红外通信时候接收端用红外二极管还是红外三极管好?
- 请教红外通信时候接收端用红外二极管还是红外三极管好?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 红外 发帖人:ybbmdf 发帖时间:2017-08-24 16:30:00
- 可贴元件0805红色质量问题。
- 前两天贴了20片板子(SMT170814029),板上有80个0805红色LED(C2295),72个0805绿色(C2297),67个白色(C34499)红色一组并联,绿色一组并联,白色一组并联。刚拿到板子时,看着加工是没得说的,比手工焊强了100倍。本来还想发图赞一下的。可是搞了半天,没了这了闲情。20片板子,20*80,1600个红色LED,平均每片板有5个是坏的.损坏率6%.测试条件是1.8V180mA恒流源点亮。绿色,白色没有任何问题,点亮100%,亮度一致。唯有这个红色,质量问题?回流焊温度太高??,我认为质量的问题更多些,从焊点,灯珠表面来看,焊接温度是没有问题。总得来说,修了...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 0805 红色LED 发帖人:点点滴滴 发帖时间:2017-08-18 19:27:00
返回