结果:找到"FPC设计",相关内容394条
  • PFC设计
  • 请问一下各位老师,我想画只有焊盘和焊盘连接线的PFC应该怎么画啊
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FPC 发帖人:PFC小白boy 发帖时间:2024-06-03 12:39:00
  • 画红线那部分电路的作用是什么?
  • 各位老哥,这个电路的功能是96V交流转直流,驱动直流电机,上面接96V交流,下面接直流电机,EMITTER接到了单片机,想请问一下,画红线那部分电路的作用是什么?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电路 电源 发帖人:维生素B2 发帖时间:2024-05-22 08:47:00
  • 常见非标机械设计优化介绍
  • 1.考虑不到形位公差:忽视形位公差,产品在实际使用中可能会出现配合不良、功能失效、寿命缩短等问题;例如,如果机械零件的形位公差控制不当,就可能导致装配困难、运动卡滞或产生过大的噪音;生产工艺的角度来看,忽视形位公差可能会增加生产过程中的不稳定性和不确定性;例如,在机械加工过程中,如果不对形位公差进行严格控制,就可能导致刀具磨损加快、机床精度下降等问题,从而影响生产效率和产品质量;新人在不知道如何标注形位公差时应多问问师兄及有经验的同事,先掌握判断所设计零件是否需要添加形位公差的能力再逐步掌握查询手册法掌握形位公差应该给多少等级的精度;2.标注尺寸不规范,比如:基准面与基准轴标注混淆;标注尺寸...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械 非标 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-06 10:13:00
  • 嘉立创EDA设计FPC教材
  • FPC设计与硬板相同,区别在于FPC比较柔软,不方便组装及焊接,需要在局部增加一些钢性的补强,但各大EDA软件都没有专用的补强层,导致设计出来的资料五花八门,有的用CAD来设计补强,有的用图片标示,有的在GEREBER中标示,板厂工程师很容易遗漏或搞错面像,导致板子不能用。为解决这个行业痛点,嘉立创EDA专业版2.0版本,支持了FPC板补强区域设计功能,可直接将补强区域放置到您需要进行补强的位置,无需再另外制作CAD或在GERBER等图纸中进行标注,快速提升了设计效率,使用说明如下:(1)在PCB页面的顶部菜单中点击放置菜单,即可找到FPC补强板选项(2)在放置时,我们会为您在图层管理器中自...
  • 所属专栏: FPC打样 标签: FPC FPC布线 软板 FPC打样 FPC打样厂家 FPC免费打样 嘉立创FPC 发帖人:软件部何艳球 发帖时间:2024-01-03 20:03:00
  • FPC设计避坑指南
  • FPC钻孔,板框,线路,阻焊,文字设计与PCB是一样的,只是在元器件背面及接口位置需要做补强层,但也有一些需要特别注意的地方,详见:1.外形及钻孔设计(1)通孔距板框线最小0.5mm,小于0.5mm需改为U形孔(孔与板框拉通)(2)过孔离防焊开窗保证0.2mm以上,否则会导致孔边露铜(3)FPC不建议设计盘中孔,FPC无法做树脂塞孔,做盘中孔有可能会漏锡2.线路设计(1)大铜面氧化:因设计的是大铜面,压覆膜时空气很难排掉,空气中的湿气与铜面在高温高压下产生氧化反应,导致外观不良,但不影响功能,为避免名这种问题,建议设计成网格铜皮,或在大铜面上增加阻焊开窗(2)尽量不要设计独立焊盘:下图所示,...
  • 所属专栏: FPC打样 标签: FPC FPC布线 软板 FPC打样 FPC打样厂家 FPC免费打样 嘉立创FPC 发帖人:软件部何艳球 发帖时间:2024-01-03 11:24:00
  • 好消息!嘉立创FPC免费打样上线了!FPC免费打样!FPC免费打样!
  • 嘉立创FPC具有轻薄可弯折的特性,加工形状及尺寸大小几乎不受限制,与FR-4PCB形成完美互补。FPC打样就选嘉立创!!!100%使用无胶基材100%采用LDI光刻技术100%紫外P秒激光成型工艺100%自营智造,品质交期更有保障!FPC免费打样领劵使用方法及规则说明,详见:https://www.jlc.com/portal/q7i42395.html
  • 所属专栏: FPC打样 标签: FPC 软板 FPC FPC打样 FPC免费打样 柔性线路板 排线 软排线 发帖人:软件部何艳球 发帖时间:2024-01-03 10:27:00
  • 建议快捷键的问题
  • 建议原理图和PCB图的快捷键优化一下,优化建议以简为主,一键替之,特别是常用的元件,可以很大的提高画图的效率;1:比如GND,GND在原理图是很常用的器件,可以用G键做快捷键,取第一个字母G(感觉用鼠标像个新手);2:VCC,用V键做快捷键(希望工具栏里的工具全部用一个字母做快捷键);3:布局传递,官方是三个键为快捷键,建议取第一个拼音的字母B键做快捷键(因为是国人在用,建议用拼音第一个字母,也可以用英文的第一个字母);4:元件库,用Y键做快捷键,一键Y就可以直接搜元件,效率很高(用鼠标很慢);5:如遇重叠的拼音或英文字母时,建议Ctrl+一个字母,(如Alt+A,Shift+A,Ctrl+...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 PCB 发帖人:keil 发帖时间:2021-01-03 22:52:00
  • 元件子库转PCB的问题
  • 元件存在太多引脚,如STM32F407VGT6,原理图上设计为同名称的U1.1,U1.2,U1.3三部分,在转PCB时,只希望产生一个STM32F407VGT6,交把外围连线与合并在一起,请问应当怎么做??
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 PCB 发帖人:stream789 发帖时间:2020-06-05 10:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: