结果:找到"FPGA,存储器,SRAM,SDRAM",相关内容1000条
  • 访问SDRAM的低功耗优化设计方案
  • 为了降低DSP外部SDRAM存储系统的功耗,针对DSP访问片外SDRAM的功耗来源特点,提出了基于总线利用率动态监测的读写归并方案。该方案动态监测外部存储器接口(EMIF')总线的利用率,根据总线利用率的不同选择开放的页策略,封闭的页策略或休眠模式。DSP有限的片内存储器容量往往使得设计人员感到捉襟见肘,特别是在数字图像处理、语音处理等应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持。因此需要外接存储器来扩展DSP的存储空间。在基于DSP的嵌入式应用中,存储器系统逐渐成为功耗的主要来源。优化存储系统的功耗是嵌入式DSP极其重要的设计目标。本文主要以访问外部SDRAM为例来说明降低外部存储系统功耗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-02 15:58:00
  • SDRAM功耗来源
  • 在现代的通信及基于FPGA的图像数据处理系统中,经常要用到大容量和高速度的存储器。SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。在各种的随机存储器件中,SDRAM的价格低,体积小和速度快,容量大等优点而获得大家的青睐。SDRAM功耗来源SDRAM内部一般分为多个存储体,通过行、列地址分时复用,系统地址总线对不同存储体内不同页面的具体存储单元进行寻址。SDRAM每个存储体有即激活状态和关闭状态2个状态,。在一次读写访问完毕后,维持存储体激活状态称为开放的页策略(open-pagepolicy),页面寄存器中保存已经打开的行地址,直到它不得不被关闭...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-30 17:28:00
  • 提升SRAM性能的传统方法
  • 随着诸如医疗电子和无线传感节点等应用的兴起,低功耗芯片受到了越来越广泛的关注.这类芯片对性能和功耗要求苛刻.静态随机存储器(SRAM)作为芯片的重要组成部分,大程度上影响着芯片的面积和功耗,因此其功耗的优化成了芯片功耗优化的关键所在.本篇文章由专注于销售代理SRAM、MRAM、PSRAM等存储芯片供应商宇芯电子介绍如何利用传统方法提升SRAM性能。SRAM单元的数据保持功能是通过背靠背的反相器实现的,因此为了使单元能最稳定地保持数据,每个反相器都要工作在最优的噪声容限下.使单个反相器获得最优噪声容限的传统做法是,先把NMOS和PMOS的沟道长度固定为最小沟道长度,再调整NMOS和PMOS的宽...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-25 16:48:00
  • SDRAM内存条时序特点
  • SDRAM存储器读写速度较高,其单位容量的功耗较低,广泛应用在许多工程项目中,特别在雷达、图像处理等需要高速度、大容量的数据存储领域,SDRAM存储器有着广泛的应用价值。而单片SDRAM存储器一般是直接焊接在电路板上,而且引脚较多、一旦遇上SDRAM存储器工作故障,更换芯片比较麻烦,并且当需要扩充容量时修改电路也不方便。计算机上广泛应用的内存条具有速度高、容量大、接口标准、扩展方便等优点。在大容量,高速数据存储的领域,应用SDRAM内存条代替一般的单片SDRAM存储器,给实际电路的更改和存储容量的扩展带来了极大的方便。本篇文章宇芯电子存储芯片供应商主要介绍关于SDRAM内存条时序特点。SDR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM,内条, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-30 16:33:00
  • 为高性能FPGA平台选择合适的存储器
  • 从纯技术角度考虑两个最广泛使用的DRAM选项-同步DRAM(SDRAM)和减少延迟的DRAM(RLDRAM)。SDRAMtRC在过去10年中没有实质性的发展,约为48ns,这与21MT/s的RTR相关。其他基于DRAM芯片的存储设备已被设计为以密度为代价提高tRC。例如RLDRAM3的RC为8ns,与125MT/s的RTR相关。从本质上讲DRAM芯片是针对涉及确定性计算算法的顺序访问进行优化的,但高频交易却无法做到这一点。更好的替代方法是同步SRAM存储器。尽管基于DRAM芯片的内存提供更高的内存容量,但它们无法满足交易平台缓存所要求的延迟和性能。数十年来,SRAM存储器一直是大多数高性能应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA,,SRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-27 16:11:00
  • SRAM的基础模块存有三种情况
  • SRAM是随机存取存储器的一种。“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。SRAM功耗取决于它的访问频率。如果用高频率访问SRAM,其功耗比DRAM大得多。有的SRAM在全带宽时功耗达到几个瓦特量级。另一方面,SRAM如果用于温和的时钟频率的微处理器,其功耗将非常小,在空闲状态时功耗可以忽略不计—几个微瓦特级别。本篇内容要介绍的是关于SRAM的基础模块存有三种情况:standby(空余),read(读)和write(写)。第一种情况:standby假如WL沒有选为上拉电阻,那么M5和M62个做为操纵用的晶体三极管处在短路...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,芯片, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-02 13:39:00
  • 从三个层面认识SRAM存储器
  • 大家都了解,CPU是负责计算和处理的,而存储器则是负责互换数据信息的。有些人是那么形容的,说CPU便是技术工程师自己,运行内存就好像操作台,必须妥善处理的物品必须先取得工作中台子上才便捷解决。那么硬盘是什么呢?电脑硬盘如同木柜,储放电子元器件仪器设备用的库房,存物品。下面专注于代理销售SRAM、MRAM、Flash等存储芯片供应商宇芯电子从三个层次介绍SRAM。存储器有两个基础的组成模块,充足了解SRAM和DRAM这两个定义及其电路原理,针对学习工具CPU架构及其DDR十分有效。DRAM便是动态随机存储器,SRAM是静态数据随机存储器。这一动一静的实质是什么呢?先说静态数据随机存储器,它是运...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,芯片, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-01 15:59:00
  • 常见存储器分类
  • 存储器的主要功能是存储程序和各种数据,并能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。存储器单元实际上是时序逻辑电路的一种。按存储器的使用类型可分为只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM),两者的功能有较大的区别,因此在描述上也有所不同。存储的基础部分分为ROM和RAM。常见存储器分类图示RAM:随机存取存储器是与CPU直接交换数据的内部存储器。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。当电源关闭时RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,SRAM,SDRAM,DRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-15 12:00:00
  • SDRAM简要历史
  • 几乎每个人都知道,生产的大部分DRAM最终都将用在台式机和笔记本电脑中。实际上生产的所有DRAM中约有90%用于计算机,而剩下的10%作为方形钉敲入圆孔中。越来越多的SoC设计需要某种形式的外部存储器的接口。现代化的DDR2SDRAM具有供电安全性,高存储容量,低成本和合理的通道带宽的特性,但具有笨拙的接口和复杂的控制器问题。结合内部DRAM阵列产生的独特命令结构,SoC设计人员面临着将现代DRAM接口纳入其设计的艰巨任务。SDRAM的简要历史在过去的15年中,商品DRAM的发展使接口峰值带宽增加了2000%以上。尽管没有人能够改变物理学的基本原理并对基本随机行访问的延迟进行类似的改进,但引...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SDRAM,DRAM,,DDR2 SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-14 15:56:00
  • SRAM数据存储原理
  • 静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。一方面我们希望单元面积越小越好;而另一方面随着存储单元面积的减小,单元的稳定性又会逐渐变差。那么所谓的存储器它是靠什么原理来存储数据的呢?宇芯电子来解答。图1(a)存储单元偏置在转折电压图1(b)存储单元工作在稳态我们可以在同一坐标系中做出两个反相器的电压传输特性曲线,如图1所示。两条曲线共有三个交点:A、B与C,其中A...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM数据,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-05 15:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: