结果:找到"HAOC",相关内容2条
- HAOC有什么优势?它又是如何使用的?(附HAOC解决方案)
- 上一期推文中,我们介绍了HAOC是什么?与AOC有什么区别?知道了它是专门针对5G前传等户外严峻环境使用的增强型有源光缆。那么,它在5G前传中部署有什么优势?具体又是如何使用的?HAOC优势易于部署和维护AAU/RRU与BBU之间短距离互连的传统互连方案是使用光模块连接跳线加防水连接器,给部署带来了繁琐的过程。相比于光模块,HAOC的连接器和线缆直接相连,两端是封闭的,更容易避免环境和振动摇摆的影响;光口不外露,不存在光口清洁和被污染的问题,系统稳定性和可靠性大大提升;在出现故障时,HAOC无需进行终端插头的测试,可以帮助用户节省更多的时间。卓越的可靠性HAOC系列采用坚固的铠装光缆,光纤线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: HAOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-02-09 14:12:00
- HAOC是什么?与AOC有什么区别?
- 近期,易飞扬推出了专门用于5G前传互连的HAOC,很多人都没听过什么是HAOC,它和我们平时用的AOC有什么区别?本文易飞扬就为大家介绍HAOC,并且与AOC对比,看其优劣何在。我们知道,AOC是用于数据中心短距离互连的高速线缆,用于连接服务器与交换机或交换机与交换机。相比于光模块,AOC的光口不外露,不存在光接口清洁和被污染的问题,系统稳定性和可靠性大大提升;在出现故障时,AOC连接器没有清洁度问题,无需进行终端插头的测试,可以帮助用户节省更多的时间;AOC的布线一致性和重复性更好,封闭的两端更容易避免环境和振动摇摆的影响,如果出现故障后可直接更换,节约成本;而且AOC要比同速率的光模块便...
- 所属专栏: 技术交流 标签: HAOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-01-21 15:57:00
返回