结果:找到"IC插座",相关内容685条
- 【暑期训练营进阶班】基于庆科WEW3080的智能插座
- 去年就关注到了立创EDA,暑期看到公众号号B站的推送,就赶紧报了名。在宋工和周公的带领下,学习项目的全部流程。本次训练营主要学习基于阿里云的智能插座。主控采用STC15W4K32S4,通过EMW3080Wifi模块连接阿里云平台,手机APP可以控制继电器的通断,在此基础上,我添加了本地倒计时、APP端的定时功能、蜂鸣器这些简单的功能。在项目实施期间,也遇到了很多问题,wifi一直连不上,串口波特率混乱、蜂鸣器不响等。通知通过看群里的讨论消息,也学到不少东西。宋工的程序很值得学习,比我一股脑瞎写好太多。 项目中还有一些问题待解决。解决之后会在工程中更新。若是有同学遇到同样的问题,欢迎一起...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 智能插座 阿里云 EWM3080 发帖人:芒果的脑呆 发帖时间:2020-08-26 17:44:00
- 【暑期训练营进阶班】超简超简单云插座心得
- 首先感谢EDA官方对于这个精简小插座的肯定,说一下本次活动的心得体会,其实开始没觉得自己可以拿奖,第一觉得功能做得比较简单,原件一个都舍不得多一个。第二,没有说像同学们一样用C语言。主要的原因在于202基本带不起太多的功能,开始想着加个喇叭插排开关可以有个播报,后边想到又会有TDD噪声需要处理。所以奔着省钱,速度快,保守起见(因为翻车一次,再打板时间可能就过去了),做了这个双面安排的满满当当的小插座。至于为啥用LUA不用C,主要还是用习惯PYTHON和JAVA这类高级语言,用C基本上不是一百个不习惯能解释的。然后临阵学了一下LUA,基本跟JS一样的脚本语言。调用相关API即可把板子跑起来,底...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 插座 EDA 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-08-26 17:36:00
- 【暑期训练营进阶班】WiFi智能插座学习心得
- 最近无意间看到了立创EDA举办暑假班活动,不仅报名免费,有老师指导,而且学习中用到的材料可以用发放的代金券,更重要的是还有机会白嫖正点原子的焊台,于是再忙也抽时间出来参加了。经过2周的学习,我学会了如何利用现有材料及常用的元件制作一套智能插座,同时可接入天猫精灵,实现语音控制设备,配合自行设计的3D打印外壳可以说已经具备了成品的雏形,显得高端、大气、上档次。通过这次的学习,我不仅学会制作一个WiFi物联网插座,更是学会了一种制作物联网设备的方法,因为它们都是一样的,都是同一个T路,无非就是把继电器模块换成别的传感器或控制器罢了。虽然暑假班已经结营,学习却不能因此而结束,未来计划将甲醛接入引出...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 WiFi 智能插座 EMW3080 发帖人:智定义物联网 发帖时间:2020-08-26 16:44:00
- 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
- 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
- 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 智能插座 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
- 【训练营_进阶班】心得体会
- 本人是个小白,上学时学过89C51单片机的皮毛,这次参加2020年EDA暑期训练营收货很多:按照老师的方案EMW3080-WIFI模块接入阿里云物联网平台,通过MQTT协议上报温度和继电器开关信息,利用天猫精灵和手机app监控温度和控制继电器开关;我增加了一个继电器动作指示灯LED5(方便观察)和DC5V供电插槽(不需要一直插usb工作),利用EDA画电路图和制作pcb,总之这次来对了,学习了很多知识,谢谢立创EDA,这样的学习机会希望以后多多举办!越办越好!!EDA作业链接:https://oshwhub.com/keleeda/wu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo嘉...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 训练营 进阶班 智能插座 物连网 发帖人:可乐小子 发帖时间:2020-08-26 14:48:00
- 物联网学习——立创暑期训练营进阶班!!——所得所感
- 在这个暑期,有幸参与立创举办的暑期训练营进阶班,经过半个月的努力,在各位老铁们互帮互助的情况下,做出了成品,并获得奖励,收获良多。感谢立创EDA的支持!这是一个基于51单片机结合EMW3080、阿里云服务器的智能插座,可以通过APP控制并接收继电器开关状态、LED的亮灭状态,温湿度可以在OLED显示并上报到APP,云端服务器也可以接收到相应的信息。功能经过实物验证,基本正常,目前没有发现bug。我之前是没有接触过物联网这块的,纯小白,这次的训练营是我第一次接触。经过半个多月的学习,有一点点自己的理解,不过还是要继续学习。希望大家不要因为没接触过就不肯去学习,加油!立创开源平台的工程链接为:h...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创 训练营 物联网 智能插座 发帖人:一方通行 发帖时间:2020-08-26 14:05:00
- 邮购部销售的韩荣DC插座DC-006-165A规格书错误
- https://item.szlcsc.com/157262.html此款规格书中写的PIN的直径为1.0mm或1.3mm,配3.5mm的插头。实物是配4.0mm的插头,3.5mm的插不进的。要么规格书与实物弄混了,要么就是规格书本身错误。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 韩荣 DC插座 勘误 发帖人:叮当 发帖时间:2020-08-21 10:38:00
- SE3837B:内置N+P的宽电压输入40V耐压,低压启动,抖频,超低输入电压,可调输出,100%...
- SE3837B是一款内置(N+P)MOS的宽电压输入40V耐压,低压启动,抖频,超低输入电压,可调输出,100%占空比,12V进12V出,5V进5V出,精准限流,CC/CV,自动线损补偿最高300mV功能的同步降压转换器。立创商城购买链接:https://item.szlcsc.com/409005.html立创EDA-PCB/电路原理参考:https://lceda.cn/joe123/se3837b更多信息:更有SE3837CS外置MOS,可更灵活选用不同RDSON和耐压的MOS管实现方案设计。输入12V/24V,输出5V,3A效率示意图。输出大于5V后,压差减小,效率更高。
- 所属专栏: 器件替换 标签: 车充 多口充 桌面插座 旅充 适配器 A+C 发帖人:月亮照进现实 发帖时间:2019-10-14 13:38:00
- 请教这款oledQG-2864KMBEG01的座子用什么
- http://www.szlcsc.com/so/product/details_92945.html就是焊电路板上,接这款oled的。第一次用,不知道座子叫什么型号,也不知道该怎么搜先谢过
- 所属专栏: 技术交流 标签: oled 座 发帖人:风过琴弦 发帖时间:2017-12-01 21:24:00
- 高品质、高性价比、圆孔镀金DIP-8IC插座,欢迎大家品尝~
- 原装正品、台湾正凌精工NextronDIP-8圆孔镀金IC插座圆孔镀金、高品质、长寿命、高性价比,适用直插运放、单片机测试和应用,不用焊接,即插即用此插座用料讲究、做工精良,圆插孔镀金,并且插孔内有小弹簧夹,接插紧密牢固,在音响电路中常用于运放的摩机上,这样方便更换各种不同音色的运放进行音质的比较。此外,通过组合,用这个DIP8插座还可拼接出DIP16、DIP24,可插DIP-8、DIP-14、DIP-16、DIP-18、DIP-20、DIP-24等等IC。实物图:
- 所属专栏: 代售推荐 标签: IC插座 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-08-09 19:07:00
返回