结果:找到"LCEDA专业版",相关内容639条
- LCEDA专业版如果导出PCB的json文件
- 标准版可以导出pcbjson文件,专业版如何导出呢?
- 所属专栏: PCB设计 标签: lceda专业版 PCB json 发帖人:WADEWWW 发帖时间:2023-06-16 14:02:00
- LCEDA经常打开白屏
- 之前那也是经常白屏,很影响使用。后来说是只能安装在C盘,于是重新安装在了C盘,使用了一段时间,现在又经常白屏,还偶尔打不开PCB,很烦呐
- 所属专栏: 原理图设计 标签: LCEDA专业版 白屏 打不开 发帖人:哈酷V5 发帖时间:2023-01-02 16:11:00
- LCEDA专业版半离线模式的元件库信息怎么更新到别的电脑上?
- 我在公司电脑上建立的元件库,分类什么的都做好了,是半离线模式。突然要换电脑,怎么把旧电脑上的分类信息和元件库都无缝转移新电脑上?
- 所属专栏: 使用教程 标签: LCEDA专业版 半离线 换电脑 发帖人:哈酷V5 发帖时间:2022-09-03 09:44:00
- LCEDA建议
- 很高兴能够使用免费的LCEDA专业版,发现专业版已经变得很完美了,但在画原理图的时候感觉有一个地方是否可以改进,在画原理图的时候,网络标签与网络标签直接是连接的,最然没有直接相连,但实际上线路是连通的,既然是连通的,那应该这个“蓝色的点”不显示。像上图中,红色框内的“蓝色的点”应该不显示的,因为这个网络已经连接了,只有当“蓝色的点”显示时,此时表示网络没有完成,这样就可以非常方便的知道网络是否完成了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: LCEDA专业版 发帖人:Lishanwen 发帖时间:2022-07-20 22:01:00
- 专业版EDA是不是没有批量放置过孔功能了?
- 如题,标准版可以在铺铜上面批量打地孔,但是专业版好像没找到这个功能。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版 发帖人:今晚打老板 发帖时间:2021-10-28 16:08:00
- 专业版不支持端点相连问题
- 建议还是做一下更改吧,或可以根据自己习惯进行设置,现在的状态在画原理图时,体验太差了,一个器件需要连接多根线时,就得多画出十字线来才能连接,要不就只能不管线的横平竖直、图的美观,随便多拉线才能画好
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 发帖人:好久好久 发帖时间:2021-09-23 11:24:00
- 专业版提个建议
- 建议:将这个功能标签放置在工程树功能框下边,元器件功能框的左上边,元器件库功能框收起时一直显示在工程树功能框下边,能够比较醒目的直到元器件库功能位置,同时,现在的位置有些遮挡元器件库视图;或者做成悬浮可移动,用户根据自己习惯放置相应位置。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 发帖人:好久好久 发帖时间:2021-09-17 09:05:00
- 专业版问题反馈贴
- 1、使用习惯如果标准版画PCB不卡,真的不想碰专业版,软件使用习惯大改可是大忌,很多软件都是为了保留习惯而忍着很多不合理的地方,习惯这个东西,看似不重要,说不定就决定一款软件生死。习惯不同,用户就少,用户少,软件进步就慢,bug找不出来,问题没人反馈,功能没人建议,步子迈大了容易扯到蛋。2、兼容性继承性抛开习惯不说,就算用户愿意学,兼容性也是个大问题,标准版的图纸导入专业版一堆错误,成吨的老项目不能方便继承是个大问题。本来画PCB快点省的时间都花到移植项目去了。3、再问个刚遇到的具体的问题,怎么批量选中器件,就是查找相似对象,然后批量改属性或者批量换器件。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 发帖人:浪里个白条 发帖时间:2021-08-25 13:08:00
- 专业版会出桌面客户端吗?如果有线上和线下同步就更好了
- 专业版会出桌面客户端吗?如果有线上和线下同步就更好了
- 所属专栏: 使用教程 标签: 专业版 发帖人:F2li 发帖时间:2021-06-03 16:41:00
- [专业版]使用商城编号搜索元器件
- 专业版能否通过商城编号搜索元器件,这样会极大的方便使用
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 发帖人:小白龙123 发帖时间:2021-01-10 14:50:00
返回