结果:找到"LOTO示波器电源环路增益分析客户实测",相关内容1000条
  • LOTO示波器_从零开始手把手测电源开环增益/电源环路频响曲线/PSM
  • 我们之前有篇文章从理论到实践演示了如何测量电源环路的开环增益曲线,不过偏重于理论和原理,没有很多细节的展现,所以这片文章从另外的角度,从零基础开始,手把手一步一步演示如果进行实操测试。之前的那篇文章的链接为:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666/我们先拿到一个电源板,如下图所示,我们买来一块很小很简单的电源模块,它和大多数电源系统一样,都是一个负反馈的闭环系统,方便演示的同时又很有代表性。我们通过芯片型号查到了这个电源的典型应用原理图,这个电路基本上就是按照这个原理图制作的,如下所示:下一步...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 频响曲线 PSM LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-10-25 10:28:00
  • ​LOTO示波器实测过压保护芯片LP5300工作效果
  • 过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了,下图是它的典型应用电路:下图是它的功能框图:主要的电气参数:我们使用LOTO示波器实测这个芯片的过压保护效果。整体接线如下图所示:上图使用的是OSCA02系列的示波器,带宽35M,我们使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测过压保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,过压保护的芯片输出的电压波形。我们可以使用LOTO示波器的单次触...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO,过压保护芯片LP5300 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-08-09 15:51:00
  • LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
  • 我们在之前有文章介绍过LOTO示波器+信号源扫频测电源环路增益稳定性的方法和过程,可以参考演示视频如下:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b或者阅读对应的文章:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666有LOTO客户在阅读了文章的基础上实测了自己的电源板,提供了宝贵的实战经验,让我们得以对之前的文章和实践有的新的认识和提高。所以感谢这位客户提供的资料和经验,我们得以推出本文对之前的文章做一些补充...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-04-07 14:55:00
  • ​LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性
  • 一般我们用的电源系统/控制系统或者信号处理系统都可以简单理解成负反馈控制系统。最典型的,运放组成的信号放大电路就是这样的系统。本文以最简单的运放信号放大电路为例,演示如何使用LOTO示波器测量控制系统的开环增益频响曲线,以及演示电源的环路响应稳定性测试。我们之前用普通的测试输入输出信号的方法,也就是在系统输入端加入扫频的激励信号,在系统输出端测量输出信号,实测过运放电路的频响曲线,视频链接为:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b这种方法可以直观看到整个扫频范围内的系统闭环增益表现,但是有两...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO 频响曲线 响应稳定性 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-20 11:22:00
  • LOTO示波器客户应用案例展示
  • LOTO示波器以软件功能为核心,采用独特的积木式可扩展的硬件架构,为多行业的电子电路研发工程师提供高性价比的解决方案。我们初步汇总了一些客户实测的应用案例展示如下:1:LOTO示波器基于客户自己的PC电脑工作,本身设备体积很小,可以极大减少对工作台的空间占用;同时,由于是电脑操作,对RD工程师的日常测量测试工作非常便利。2:LOTO示波器被广泛用于电源纹波的测试,客户一般采用35M到100M带宽的型号,测量几十毫伏到几百毫伏纹波的电源产品:3:使用LOTO的E01电磁干扰近场检测模块,可以让LOTO示波器客户不但有示波器功能,还可以打开实时FFT,有EMC电磁兼容测试的能力:4:LOTO专门...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO应用案例展 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-29 15:38:00
  • _LOTO示波器实测WS2812B系LED光源
  • 不管你对“RGB性能狂升300%”的梗认同不认同,不可否认,绚丽的彩色很是酷炫,在现在市面上带“灯”的肯定比不带“灯”的贵也成了商家的一致行为。在市面上呢,其中有一种RGBLED灯珠,因为价格便宜一个只要几毛钱买的多了都可能到1毛钱一个,无需额外的“庞大”控制电路来驱动,用各廉价的单片机和简单的元件,就可以单IO接口串联让成百上千个灯珠各自独立的发出颜色,低功耗,而且还有不错的刷新率,让DIY玩家在很是推崇。这就是WS2812系类,它是一种“集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源”。那么它是怎么实现的?相关的文档、源码很多,但具体到实际控制方式还是不明不白。本文以WS2812B-4为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WS2812B系LED光 LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 11:18:00
  • LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
  • 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
  • LOTO示波器软件功能8位~13位垂直分辨率讲解
  • 本文讲解LOTO示波器的上位机垂直分辨率(ADC)可以从到8位一直可以到13位,但是它硬件上是八位ADC的,那是怎么做到垂直分辨率能达到13位呢?这中间是一个变化的过程,它并不是8位和13位两个挡位,而是中间有9,9.1,......到13这样的变化,是通过牺牲采样率,然后来弥补垂直分辨率。图1.界面展示如图1所示,现在时间挡位是1毫秒挡位,可以在示波器右上栏看到此时的垂直分辨率是8bit,它现在采用率是781Khz,右侧下部分是模式选择,现在是峰峰值模式(Peak-detectMode),Normal是常规模式或者叫实时模式,Hight-Res是高分辨率模式。在常规模式下,它的零电压的噪声...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 垂直辨率 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-08 08:29:00
  • Loto实践干货(6)用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码
  • SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚。SPI以主从方式工作模式被广泛应用于电路系统中,我结合自己的项目情况对SPI协议进行解析,并通过LOTO虚拟示波器采集到的数据波形并进行对比分析,方便大家的理解。SPI通信协议一般只需要四根线将主控芯片与从芯片连接起来,其中四根线分别为:(1)SDO–主设备数据输出,从设备数据输入(2)SDI–主设备数据输入,从设备数据输出(3)SCLK–时钟信号,由主设备产生(4)CS–从设备使能信号,由主设备控制其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 试。逻辑,信号 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-09 15:23:00
  • LOTO实践【干货】2-电压比较器的快速应用
  • 话不多说先上图:最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下:在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的:幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 试,,信号 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-01 17:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: