结果:找到"LOTO示波器,虚拟示波器,便宜好用的示波器,性价比超高的示波器,多通道示波器,16通道示波器,定制款示波器",相关内容1000条
- LOTO虚拟示波器实测
- 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
- LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
- LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙示波器,串口示波器,LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
- 泰克TektronixMDO3104混合域示波器
- 主要性能指标1.示波器分为2条模拟通道和4条模拟通道两种型号1GHz、500MHz、350MHz、200MHz和100MHz带宽型号带宽可升级(最高达1GHz)最高达5GS/s采样率所有通道上10M记录长度>280,000wfm/s的最大*形捕获速率标配无源电压探头,3.9pF电容负载,1GHz、500MHz或250MHz模拟带宽2.频谱分析仪频率范围标配:9kHz-示波器带宽选配:9kHz-3GHz超高捕获带宽,最高3GHz3.任意函数发生器(选配)13种预先定义的*形类型50MHz*形生成功能128k任意*形发生器记录长度250MS/s任意*形发生器采样率4.逻辑分析仪(选配)16...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 示波器 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-11-29 14:45:00
- 示波器分类
- 示波器按照结构和性能不同分类①普通示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性差,仅用于观察波形。②多用示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。③多线示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形,没有时差,时序关系准确。④多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差,时序关系不准确。⑤取样示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示,有效频带可达GHz级。⑥记忆示波器。采用存储示波管或数字存储技术,将单...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 示波器 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-11-23 17:09:00
- Agilent安捷伦DSO/DSA91304A高性能示波器
- DSA91304AInfiniium高性能示波器:13GHz概述和特性13GHz4个模拟通道高达1Gpts存储器和40GSa/s采样率可以提供更完整的信号迹线捕获50mV/格时低至1.73mVrms的本底噪声和深入的抖动分析功能可以确保卓越的测量精度硬件加速去嵌入能够更轻松地补偿探头、夹具和通道效应结合一致性测试、调试和分析应用软件可以增强示波器的可用性结合用户定义的应用软件可以实现测量自动化
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 示波器 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-11-12 17:15:00
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波,虚拟示波器,LOTO示波器, 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
- LOTO示波器实测
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器,虚拟示波器,便宜好用的示波器,性价比超高的示波器,多通道示波器,16通道示波器,定制款示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-10 10:28:00
- LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
- 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
- LOTO开源DIY扩展板PCB的多功能应用---如何把你的示波器的DIY潜能全部挖掘出来?
- LOTO开源DIY扩展板PCB的多功能应用---如何把你的示波器的DIY潜能全部挖掘出来?LOTO示波器的DE-15接口提供了各种硬件资源。这里发布一个开源的简单的DIY扩展板的PCB,任何LOTO示波器型号都兼容使用。我们会在LOTO示波器上位机软件下载地址放上原理图以及PCB的源文件,让大家可以自己制作,也欢迎提出建议或者直接完善它让它更丰富。使用视频如下:https://www.bilibili.com/video/BV1iK411p75Q在LOTO示波器上使用这个扩展板,可以给你的DIY电路提供5V,-5V,3.3V三种电源,有些型号还可以提供3路IO,提供一路PWM波,一路可调DC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-11 11:43:00
返回