结果:找到"LOTO示波器,阻抗,频响曲线",相关内容1000条
- 关于不同打板批次的天线阻抗匹配问题
- 我准备打样的是一块2.4GHz射频的板子,预留了芯片天线的Π型网络做芯片天线的阻抗匹配;注:是芯片天线的阻抗匹配,不是板子的阻抗管控噢;想请问下大家:1.如果首次打板回来后,做好了阻抗匹配,选型好Π型网络里元件的参数,要怎么返工贴这一批板子呢?2.如何保证后续在嘉立创打不同批次该板子的一致性?好让Π型网络中的元件能发挥到最佳的效用。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 阻抗 射频 天线 高速 发帖人:AaronChan 发帖时间:2024-06-01 23:18:00
- LOTO示波器_从零开始手把手测电源开环增益/电源环路频响曲线/PSM
- 我们之前有篇文章从理论到实践演示了如何测量电源环路的开环增益曲线,不过偏重于理论和原理,没有很多细节的展现,所以这片文章从另外的角度,从零基础开始,手把手一步一步演示如果进行实操测试。之前的那篇文章的链接为:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666/我们先拿到一个电源板,如下图所示,我们买来一块很小很简单的电源模块,它和大多数电源系统一样,都是一个负反馈的闭环系统,方便演示的同时又很有代表性。我们通过芯片型号查到了这个电源的典型应用原理图,这个电路基本上就是按照这个原理图制作的,如下所示:下一步...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电源开环增益 电源环路频响曲线 PSM LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-10-25 10:28:00
- LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线
- LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线模块的输入输出端口,在电路分析上,一般简单表征为电阻来进行计算和分析。但多数情况下,这些端口并不是纯电阻的特性,更精确一些,它可能是电阻电容以及电感的组合,表现为非线性。我们称之为阻抗,比如输入阻抗,输出阻抗。随着通过的信号的频率变化,阻抗也会响应的变化。大厂出的一些成品,比如芯片,或者模块,一般会提供给客户所需要的阻抗频响曲线,我们通过查看产品数据手册就可以找到。大多数情况下,模块是工程师自己设计搭建的,是没有现成的阻抗频响曲线的,这时候如果要验证设计的品质,我们就需要测试端口的阻抗曲线做参考和决策。LOTO示波器总结众多的测试经验和考虑各种需求,最近推...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器,阻抗,频响曲线 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-05-19 10:30:00
- LOTO虚拟示波器实测
- 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
- LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性
- 一般我们用的电源系统/控制系统或者信号处理系统都可以简单理解成负反馈控制系统。最典型的,运放组成的信号放大电路就是这样的系统。本文以最简单的运放信号放大电路为例,演示如何使用LOTO示波器测量控制系统的开环增益频响曲线,以及演示电源的环路响应稳定性测试。我们之前用普通的测试输入输出信号的方法,也就是在系统输入端加入扫频的激励信号,在系统输出端测量输出信号,实测过运放电路的频响曲线,视频链接为:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b这种方法可以直观看到整个扫频范围内的系统闭环增益表现,但是有两...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 实测 开环增益频响曲线 电源环路响应稳定性 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-20 11:22:00
- 阻抗线如何在PCB文件中标示
- 如题:阻抗线如何在PCB文件中标示
- 所属专栏: PCB设计 标签: 阻抗线,阻值线 发帖人:riverwu 发帖时间:2022-04-25 10:20:00
- LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
- LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙示波器,串口示波器,LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
- LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
- 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
- LOTO示波器软件功能---Lin总线解码操作演示
- Lin线主要应用在汽车的传感器上。可以用一个OSC980来演示这个汽修款的专业的示波器,但我们其他型号的示波器也会加上这个解码功能。Lin线模块是通过接到电脑的USB上发送数据,他引出两根线,一个是地线,一个是信号线。我们在LOTO示波器上解码,用一个探头接到A通道上,这个通道探头要接到信号线上。要注意的是,这个探头要达到×10档,因为Lin线默认的是12伏的电压逻辑。示波器界面是白色底的,但是我们其他信号可能是深色底的。在这把解码打开,在下拉里选中Lin就可以了打开这个解码,就会有一个Lin解码的标志,我们用这个模块的上位机软件,设置一下帧ID,假设为06,数据假设为18,23两个数字,那...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 Lin总线解码 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-04 19:31:00
返回