结果:找到"LOTO虚拟示波器,测试系统",相关内容1000条
  • LOTO虚拟示波器实测
  • 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
  • ​手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
  • 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,搭建整机 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-07 11:00:00
  • 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
  • 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-02 16:50:00
  • 加速度传感器(MPA1064A)实测---LOTO虚拟示波器
  • 客户提供了一个加速度传感器,型号是MPA1064A,我们帮助客户测试下是否能测到传感器的输出,验证下测试方案。传感器很小巧,带了一根很长的线,由于我们手边没有合适的接口,把传感器的输入接头去掉了,直接拆成线束,按定义重新接线了。上图这个黑色的小模块就是加速度传感器。我们根据手册定义,红色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色两根线是差分输出,我们接示波器探头。我们利用LOTO示波器的扩展接口提供电源的特性,直接把线接在了一个DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型号的扩展口上,这样传感器就得到供电了,大家也可以自己接其他的5V电源。上位机软件我们选择大一点的时间档位,这里用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 加速度传感(MPA1064A),LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:47:00
  • _LOTO示波器实测WS2812B系LED光源
  • 不管你对“RGB性能狂升300%”的梗认同不认同,不可否认,绚丽的彩色很是酷炫,在现在市面上带“灯”的肯定比不带“灯”的贵也成了商家的一致行为。在市面上呢,其中有一种RGBLED灯珠,因为价格便宜一个只要几毛钱买的多了都可能到1毛钱一个,无需额外的“庞大”控制电路来驱动,用各廉价的单片机和简单的元件,就可以单IO接口串联让成百上千个灯珠各自独立的发出颜色,低功耗,而且还有不错的刷新率,让DIY玩家在很是推崇。这就是WS2812系类,它是一种“集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源”。那么它是怎么实现的?相关的文档、源码很多,但具体到实际控制方式还是不明不白。本文以WS2812B-4为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 实WS2812BLED光源 LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 11:18:00
  • 基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)
  • 基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)对于从事电路板开发的硬件工程师来说,信号源是经常使用也非常熟悉的。我们用它来作为电路板的输入,测试电路板是否能按预期正常处理这些信号。最简单的例子就是放大器电路,我们会给它输入一个正弦波,然后用示波器观察输入输出波形,正弦波是否被放大,是否有失真,等等,这样才能知道我们做的放大电路板是否成功。使用最广泛的信号源是周期性的常规波形,比如正弦波,三角波,方波。我们相对容易得到这些信号,有很多产品和相关资料,我们这里就不赘述了。工程经验多的工程师一定会有感触,有时候项目中或者测试电路的时候,需要一些奇怪的信号波形,不是周期性,甚至是不规...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 任意形发生,信号发生 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-24 15:28:00
  • ​LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO软件功能演之——FIR数字滤,LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
  • LOTO示波器实测
  • LOTO示波器实测图锦集1
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,多通道 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-08-31 11:17:00
  • LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
  • 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
  • LOTO课5:三极管音频放大电路实践
  • 我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。上一节课关于三极管放大的文章链接如下:https://www.bilibili.com/read/cv5848391?from=articleDetail设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出:等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,ARM,STM, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-19 14:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: