结果:找到"M4核MCU",相关内容143条
  • 开源一个板子审核要很久吗?
  • 本来分享给别人一个画的PCB板子,结果审核了好久还没审核,是不是缺人审核,还是不符合发布条件就很迷。https://oshwhub.com/greenshade/arduino_nano_receive
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 审 发帖人:绿荫阿广 发帖时间:2023-11-30 22:03:00
  • M4核MCUMH32F103A,硬件完美兼容ST。
  • MH32F103Axxxx系列MCU使用高性能的32位内核,最高工作频率216MHz。内置的存储器包括:最大512KFlash,96Sram。该系列内置了多达2个高级定时器、10个通用定时器、2个基本定时器、3个12位的ADC、2个12位的DAC,还包含标准和先进的通信接口包括:3个SPI接口、2个I2S接口、2个I2C接口、5个U(S)ART接口、1个USB2.0全速串行通信接口、1个CAN总线控制器、1个SDIO接口。MH32F103Axxxx系列工作于-40℃至+85℃的温度范围,供电电压2.0V至3.6V,省电模式保证低功耗应用的要求。MH32F103A系列微控制器基本兼容SXX32...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: M4MCU 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-12-26 15:27:00
  • ​MCU是控制电子产品的大脑
  • 现如今我们生活中的许多电器都使用了MCU。例如手机、电视机、冰箱、洗衣机、以及医疗设备、智能语音设备、节能控制、报警控制等等。那么单片机在这些电器中究竟做了些什么呢?单片机是这些电器动作的关键,是指挥硬件运行的。例如:接收按钮或按键的输入信号,按照事先编好的程序,指挥马达和LCD的外围功能电路动作。那么MCU是如何构成的呢?*单片机的构成要素*MCU是由CPU、内存、外围功能等部分组成的。如果将单片机比作人,那么CPU是负责思考的,内存是负责记忆的,外围功能相当于视觉的感官系统及控制手脚动作的神经系统。尽管我们说CPU相当于人的大脑,但是它却不能像人的大脑一样,能有意识的、自发的思考。CPU...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: ​MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-13 15:56:00
  • MCU涨价的主要因素还得从供需来看
  • 首先需求方面来说,疫情导致在线教育与办公需求增长,导致对应的驱动IC、电源管理IC及功率元件需求增长,而一季度之后,疫情得到有效遏制,消费电子和汽车及家电的需求回暖,功率MOS、PMIC、传感器IC等产品需求接力,维持产能满载。以上这些原因,再加上芯片厂商提高了安全库存,共同推动了晶圆产能处于满载状态,尤其是8寸晶圆。另一方面,全球的大多数晶圆厂已经很少去扩产成熟制程的产能,过去五年产能的成长率不足5%,但是需求却在不断的增长,尤其是5G以及AI的大规模应用之后,全球对晶圆产能的需求将会大幅度提升。需求提升了,但是年初的疫情,让半导体厂商对下半年的需求出现了误判,预估过于保守,所以,进入下半...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,MCU涨价 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-14 13:49:00
  • 疫情之下,加速国产MCU替代
  • “国产替代”成为独特的宣传标语。可以发现展会现场以及多家厂商展位上出现“国产替代”、“国产MCU”、“打造国人自己的MCU”等字眼。那目前MCU的国产替代现状如何?目前国产MCU正在逐步实现中低端领域的进口替代,相对于以往基本都是国外品牌的现象,如今包括在消费电子、工业控制等应用市场已出现了不少国产MCU身影。不过中高端市场领域仍基本掌握国外企业手中,如车规级MCU方面国内只有极少数厂商产品可真正进入市场且替代空间巨大。对于客户而言,更换供应商涉及产品稳定性、软硬件兼容等众多方面问题,同时也要耗费较多时间去做验证,国产MCU产品若没有展现出巨大优势,客户大多还是会继续选择国外供应商。然而近两...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 国产MCU,车规级MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-14 14:37:00
  • 国产MCU帮助汽车电子化发展
  • IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动微MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
  • 兆易创新MCUGD32F3系列详情
  • 业界领先的半导体供应商兆易创新MCUGD32F3系列提供了3大系列37个产品型号,包括LQFP144、LQFP100、LQFP64和LQFP48等4种封装类型选择。从而以前所未有的设计灵活性和兼容度轻松应对飞速发展的产业升级挑战。宇芯有限公司作为兆易创新的核心代理商,提供的MCU产品频率最高可达1MHz(1MB/s),是以往速度的两倍,从而以更高的数据传输速率来适配高带宽应用场合。GD32F3系列最高主频可达120兆赫兹并支持DSP指令运算。配备了128KB到3072KB的超大容量Flash及48KB到96KB的SRAM,内核访问闪存高速零等待。芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 兆易创新MCU,GD32F3系列,兆易创新代理商,Cortex-M4 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-03 15:42:00
  • 灵动微ARMCortex-M内核测试向量生成
  • 灵动微电子基于ArmCortex-M系列内核开发的MM32MCU产品拥有F/L/SPIN/W/P五大系列,200多个型号规格,累计交付近亿颗MCU,在本土通用32位MCU公司中位居前列。灵动微是本土仅有的同时获得了ARM-KEIL、IAR、SEGGER国际权威组织官方支持的本土MCU公司,是为数不多的建立了独立且完善的生态体系的通用MCU公司,给客户提供从优异芯片产品到核心算法、从完备参考设计方案到整机开发的全方位支持,真正为中国电子信息产业提供底层技术驱动和支持。下面介绍的是关于灵动微ARMCortex内核测试向量生成的相关技术测试向量生成用自动测试设备(ATE)测试ARM芯片是一种传统的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Cortex-M内,灵动微,灵动微MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-02 14:54:00
  • 带您见识下嘉立创PCB审核人员的实力
  • 问题描述:我做一款直径11mm的圆板,由于板子太小无法SMT,我增加了工艺边,做完之后整板尺寸是50X50mm。提单审核之后,结果显示为2块拼板。联系客服人员,给出的答复是中间圆板与外面的通过邮票孔连接,故认定为2款板。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: pcb审 发帖人:TJSUBLUE 发帖时间:2018-03-08 10:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: