结果:找到"MCU,MCU涨价",相关内容181条
- 10*10以内的板子打样涨价了?
- 以前打个样都没超过30,现在45了?难道是涨价了!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 打样涨价! 发帖人:电电电文武 发帖时间:2022-08-05 10:00:00
- 单片机MCU几个基础知识,初学者必看
- 1.MCU有串口外设的话,在加上电平转换芯片,如MAX232,SP3485就是RS232和rs485接口了。2.RS485采用差分信号负逻辑,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485一般采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机。3.Modbus是一种协议标准,可以支持多种电气接口,如RS232,RS485,也可以在各种介质上传输,如双绞线,光纤,无线。4.很多MCU的串口都开始自带FIFO,收发FIFO主要是为了解决串口收发中断过于频繁而导致CPU的效率不高的问题。如果没有FIFO,则没收发一个数据都要中断处理...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-07-28 15:22:00
- 是元件真的涨价还是立创自己在炒货
- 最近又想买点元件,发现价格贵了,我把原来买的26个元件加入购物车一看,总价格贵了40元(原价97元,现价仅售139元)。是真的元件涨价了,还是立创自己炒货想从中捞利润?有知道内幕的吗。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 元件 涨价 发帖人:MFIYM 发帖时间:2021-05-20 15:42:00
- MCU是控制电子产品的大脑
- 现如今我们生活中的许多电器都使用了MCU。例如手机、电视机、冰箱、洗衣机、以及医疗设备、智能语音设备、节能控制、报警控制等等。那么单片机在这些电器中究竟做了些什么呢?单片机是这些电器动作的关键,是指挥硬件运行的。例如:接收按钮或按键的输入信号,按照事先编好的程序,指挥马达和LCD的外围功能电路动作。那么MCU是如何构成的呢?*单片机的构成要素*MCU是由CPU、内存、外围功能等部分组成的。如果将单片机比作人,那么CPU是负责思考的,内存是负责记忆的,外围功能相当于视觉的感官系统及控制手脚动作的神经系统。尽管我们说CPU相当于人的大脑,但是它却不能像人的大脑一样,能有意识的、自发的思考。CPU...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-13 15:56:00
- MCU涨价的主要因素还得从供需来看
- 首先需求方面来说,疫情导致在线教育与办公需求增长,导致对应的驱动IC、电源管理IC及功率元件需求增长,而一季度之后,疫情得到有效遏制,消费电子和汽车及家电的需求回暖,功率MOS、PMIC、传感器IC等产品需求接力,维持产能满载。以上这些原因,再加上芯片厂商提高了安全库存,共同推动了晶圆产能处于满载状态,尤其是8寸晶圆。另一方面,全球的大多数晶圆厂已经很少去扩产成熟制程的产能,过去五年产能的成长率不足5%,但是需求却在不断的增长,尤其是5G以及AI的大规模应用之后,全球对晶圆产能的需求将会大幅度提升。需求提升了,但是年初的疫情,让半导体厂商对下半年的需求出现了误判,预估过于保守,所以,进入下半...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,MCU涨价 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-14 13:49:00
- 疫情之下,加速国产MCU替代
- “国产替代”成为独特的宣传标语。可以发现展会现场以及多家厂商展位上出现“国产替代”、“国产MCU”、“打造国人自己的MCU”等字眼。那目前MCU的国产替代现状如何?目前国产MCU正在逐步实现中低端领域的进口替代,相对于以往基本都是国外品牌的现象,如今包括在消费电子、工业控制等应用市场已出现了不少国产MCU身影。不过中高端市场领域仍基本掌握国外企业手中,如车规级MCU方面国内只有极少数厂商产品可真正进入市场且替代空间巨大。对于客户而言,更换供应商涉及产品稳定性、软硬件兼容等众多方面问题,同时也要耗费较多时间去做验证,国产MCU产品若没有展现出巨大优势,客户大多还是会继续选择国外供应商。然而近两...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 国产MCU,车规级MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-14 14:37:00
- 国产MCU帮助汽车电子化发展
- IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动微MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
- 这种常用料为何涨价这么多!
- 之前是0.12元,现在涨价成0.93元。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 7.75倍涨价! 发帖人:binspace 发帖时间:2018-10-19 08:11:00
- 就1,2个月时间商品价格普片上涨10%
- 就1,2个月时间商品价格普片上涨10%,唉!不能活了。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 涨价 发帖人:longwee 发帖时间:2017-11-27 21:26:00
- 商城所有物料10月12日普涨,原因找到了!
- 商城所有物料10月12日普涨,原因找到了。商城要在双11搞活动啦,送出大额优惠券,但是不能白送啊,先把价钱涨上来在说,对不对,天下没有免费的午餐。就是坑了我们这些要在这个月订货的客户了。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 物料 涨价 发帖人:johnnypang 发帖时间:2017-10-19 18:24:00
返回