结果:找到"MCU,激光测距,物联网,消费电子",相关内容1000条
  • 两轮车充电桩解决方案:高效保护充电安全
  • 随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮车充电桩就非常有必要了。城市中的充电桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。两轮车充电桩解决方案上海航芯的两轮车充电桩解决方案以ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两路CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四路高速QSPI接口,实现与NFC模块的高效通信...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU BMS 充源管理 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-06-15 11:24:00
  • 实现智能水控|基于ACM32MCU的分体式水控方案
  • 分体式水控是一种常见的水控系统,它的工作原理是通过水的流动来控制水的供应和排放,该系统一般由两部分组成:控制器和水阀。控制器负责监测水的流量和压力,根据设定的参数来控制水阀的开和关,从而实现水流的控制。基于ACM32F403的物联网分体水控是一款以M1卡或CPU卡作为电子钱包,以实时扣费的方式实时扣取卡中金额,通过对出水管道电磁阀(或电动阀)的开关控制,实现插卡出水、拔卡断水、精确计费。分体式水控功能特点•支持各种类型的非接触式射频卡M1、CPU卡•无需通信布线,全网通方式与运营商基站通信•支持在线自动升级终端程序•支持脱机工作和联机工作,脱机自动变联机,下载参数和上传记录•防水等级IPx6...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-05-25 14:33:00
  • 助力低碳出行|基于ACM32MCU的电动滑板车方案
  • 前言随着智能科技的快速发展,电动滑板车的驱动系统也得到了长足的发展。国内外的电动滑板车用电机驱动系统分为传统刷式电机和无刷电机两种类型。其中,传统的刷式电机已经逐渐被无刷电机所取代,无刷电机的性能和寿命都更出色,已成为电动滑板车驱动系统的主流。根据QYRESEARCH数据显示,2020年,全球电动滑板车产量为425万辆。预计2027年产量达到1001万辆,2021-2027年复合增长率12.35%。2020年全球总产值达12.1亿美元。全国范围内,2020年中国的产量达364万辆,占全球电动滑板车总产量的85.52%;其次北美产量达53万辆,占全球的12.5%,电动滑板车行业总体继续保持稳健...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 动滑板车 MCU 机控制 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-27 10:47:00
  • 成功案例|启明智显彩屏应用于激光雕刻机方案
  • 现如今人们对事物新鲜度和独特性的追求愈发强烈,新颖且时尚的印记往往能吸引更多的年轻人前来驻足,激发他们对产品的消费欲望,从而产生购买行为。激光雕刻机作为一种能够将个性化信息印在物体表面的工具,对于大多数有个性化定制需求的商家来说是必不可少的。由于电子设备的需求不断增长,激光雕刻机的使用范围大幅扩大,为了适用于更多市场,产品的创新是至关重要的一环,因此启明智显为用户打造激光雕刻机产品智能化,助力产品在市场中脱颖而出。方案选型ESP32-S3芯片是极低功耗、高集成度MCU系统级芯片(SoC),集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth5(LE)无线通信·完整的WiFi子系统·低功耗蓝...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 雕刻机 ESP32 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-13 11:09:00
  • 高效测量“芯”搭档|航芯ACM32激光测距仪应用方案
  • 随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。一、激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪分为手持激光测距仪和望远镜式激光测距仪。左|手持激光测距仪右|望远镜式激光测距仪手持激光测距仪测量距离一般在200米内,精度在2mm左右。这是目前使用范围较广的激光测距仪。在功能上除能测量距离外,一般还能计算测量物体的体积。望远镜式激光测距仪测量距离比...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,,, 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-03-09 11:13:00
  • 软硬件全开源,航芯方案分享|旋钮温控器方案
  • 温控器用于控制室内暖通设备,通过暖通设备为室内环境提供冷源和热源,从而调节室内温度环境,为人们提供舒适的生活环境。旋钮式温控器更为结构简洁、操作简便,降低了用户的使用难度,提供智能化的控制方法,实现节能与舒适的平衡。航芯推出的旋钮温控器解决方案,采用有丰富外设功能的ACM32F0x0系列作为主控芯片,最低功耗可达0.5uA,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性等特点,有助于提高产品性能,帮助客户加快智能温控设备的开发。本文将带你深入了解基于航芯ACM32F0x0系列如何快速搭建旋钮温控器项目,干货满满,开源分享,更多资源请在文末获取哦!1.供暖设备应用概述北方的供暖主要有两种方式:集体供暖和分户...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 智能家居 温控器 嵌入式开发 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-03-02 10:56:00
  • 启明智显|4.3寸串口屏助力消毒柜智能升级
  • 近年来,越来越多的中国家庭开始意识到消毒柜的重要性,尤其是受疫情的影响,作为健康类家电的消毒柜越发常见于日常生活的诸多场景中,线上渠道销量快速攀升拉动了行业需求量增长。消毒柜是一种通过紫外线、远红外线、高温、臭氧等方式,给食具、餐具、毛巾、衣物、美容美发用具、医疗器械等物品进行烘干、杀菌消毒、保温除湿的工具,广泛用于酒店、餐馆、学校等场所,而对于家庭这一需求市场来说,消毒柜的品牌集中度较高,行业竞争激烈。在消费大升级的背景下,人们对产品品质的要求不断提高,而头部品牌的产品质量和口碑经受了多年的市场考验,其用户已具备较强的粘性。如何提升产品性能,在众多同类产品中脱颖而出是各品牌亟需思考的问题。...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 毒柜 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-29 17:37:00
  • MS1005高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达
  • MS1005规格书:MS1005.pdf产品简述MS1005是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1005具有双通道、多脉冲的采样能力、高速SPI通讯、多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。主要特点双通道单精度模式60ps单通道双精度模式30ps非校准测量范围3.5ns(0ns)至25μs单精度校准测量范围3.5ns(0ns)至16μs双精度校准测量范围3.5ns(0ns)至4μs20ns最小脉冲间隔,双通道最多可接收20个脉冲4线SPI通信接口工作电压2.5V至3.6V工作温度-40°C至+12...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-07-07 17:17:00
  • 激光测距摄像头,平面测距,AB点测距方案
  • 实现原理:通过激光测距模块得到摄像机到被测物的距离(摄像头可见激光点方便指示作用),然后把摄像机图片拍下,把这些参数回传给上位,这样就可以通过算法把A,B两点的平面距离计算出来,算法是什么?那就要问数学老师了。还可以通过角度计算激光点的A,B的距离。这是另外一种测量方式。可以用于建筑,绘图,安防,摄像机只要是网络摄像机就可以了。我们不仅是做硬件,还有上位机。这仅是其中一个客户放弃了的项目公布出来。把该设备装到高清摄像机上实现把平面的图像实时测量图片上A,B任意两间的实测距离。精度可达MM米级别。可支特上位机定制,手机APP操作。可以用于现代智能建筑。测量钢筋粗度等。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 平面 发帖人:宏景 发帖时间:2019-08-15 12:08:00
  • 嘉立创钢网价格调整通知
  • 嘉立创钢网价格调整通知尊敬的客户:因制作钢网的原材料大幅涨价以及人工成本的增加,嘉立创钢网部现决定将部分钢网价格上调5元,具体以下单页面价格为准,因此给您带来的不便,敬请谅解!深圳市嘉立创科技发展有限公司激光钢网事业部2019年5月5日
  • 所属专栏: 激光钢网 标签: 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2019-05-05 17:38:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: