结果:找到"MDD辰达半导体",相关内容723条
- 喜讯|MDD辰达半导体荣获蓝点奖“最具投资价值奖”
- 2024年5月29日,由深圳市电子商会,中小企业公共服务平台主办的2024电子信息产业新质生产力交流大会暨第七届“蓝点奖”颁奖盛典,在深圳市龙华区铂尔曼酒店成功举行。第七届蓝点奖共评选出最具投资价值奖、创新突破奖、自主品牌奖、十佳分销商奖、诚信企业奖五大奖项。经过自主报名,网络投票,专家评审,平台公示等层层选拔,MDD辰达半导体荣获第七届蓝点奖“最具投资价值奖”殊荣,并在盛典现场接受隆重表彰。左二:MDD辰达半导体销售总监作为深耕半导体分立器件领域16年的专精企业,MDD辰达半导体始终坚持技术驱动和客户需求导向,致力于打造包括MOSFET、二极管、三极管、整流桥、SiC等在内的全系列高可靠性...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 辰达半导体 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-30 10:33:00
- 刚刚,MDD辰达半导体发布新LOGO~
- MDD辰达半导体是一家半导体分立器件制造及解决方案提供商,随着公司的高速发展和战略调整,我们对品牌形象进行了全面升级,以符合公司的形象定位和发展方向。现发布全新MDD品牌形象,提升客户及合作伙伴对MDD辰达半导体的认知度和辨识度。▲新旧LOGO对比此次围绕着“专业可靠、科技创新、全球视野”核心理念对MDD的品牌形象进行了全面升级,logo去掉了圆框,让MDD整体形象更加开放、简洁,对MDD字母进行的设计演绎,赋予了更多的品牌精神,给客户呈现一个更饱满的企业形象。▲LOGO设计演绎专业可靠M引入“泰山”的意向,代表MDD如泰山一样稳定可靠,寓意MDD将以可靠的产品及专业的服务,去珍惜客户的每一...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 辰达半导体 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-28 09:36:00
- 第八届深圳国际品牌周,MDD辰达半导体获双项“知名品牌”
- 近日,以“探索品牌无限未来”为主题的第八届“深圳(湾区)国际品牌周暨2024年中国品牌日·深圳地方特色活动”在深圳广电大厦举行。现场发布了第二十一届“深圳知名品牌”、“湾区知名品牌”榜单。政府领导、业界精英、学术权威、企业代表等800余人共同见证了深圳企业品牌年度盛事。MDD辰达半导体被授予第二十一届“深圳知名品牌”“湾区知名品牌”双项殊荣。探索品牌,无限未来深圳知名品牌培育评价活动,是遵照深府〔2003〕64号文件要求,贯彻落实品牌建设作为高质量发展的重要战略和深圳市委市政府关于“坚定不移打造更具时代引领性的深圳品牌”的战略部署,评选产生的。“深圳知名品牌”企业已经成为经济高质量发展的主力...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 辰达半导体 知名品牌 国际品牌 深圳品牌 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-15 11:05:00
- 喜讯|MDD辰达半导体获颁ISO9001&ISO14001双证
- 近日,MDD辰达半导体有限公司(以下简称MDD辰达半导体),荣获国际标准化组织(ISO)颁发的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系双认证。这一荣誉不仅是对MDD辰达半导体过去多年来在质量管理和环境保护方面不懈努力的肯定,更标志着该公司在半导体行业的领先地位进一步得到了认可。ISO9001是国际上广泛认可的质量管理体系标准,它强调企业的质量管理体系建设,致力于提高产品质量、优化生产流程、提升客户满意度。而ISO14001则是国际上公认的环境管理体系标准,关注企业的环境管理,鼓励企业在发展的同时积极采取措施保护环境,实现可持续发展。MDD辰达半导体一直将质量视为企业发展的核心...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDD,MDD辰达半导体,电子元器件 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-29 10:11:00
- 半导体(芯片)是如何制造的呢?
- 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节,此外还有为晶圆制造与封装测试环节提供所需材料及专业设备的支撑产业链。其中芯片制造是一项高度复杂且精细的过程,涉及多个步骤和环节,每个步骤和环节都需要严格的质量控制和环境条件管理,才能确保生产出的芯片具有高可靠性和高性能。半导体的制造通常分为以下几个主要步骤:晶圆生产:制造半导体的第一步是生产硅晶圆。硅晶圆是一个薄而平坦的硅片,它将成为芯片的基础。晶圆生产涉及将高纯度的硅材料通过化学气相沉积(CVD)或其他方法沉积到旋转的硅片上,形成薄而均匀的硅层。光刻:在光刻步骤中,使用光刻机将设计好的电路图案投射到硅晶圆表面。这个过程涉及在硅片...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 半导体,电子元器件,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-17 09:57:00
- 重磅新品|H6602实地架构,外围简洁,纹波小,动态负载好,支持12V,24V,30V,48V,6...
- 为了满足日益增长的电源管理需求,惠海半导体特别推出了一款实地架构电源管理芯片H6602,能够解决静态电流大、外围复杂、纹波大、输出电压不稳、动态负载差等痛点。H6602是一款内置MOSFET实地架构的降压恒压芯片。在宽电压输入范围内,其持续输出电流可达到0.65A,具有良好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护等。其他优点:静态电流小,外围简洁,纹波小,输出电压稳定,动态负载好。H6602产品特点0.1uA关断模式380KHz固定频率过温关断保护逐周期过流保护0.65A持续输出电流内置MOS耐压高达100V4.5V至80V宽...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: IC 半导体 发帖人:Sandyliu 发帖时间:2023-09-04 16:25:00
- 几种二极管的检测方法
- 不同二极管在电路中的检测是不一样的,但是也都是大同小异。1.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。检测时,可通过分别测量”+“极与两个”~“极、”-“极与两个”~“之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。2.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,MDD辰达半导体 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-25 09:45:00
- 乔迁大吉共创新辰达丨MDD辰达半导体乔迁仪式顺利举行
- 8月22日上午9点40分,深圳辰达半导体有限公司办公新址乔迁仪式在深圳北站中心鸿荣源数字创新中心隆重举办。来自海内外客户代表以及社会各界领导参加此次庆典,共同见证MDD辰达半导体向着新的里程迈进。匠芯十五载,共创新辰达。在过去的十五年里,我们一直秉持着对技术的追求和创新精神,不断突破自我,在行业中脱颖而出。如今,我们迈入了一个全新阶段。新址乔迁是我们不断发展壮大的见证,也是对过去成就的回顾和对未来憧憬的展望。红绸彩花飘落,寓意入驻新址是一个全新的开始,也将激励全体员工凝心聚力、笃定前行。在各级领导的支持下、所有同仁的共同努力下,全力以赴开创高质量发展新局面,力争实现公司发展新跨越!辰达半导体...
- 所属专栏: 器件替换 标签: MDD辰达半导体 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-24 10:31:00
- 意法半导体STM32单片机特性
- MCU经过多年发展,性能也得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名,意法半导体MCU代理商介绍其强大的功能主要表现在哪些方面。特性:1.内核:ARM32位Cortex-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 意法半导体,STM32,意法半导体MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-01 13:57:00
- 立创商城牵手聚洵,支持国产半导体厂商突围
- 近两年,元器件的缺货涨价潮始终不断。前段时间,美国宣布对包括半导体产品在内的约340亿美元的中国进口商品加征25%关税,覆盖从中国进口美国的测试、检测设备以及备件等半导体产品,对国内半导体市场可谓雪上加霜。紧接着,第二轮关税打击接踵而来,美国贸易代表署办公室(USTR)于8月8日再次宣布对来自中国的160亿美元进口产品征收25%的关税,其中包括代表半导体产业核心的29条关税细目,如用于制造的机器和零部件、晶圆、平板显示器、面罩和芯片等。这一轮关税加征将于8月23日生效。中美贸易战的打响,将不可避免地直接打击国内半导体行业。目前我国半导体产业正处于以物联网、人工智能、5G等行业崛起的过程中,市...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 聚洵 半导体 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-20 14:16:00
返回