结果:找到"MDD,MDD辰达半导体,电子元器件",相关内容1000条
  • 喜讯|MDD辰达半导体荣获蓝点奖“最具投资价值奖”
  • 2024年5月29日,由深圳市电子商会,中小企业公共服务平台主办的2024电子信息产业新质生产力交流大会暨第七届“蓝点奖”颁奖盛典,在深圳市龙华区铂尔曼酒店成功举行。第七届蓝点奖共评选出最具投资价值奖、创新突破奖、自主品牌奖、十佳分销商奖、诚信企业奖五大奖项。经过自主报名,网络投票,专家评审,平台公示等层层选拔,MDD辰达半导体荣获第七届蓝点奖“最具投资价值奖”殊荣,并在盛典现场接受隆重表彰。左二:MDD辰达半导体销售总监作为深耕半导体分立器件领域16年的专精企业,MDD辰达半导体始终坚持技术驱动和客户需求导向,致力于打造包括MOSFET、二极管、三极管、整流桥、SiC等在内的全系列高可靠性...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-30 10:33:00
  • 刚刚,MDD辰达半导体发布新LOGO~
  • MDD辰达半导体是一家半导体分立器件制造及解决方案提供商,随着公司的高速发展和战略调整,我们对品牌形象进行了全面升级,以符合公司的形象定位和发展方向。现发布全新MDD品牌形象,提升客户及合作伙伴对MDD辰达半导体的认知度和辨识度。▲新旧LOGO对比此次围绕着“专业可靠、科技创新、全球视野”核心理念对MDD的品牌形象进行了全面升级,logo去掉了圆框,让MDD整体形象更加开放、简洁,对MDD字母进行的设计演绎,赋予了更多的品牌精神,给客户呈现一个更饱满的企业形象。▲LOGO设计演绎专业可靠M引入“泰山”的意向,代表MDD如泰山一样稳定可靠,寓意MDD将以可靠的产品及专业的服务,去珍惜客户的每一...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-28 09:36:00
  • 喜讯|MDD辰达半导体获颁ISO9001&ISO14001双证
  • 近日,MDD辰达半导体有限公司(以下简称MDD辰达半导体),荣获国际标准化组织(ISO)颁发的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系双认证。这一荣誉不仅是对MDD辰达半导体过去多年来在质量管理和环境保护方面不懈努力的肯定,更标志着该公司在半导体行业的领先地位进一步得到了认可。ISO9001是国际上广泛认可的质量管理体系标准,它强调企业的质量管理体系建设,致力于提高产品质量、优化生产流程、提升客户满意度。而ISO14001则是国际上公认的环境管理体系标准,关注企业的环境管理,鼓励企业在发展的同时积极采取措施保护环境,实现可持续发展。MDD辰达半导体一直将质量视为企业发展的核心...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDDMDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-29 10:11:00
  • 半导体(芯片)是如何制造的呢?
  • 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节,此外还有为晶圆制造与封装测试环节提供所需材料及专业设备的支撑产业链。其中芯片制造是一项高度复杂且精细的过程,涉及多个步骤和环节,每个步骤和环节都需要严格的质量控制和环境条件管理,才能确保生产出的芯片具有高可靠性和高性能。半导体的制造通常分为以下几个主要步骤:晶圆生产:制造半导体的第一步是生产硅晶圆。硅晶圆是一个薄而平坦的硅片,它将成为芯片的基础。晶圆生产涉及将高纯度的硅材料通过化学气相沉积(CVD)或其他方法沉积到旋转的硅片上,形成薄而均匀的硅层。光刻:在光刻步骤中,使用光刻机将设计好的电路图案投射到硅晶圆表面。这个过程涉及在硅片...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-17 09:57:00
  • MOS在锂电池中的应用有哪些?
  • MOS在锂电池中的主要作用之一是提高电池的安全性。由于锂电池的正极通常使用氧化物材料,如锰酸锂(LiMn2O4)或钴酸锂(LiCoO2),这些材料在高温或过充电的情况下可能导致电池过热甚至起火。MOS通过监测电池内部的温度和电压,能够实时检测到电池的异常状态,并采取措施以防止潜在的危险。当电池温度升高或电压超过安全范围时,MOS可以通过切断电池与外部电路的连接来阻止进一步的充电或放电,有效地避免了电池过热引发的安全问题。MOS对于优化电池的充放电性能也具有重要意义。通过精确地控制电池内部的电流流动和能量传递,MOS可以提高电池的充电效率和能量密度。在充电过程中,MOS可以帮助调节电流,防止过...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MOS管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-12-11 09:44:00
  • MDD三极管的替换原则有哪些?
  • 三极管的原理是什么?MDD三极管在应用电路中如何选择合适的替代型号呢?MDD三极管是一种半导体器件,被广泛应用于各种电子电路中,例如放大器、开关、逻辑电路等。在实际应用中,当出现三极管损坏或需要更换时,我们需要选择合适的替代型号。替换三极管的原则包括匹配电气参数、替代型号的可靠性和成本等方面。本文将详细介绍三极管的替换原则,帮助大家更好地选择合适的替代型号。首先,选择合适的替代型号需要考虑电气参数的匹配。电气参数包括最大工作电流、最大工作电压、最大功耗、电流增益等。我们需要确保替代型号的电气参数与原型号相近或符合实际应用需求。如果替代型号的电气参数与原型号差别太大,可能会导致电路性能下降或不...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-11-30 09:46:00
  • 几种二极管的检测方法
  • 不同二极管在电路中的检测是不一样的,但是也都是大同小异。1.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。检测时,可通过分别测量”+“极与两个”~“极、”-“极与两个”~“之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。2.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-25 09:45:00
  • 乔迁大吉共创新辰达丨MDD辰达半导体乔迁仪式顺利举行
  • 8月22日上午9点40分,深圳辰达半导体有限公司办公新址乔迁仪式在深圳北站中心鸿荣源数字创新中心隆重举办。来自海内外客户代表以及社会各界领导参加此次庆典,共同见证MDD辰达半导体向着新的里程迈进。匠芯十五载,共创新辰达。在过去的十五年里,我们一直秉持着对技术的追求和创新精神,不断突破自我,在行业中脱颖而出。如今,我们迈入了一个全新阶段。新址乔迁是我们不断发展壮大的见证,也是对过去成就的回顾和对未来憧憬的展望。红绸彩花飘落,寓意入驻新址是一个全新的开始,也将激励全体员工凝心聚力、笃定前行。在各级领导的支持下、所有同仁的共同努力下,全力以赴开创高质量发展新局面,力争实现公司发展新跨越!辰达半导体...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-24 10:31:00
  • 谷峰电子GOFORD
  • 深圳市谷峰电子有限公司,欢迎大家多多关注https://list.szlcsc.com/brand/11545.html
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 谷峰GOFORD MOSFET 发帖人:关注品牌A 发帖时间:2018-08-10 10:23:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: